Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

예술과 문화를 보호하기 위한 파트너십

취리히 쿤스트하우스에 있는 작품들은 독특해서 손상, 도난, 훼손으로부터 보호되어야 해요.이를 위해 쿤스트하우스는 전시품 보호를 위한 혁신을 포함하여 포괄적인 Siemens 보안 시스템을 사용해요.

가치 있는 파트너십

중세부터 오늘날까지 약 4,000점의 그림, 조각 및 기타 예술작품과 5세기에 걸친 100,000점 이상의 손 드로잉, 판화, 사진: 쿤스트하우스 취리히 미국에서 가장 큰 미술품 컬렉션을 소장하고 있어요.매년 50만 명이 넘는 방문객이 국제적인 형식의 이런 매력적인 임시 전시회를 좋아해요.이 독특한 컬렉션의 대부분은 유럽 최대 예술 후원 단체 중 하나인 취리히 쿤스트게젤샤프트 (취리히 아트 소사이어티) 가 소유했어요.

과거와 미래가 만나는 곳

11,500 m3의 전시 공간에서 감상할 수 있는 작품들은 유럽 문화의 놀라운 증거예요.취리히 쿤스트하우스는 이런 문화재를 쉽게 접할 수 있게 해주고 미래 세대를 위해 보존해요.

모든 장르의 예술에 전념하고 현대 미술의 변화하는 트렌드를 보여줘요.이 중요한 작업에는 잠재적 위험을 최소화하는 것도 포함돼요. 불이에요, 도둑질이나 기물 파손, 쿤스트하우스는 작품과 방문객을 보호하는 데 열심이에요.유럽의 한 대형 예술 기관이 포괄적인 보안 개념의 중요한 부분을 구성하는 Siemens의 최첨단 기술에 이 작업을 맡겼어요.

kunsthaus-zuerich original - 45148260-7e9b-4863-9b8f-28b6be293e61
Siemens와의 협력을 통해 전시물을 보호하고 걱정할 필요 없이 우리의 핵심 강점, 즉 예술을 전달하고 방문객에게 영감을 주는 데 집중할 수 있어요.
크리스티안 클로츠요, 미술사학자 쿤스트하우스 취리히

다면적 보안

쿤스트하우스 취리히가 2021년에 개관하면서 스위스에서 가장 큰 미술관이 됐어요.기존 건물들이 그랬듯이, 지멘스 스마트 인프라 또한 신축에 다양한 출입 통제, 화재 예방 시스템, 침입자 감지 및 사진 경보 제품을 제공했어요.이 3.5 프로젝트의 목적은 다양한 요구 사항을 조화시키는 것이었어요. 귀중한 예술품은 손상이나 도난으로부터 꼼꼼하게 보호되고 완벽하게 보존되는 동시에 예술 애호가들을 위해 생생하게 전달되죠.직원과 방문객의 안전도 중요해요. 특히 화재 예방에 있어서는 말이죠.

240403-Kunsthaus-Bilder-Melvin9 - 31f736c1-8942-4e7d-9e67-9bcbc195ccaf

맞춤형 보안 컨셉트

지멘스 기술 덕분에 취리히 쿤스트하우스에서 맞춤형 보안 컨셉을 구현할 수 있었어요.포괄적인 보호 시스템 (비디오 감시 포함) 무단 액세스를 즉시 식별하고 경보 및 제어 기능 형태로 적절한 조치를 트리거할 거예요.

실내에서 화재가 발생하면 천장 높은 전시실의 주변 공기로 인해 연기가 줄어들어 경보음이 지연되어 치명적인 결과를 초래할 수 있어요.따라서 특수 흡인식 연기 감지기가 사용돼요.공기 샘플을 계속 채취해서 파이프 네트워크를 통해 고감도 감지기에 공급해요.연기 입자가 감지되면 경보가 울리고 소화 과정이 시작돼요.

저희 시스템은 쿤스트하우스가 도난과 화재 같은 위험을 최소화하도록 도와줘요.이렇게 하면 사진과 조각이 미래 세대를 위해 지속적으로 보호될 수 있어요.
Matthias Rebellius, 이사회 구성원이, 지멘스 AG와 CEO 지멘스 스마트 인프라

정교한 새 개발이에요

현대적이고 직관적인 보안 기술이에요. 쿤스트하우스가 모든 시스템과 센서를 기존 보안 관리 시스템에 통합할 수 있게 해줘요.작품이 만지지 않도록 보호하기 위해 쿤스트하우스와 Siemens는 함께 신기술을 개발했어요. 누군가가 작품에 가까이 다가가면 정전식 센서가 경고음을 내고 직원들이 이를 알린대요.

BildervomKunsthausElkeWielbak3 - 97f2e6fe-99ad-45e6-b777-2c660ea265bc

기술 개요

'Siveillance' 광학 및 정전식 무선 탐지기는 중요한 보안 시스템에 통합될 수 있어 작품에 대한 확실한 보호를 제공할 수 있어요.광학 무선 감지기는 도난 감지에 적외선 거리 측정과 진동 감지기를 사용하고 정전식 무선 감지기는 근접 보호 및 도난 방지 기능을 제공해요.두 감지기 모두 설치가 쉽고 전력 소비가 적어요.

Siemens 아트 프로그램: 창의성과 변화를 위한 아이디어 연구실

예술과 문화는 모든 사회의 필수 토대예요.그들은 정체성, 창의성, 자기 성찰의 필수 동인이에요.

1987년에 설립된 문화 프로그램 덕분에 Siemens는 이제 거의 40년 동안 고유한 형식의 음악과 예술을 개발해 왔어요.애초에 설립자 가문의 이타적인 관심사에 초점이 맞춰졌어요. 지금은 그룹이 후원자, 창조자, 촉매제로서 셀 수 없이 많은 문화 프로젝트에 참여하고 있어요.Siemens Arts Program은 솔루션 비즈니스와 함께 회사에 입지를 다지고 기업의 책임을 보여줘요.
Siemens 'Houses of Smart' 캠페인은 보안과 지속 가능성을 향상시키는 기술을 제공하여 박물관, 오페라 하우스, 극장 같은 문화 센터를 지원해요.

Siemens는 역사적 유산을 보존해야 한다는 막중한 책임감을 느끼고 있어요.책에 나오는 모든 트릭을 사용하고 그 이상이에요!
교수님. 닥터 스테판 프루히트, Siemens 아트 프로그램 예술 감독이에요.