Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Fusesaver로 그리드 신뢰성 향상시키세요

정전과 그것이 고객에게 미치는 영향을 최소화하세요.적절한 보호 장비는 전기 공급업체가 오버헤드 분배 시스템을 보호하고 다운타임을 줄이고 더 나은 전력 품질을 제공하는 데 도움이 돼요.

Fusesaver로 신뢰성을 높인 하와이안 일렉트릭이에요.

하와이안 일렉트릭은 전력 품질 및 신뢰성 이니셔티브를 지원하기 위해 특히 원격 및 농촌 서비스 지역에서 수백 대의 Siemens Fusesaver 중전압 회로 차단기와 원격 제어 장치 (RCU) 를 배치했어요.

Fusesaver는 퓨즈 수준에서 일시적인 결함을 제거하여 Hawaiian Electric과 같은 유틸리티 제공업체가 네트워크 신뢰성을 개선하고 운영 비용을 절감하는 동시에 산불 완화를 강화하는 데 도움이 돼요.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

그리드를 더 안정적으로 만드는 방법은?

분배 회로 개선해요.

하와이안 일렉트릭은 고객들에게 저렴하고 믿을 수 있는 청정에너지를 제공하기 위해 전력망 복원력을 높이고 있어요.

컨설팅 엔지니어인 리처드 시로마는 이렇게 말합니다. “우리 목표는 배전 회로의 신뢰성을 개선하는 것이었어요.“스마트 기기를 찾기 시작했고 Siemens에 소개됐어요.”

회사는 하와이의 까다로운 운영 환경에서 Fusesaver의 효과를 테스트하기 위한 파일럿 프로젝트를 시작했어요.

보호 엔지니어인 Mitchell La Puente가 외딴 지역의 장치를 구분하여 안정적이고 믿을 수 있는 전원 공급을 구축할 수 있는 방법을 설명해요.

라 푸엔테는 이렇게 말합니다. “나무나 다른 물건들이 줄에 쓰러질 수도 있고, 물론 강풍도 일어날 수 있어요.”“전체 회로를 취약하게 만드는 대신 장치를 분할하면 서비스 섹션이 작아져 고객이 온라인 상태를 유지할 수 있어요.”

내장된 무선 통신에 의존하세요

시로마에서 Fusesaver를 차별화한 건 단상 또는 3상 트리핑을 지원하는 내장형 P2P 무선 통신이었어요.각 Fusesaver에 단거리 라디오가 통합되어 있기 때문에 엔지니어들이 장치에 쉽게 연결하여 시운전할 수 있어요.또한 무선으로 연결된 RCU를 통해 리모컨이 가능하므로 작동 후 장치를 재설정하기 위해 트럭을 굴릴 필요가 없어요.

“파일럿 프로젝트의 경우... 디스패치 센터에서 이러한 장치들과 통신하여 상태를 파악하는 것이 중요해요”라고 그는 말합니다.“또한 통신을 사용하여 원격으로 장치를 작동시키고 닫을 수 있어서 전력 복구에 필요한 이동 시간과 노동력을 절약할 수 있어요.”

Fusesaver로 표준화하세요

Fusesaver 파일럿 프로그램을 성공적으로 마친 후 보호 엔지니어인 Stacey Ueda는 Hawaiian Electric이 Fusesaver로 표준화하기로 결정했다고 설명해요. Hawaiian Electric이 Fusesaver를 기반으로 표준화를 선택했다고 해요. 그러면 조직이 표준 정책 설정을 채택하는 동시에 회사 라인 직원에 대한 교육 요구 사항도 간소화할 수 있기 때문이에요.

게다가 그녀는 이렇게 말합니다. “Fusesaver는 배포하기 쉽고 테스트 시간도 줄여줘요.거의 모든 곳에 아주 빠르게 배포할 수 있어요.”

이는 주로 장치의 장착 배열과 작은 크기 때문이에요.Fusesaver는 무게가 12파운드에 불과하고 컨덕터, 크로스암 또는 폴에 직접 설치할 수 있어요.

자동 전원 끄기, 부하가 적은 회선 선택

Fusesaver의 전원이 자동으로 꺼지고 부하가 적은 회선을 이용하면 시골의 외진 곳에서도 유용해요.

하와이안 일렉트릭의 원격 서비스 지역은 또한 회선 부하가 더 적을 수 있다는 뜻이에요. 즉, 설치된 모든 장치는 저전력 장치여야 해요.라 푸엔테는 예전에 스마트 기기를 사용해 봤다고 하는데, “현재 요구 사항 때문에 원하는 방식으로 작동하는데 문제가 있었어요.”

Fusesaver는 최소 0.5암페어까지 자체 전원을 끌 수 있기 때문에 이 문제를 해결하는 데 도움이 돼요. 그래서 시골이나 저밀도 주거 부하 같이 부하가 적은 애플리케이션에 이상적이에요.그리고 이제 Siemens에 회로 차단기에 사용할 수 있는 충전식 배터리가 생겼으니 “큰 장점이에요”라고 Shiroma는 말합니다.

산불 완화를 위해 빠른 결함 제거에 의존하세요

신속한 결함 제거로 퓨즈세이버의 명성은 하와이안 일렉트릭의 산불 보호 및 완화 전략의 중요한 측면이라고 시로마는 말합니다.

“우리는 업계가 산불에 미리 대비하여 취약한 지역을 보호할 수 있도록 주시하고 있어요.” 라고 그는 말합니다.“우리는 소방서와 협력하여 완화 솔루션의 일부로 패스트 트리핑 기능을 제공하는 Fusesaver를 포함한 리클로저 장치를 배포해요.”

산불 위험이 높은 날은 주로 온도, 습도, 바람에 의해 결정되기 때문에 하와이안 일렉트릭 같은 공급업체는 화재를 일으킬 수 있는 전기 네트워크 결함의 가능성을 없애기 위해 노력해요.

퓨즈세이버의 초고속 고장 제거 기능은 아크를 한 사이클 미만으로 제거하여 전기적 아크 위험을 최소화할 수 있다는 뜻이에요.

신뢰성과 탄력성을 목표로 해요

Siemens는 하와이안 일렉트릭이 신뢰성과 탄력성 목표를 달성하기 위해 Fusesaver를 적용하도록 지원했어요.

Shiroma에 따르면, “Siemens 팀이 상황을 설명하고 우리가 올바르게 적용할 수 있도록 장치 작동을 이해하도록 도와줬어요.”

우에다는 Hawaiian Electric의 질문에 팀들이 계속 반응했다는 점에 동의해요. “검토를 필요로 하는 이벤트가 있었는데 검토를 해줬고, 심지어 더 나아가 현재 운영 상태를 확인하기 위해 벤치 테스트까지 했어요.”

시로마는 Fusesaver가 하와이안 일렉트릭의 인프라 요구에 잘 맞도록 하기 위해 신뢰성 팀이 Siemens와 협력했다고 결론을 내렸어요. “궁극적으로, 우리가 사용한 제품이 더 좋았어요.”

회로를 구획화하고 무전력 고객 수를 최소화하는 측면에서 제대로 작동하고 있어요.
리처드 시로마, 컨설팅 엔지니어예요, 하와이안 일렉트릭

하와이안 일렉트릭이 전력망 신뢰성을 높여줘요

하와이안 일렉트릭이 Siemens Fusesaver 중전압 회로 차단기로 그리드 신뢰성을 향상시킨 이야기를 다운로드하세요.

이미지에 보이는 Siemens Fusesaver 장치는 전기 회로를 과부하와 합선으로부터 보호하도록 설계됐어요.

여행을 시작하세요