임플란트에서 항공기 랜딩 기어까지
코팅은 기본 재질에 없는 특정한 특성을 표면에 부여해요.메디코트는 열 스프레이에 의존해요. 의료 기술의 표면은 티타늄하고 수산화인회석으로 영구적으로 코팅돼요.이런 용도로 의료용 임플란트를 코팅하는 데 진공 플라즈마 스프레이 (VPS) 나 대기압 플라즈마 스프레이 (APS) 를 사용해요. 생체 적합성을 높이고 뼈와 결합할 수 있게 해줘요.
임플란트와 마찬가지로 항공기 랜딩 기어가 매일 받는 스트레스를 견디고 시간이 지나도 마모와 부식에 강한 상태를 유지하는 것도 똑같이 중요해요.원래는 금속이 마모와 부식에 대한 보호 기능이 뛰어나기 때문에 여기에 크롬을 사용했어요.하지만 크롬 도금 과정에서 독성이 강한 크롬이 생길 수 있기 때문에 메디코트는 2001년부터 이 산업 부문에서 열 스프레이를 사용해 주요 항공 회사에 납품했어요.
이 시스템은 다음을 사용해요 고속 산소 연료 (HVOF) 최대 길이 2미터, 무게 최대 150kg의 랜딩 기어 부품을 세라믹 층에 서멧 재료와 니켈-크롬으로 코팅하는 스프레이 공정이에요.
메디코트는 HVOF 공정으로 항공기 랜딩 기어에 세라믹을 코팅하기 위해 항공우주 회사의 특정 요구 사항에 따라 이 시스템을 맞춤 제작했어요.