편집자 주: USA Stories의 Climate Week NYC 2026 특별 게스트 컨트리뷰터 시리즈의 일환으로, Siemens와 협력하여 협업과 집단 행동을 통해 지속 가능성을 증진하는 단체들의 목소리를 다루었습니다. 세계지속가능개발위원회 (WBCSD) 에너지 책임자인 셀린 르 고아지고에게 AI 경제 강화에 관한 주요 주제에 대해 이야기해 달라고 부탁했어요.(Siemens는 의 회원이에요 WBCSD.)
전기 수요가 새로운 시대로 접어들고 있어요.많은 성숙한 시장에서 20년 동안 수요가 거의 일정했던 이후, 인공 지능 (AI) 과 데이터 센터의 급속한 확장으로 인해 부하가 지속적으로 증가하고 있어요.이러한 변화로 전력망 용량, 에너지 인프라, 청정 전력 배치 속도에 대한 가정이 바뀌고 있어요.
AI 성장으로 유틸리티, 정책 입안자, 규제 기관, 데이터센터 운영자, 기술 회사, 커뮤니티는 에너지 인프라를 계획하고, 자금을 조달하고, 연결하고, 운영하는 방법을 재고해야 해요.문제는 AI 인프라에 필요한 전기량을 넘어선대요.또한 수요의 속도, 지리적 집중도, 투자 강도, 그리고 경제 성장을 지원할 수 있을 만큼 충분히 빠르게 대응하는 전력망과 시장의 능력도 포함돼요.이 인프라가 어디에 어떻게 건설되는지에 대한 지금 내리는 결정은 장기적인 탄소 발자국뿐만 아니라 더 넓은 에너지 시스템의 탄력성, 경제성, 경쟁력도 결정할 거예요.
그리드 제약이 AI 경제에 장벽이 될 필요는 없어요.조기에 협력해서 해결하면 그리드 현대화, 청정 에너지 투자, 디지털 배포, 더 유연한 전기 사용에 대한 인센티브를 창출할 수 있어요.AI 인프라 개발과 에너지 시스템 계획을 연결하는 지역과 회사는 현지 역량을 강화하고 장기적인 에너지 위험을 줄이며 투자 유치에서 경쟁 우위를 확보할 수 있어요.
핵심은 투자 결정과 함께 인프라 계획을 시작하는 거예요.그 기회를 실현하려면 이해관계자들은 그리드를 설계 파트너로 여기고 AI 데이터센터를 수동적 소비 지점이 아닌 전력 시스템의 능동적이고 유연한 참여자로 설계해야 해요.
높은 에너지 비용과 전력망 혼잡 같은 장애물에도 불구하고 전기화는 여전히 탈탄소화 산업의 가장 중요한 수단 중 하나예요.기술적, 경제적, 규제적 장벽으로 인해 주요 행위자들이 힘을 합쳐 문제를 해결하지 않는 한 전기 솔루션 배포 속도가 계속 느려질 거예요.따라서 에너지 전환을 가속화하려면 기업, 정부, 유틸리티, 기술 회사, 전력망 사업자가 증가하는 AI 기반 수요를 더 빠른 전기화, 청정 에너지 투자, 더 탄력적이고 경쟁력 있는 에너지 시스템을 위한 공유 기회로 전환해야 해요.
AI 데이터센터가 에너지 수요와 그리드 용량을 어떻게 변화시키는지
지속적인 부하 증가로 인해 지속가능성, 인프라, 경제 개발 전반에 걸쳐 전력망 용량, 가격 책정, 에너지 위험에 대한 수십 년 묵은 가정을 뒤엎고 있어요.
지속 가능성에 대해 말하자면, AI 인프라는 선택의 시점을 늦지 않고 앞당겨요.오늘 지어진 데이터센터는 수십 년 동안 운영될 거고, 지금 내리는 소싱 및 에너지 유연성 결정은 시설 자산 수명 기간 동안의 탄소 프로필에 영향을 미칠 거예요.따라서 설계 단계에 지속 가능성을 통합하는 것이 나중에 개조하는 것보다 비용이 훨씬 적게 들어요.또한 미래의 에너지 비용, 기후 약속, 청정 전력 접근에 대한 확실성을 높일 수 있어요.
에너지 인프라에서 신용도 높은 대규모 앵커 부하가 전체 시스템에 도움이 되는 그리드 현대화를 뒷받침할 수 있어요.한 사업자를 위해 만든 변전소 업그레이드나 송전 보강으로 주변 산업 기지와 주거 연결 용량을 확보할 수 있어요.신규 데이터센터 개발에 근접한 커뮤니티는 수요 증가로 환경을 보존하면서 지역 인프라가 강화될 것이라는 확신을 원해요.데이터 센터 투자를 더 탄력적이고 저렴한 로컬 전력망에 연결할 수 있는 리더는 인프라 스토리와 별도로 커뮤니티에 미치는 영향을 다루는 리더보다 더 빠르게 지원을 구축할 수 있어요.
경제 발전에서 움직이는 자본의 규모는 지역과 국가가 얼마나 치열하게 투자 경쟁을 벌이고 있는지를 증명해요.전 세계 14대 데이터센터 사업자 중 자본 지출이 거의 수준에 달할 것으로 예상돼요 올해 7,500억 달러작년의 4,500억 달러 미만에서 증가했어요.2025년 말 기준으로 전 세계적으로 23기가와트 이상의 데이터 센터 용량이 건설 중인데, 그 중 약 4분의 3이 미국에 있어요.성공은 지속 가능성, 일자리, 경제성 또는 공유 인프라 이점을 손상시키지 않으면서 프로젝트를 빠르게 연결할 수 있는 지역으로 갈 거예요.
선도 기업들이 AI 성장과 기후 약속, 청정 에너지 투자를 결합하는 방법
선도 기업들 전반에서 보이는 패턴을 보면 전기화가 멈추는 것은 기술 때문이 아니라 가치 사슬 조율의 격차 때문이라는 것을 확인할 수 있어요.대상 대화와 2026년 4월 2026 WBCSD 연례 회의를 통해 데이터 센터 가치 사슬 전반의 회사를 연결한 후 그런 결론에 도달했어요.
증가하는 에너지 수요와 기후 약속의 균형을 성공적으로 맞추는 조직들은 몇 가지 관행을 공유해요.
- 그들은 부지 결정이 최종적으로 내려지기 전에 전력망 운영자와 실질적인 대화를 시작해서 잠재적으로 몇 년에 걸친 상호 연결 대기열을 관리하기 쉬운 계획 작업으로 전환해요.
- 처음부터 에너지 유연성을 고려하여 설계하고 수요 반응과 부하 이동 기능을 나중에 추가하지 않고 핵심 시설 사양으로 취급해요.
- 장기 청정 전력 조달과 명시적인 그리드 투자 약정을 함께 사용하므로 최종 계약은 종이에 쓰인 전자를 옮기는 것 이상의 효과가 있어요.
- 특정 변전소의 탄소 집약도와 가용 용량이 오늘 대부분의 보고서에서 사용되는 전국 그림과 크게 다를 수 있기 때문에 국가 전력망 평균을 넘어 위치 데이터까지 살펴요.
공통점은 이런 회사들이 전력망을 단순히 연결을 기다리는 대규모 소비점으로 취급하지 않고 시설 자체를 전력 시스템 내의 자산으로 취급한다는 거예요.이 접근 방식을 사용하면 그리드 제약이 더 나은 부지, 설계 및 운영 결정에 영향을 미치고 에너지 계획을 비즈니스 탄력성과 경쟁 차별화의 원천으로 바꿀 수 있어요.
발전을 가속화하기 위해 WBCSD는 실용적인 자료를 개발하고 있어요. WBCSD의 통찰력을 바탕으로 정책 입안자를 위한 개요서예요. 비즈니스 브레이크스루 바로미터 2026그리고 2030년까지 장벽을 없애기 위해 기업과 규제 기관이 우선적으로 해야 할 조치를 식별하는 전기화 네비게이터예요.둘 다 2026년 하반기에 출시될 예정이에요.
이 자료들은 기업, 정책 입안자, 규제 기관이 어떻게 더 빠르고 효과적인 전환을 위한 조건을 만들 수 있는지 탐구해요.공통의 우선순위, 실질적인 조치, 협업 기회를 식별함으로써 구현을 가속화하고 장벽을 줄이며 장기적인 경제적, 환경적, 사회적 가치를 실현하기 위한 로드맵을 제공해요.