2024년 12월이에요
작성자: 앤서니 카시아노하고 니키타 라다크리슈난이에요
플라스틱 오염은 우리 시대의 가장 심각한 환경 문제 중 하나예요, 플라스틱 출시 예정 2030년까지 미국의 온실가스 배출량이 석탄보다 많아요.매년 약 10만 마리의 동물이 플라스틱 오염으로 죽고, 인간은 매주 평균 약 5g의 플라스틱을 섭취해요.이런 불안한 트렌드에 비추어, 풀뿌리 운동, 지역사회 청소 운동, 소셜 미디어 캠페인이 인식을 높이고 실천에 영감을 불어넣었어요.문제가 심각해지면서 플라스틱 재활용 산업이 해결책의 핵심 요소로 떠오르고 있어요.
플라스틱 재활용에서 자금 조달의 역할
플라스틱 재활용 산업을 변화시키려면 자금 조달이 필수예요.기술 발전, 인프라 개발, 시장 창출, 소비자 교육을 지원해요.재정 지원을 확보하면 가치 사슬 전체의 이해 관계자들이 혁신하고 효율적으로 운영하며 지속 가능한 순환 경제를 촉진할 수 있어요.2020년 북미 플라스틱 재활용 시장 규모는 29억 달러로 집계됐어요. 확장될 것으로 예상돼요 전략적 파트너십, 기술 발전, 환경 규제에 힘입어 2021년부터 2028년까지 연평균 13.1% 의 성장률을 기록했어요.
가치 사슬 전반에 걸친 전략적 파트너십 및 협업
플라스틱 가치사슬은 복잡해서 전 세계 거의 모든 비즈니스 부문에 영향을 미치고 있어요.플라스틱 가치 사슬 전반에서 일하는 것이 플라스틱 재활용에 중대한 영향을 미치는 데 중요해요.자금 조달은 생산, 설계부터 소비, 처분에 이르기까지 모든 단계에서 이해 관계자를 참여시키는 데 필요한 자본을 제공하여 이러한 협업을 촉진하는 데 중요한 역할을 해요.가치 사슬 전반의 협업을 통해 재활용을 염두에 두고 쉽게 분류하고 가공할 수 있는 재료를 사용하여 제품을 설계할 수 있어요.이러한 체계적인 접근 방식은 오염을 줄이고 재활용 재료의 품질을 높일 뿐만 아니라 비용을 낮추고 효율성을 높여 재활용 프로세스를 더 경제적으로 실행 가능하게 해줘요.
지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 는 북중미와 일본의 플라스틱 및 알루미늄 클로저 (병뚜껑) 와 캡핑 장비/응용 시스템의 최대 설계 및 제조업체인 클로저 시스템즈 인터내셔널 (CSI) 에 자금을 제공했어요.CSI의 폴리사이클 수지는 식음료 접촉용으로 FDA 규정을 준수하며 캡과 클로저에 최대 100% 사용 후 사용 후 수지 (PCR) 를 허용해요.PCR로 만든 세계 최초의 탄산 청량 음료 마개를 만든 것으로 인정받고 있고 모든 제조 라인이 PCR 규정을 준수해요.
기술적 발전이에요
기술의 혁신, 특히 화학 재활용이 플라스틱 재활용에 혁명을 일으키고 있어요.폴리머를 생산하는 전통적인 기계 재활용과는 달리, 화학 재활용은 플라스틱을 단량체로 분해해서 품질이 순수 플라스틱과 매우 흡사한 재활용 재료를 만들어요.게다가 분류 시설에서 AI와 머신 러닝을 사용하면서 재활용 과정이 더 효율적이고 정확해졌어요.이러한 발전은 재활용 가능한 플라스틱의 식별과 분리를 크게 향상시키고, 오염을 줄이고, 재활용 가능한 플라스틱의 양을 늘리고, 재활용 재료의 품질을 개선해요.결과적으로 재활용 플라스틱은 더 넓은 응용 분야에서 더 실용적이 돼요.
지원 법률 및 정책
환경적이고 경제적인 영향으로 전 세계적으로 플라스틱 재활용 규제가 진화하고 있어요.유엔이 플라스틱 오염에 대한 구속력 있는 체계를 수립하기 위해 세계 플라스틱 조약 초안을 작성하고 있어요.미국에서는 생산자 책임 확대 (EPR) 법률을 통해 포장을 목표로 삼아 플라스틱 오염 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있어요.이 법률은 제조업체가 제품의 전체 라이프사이클에 대해 책임을 지도록 규정하고 있어요.5개 주는 이미 포장 EPR 법안을 통과시켰고 나머지 9개 주는 2024년에 포장에 대한 EPR 법안을 도입했어요.캘리포니아 플라스틱 오염 감소법은 일회용 플라스틱의 감축을 의무화하고 재활용을 장려해요.이러한 규정을 준수하고, 더 나은 재활용 관행을 장려하고, 재활용 인프라와 기술에 대한 투자를 촉진하려면 재정적 지원이 필수예요.
플라스틱 재활용의 미래
전략적 협력, 기술 발전, 지원 규제 체계의 시너지 효과는 플라스틱 재활용 산업이 상당한 성장 잠재력을 가진 유망 부문으로 진화하고 있다는 것을 보여줘요.재활용만으로는 문제를 해결할 수 없지만, 재활용은 플라스틱 오염 방지를 위한 광범위한 전략에서 없어서는 안 될 부분이에요.자금 조달은 인프라 개발, R&D 및 운영 운영 자본을 위한 필수 자본을 제공하는 플라스틱 재활용 이니셔티브의 성장과 지속가능성에 매우 중요해요.빠르게 성장하는 이 산업에 투자함으로써 중요한 환경 문제를 효과적으로 해결하는 동시에 상당한 경제적 기회를 창출할 수 있어요.모든 이해관계자들의 공동 노력은 환경 보호와 경제적 번영으로 특징지어지는 지속 가능한 미래를 위한 길을 닦을 거예요.
앤서니 카시아노는 지멘스 파이낸셜 서비스 (Siemens Financial Services, Inc) 의 사장 겸 CEO예요.
니키타 라다크리슈난은 지멘스 파이낸셜 서비스, Inc.의 지속 가능성 전략가예요.