Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

엠셔 강의 재생 뒤에 숨은 디지털화

Emscher 강이 독일에서 가장 오염이 심한 강에서 가장 깨끗한 강으로 변한 과정: 폐수 관리 회사 EGLV가 가상화와 최첨단 공정 제어 기술을 지원하여 이 문제를 해결했어요.

시계: 지속 가능한 폐수 관리

이 비디오 인터뷰에서는 EGLV 물 관리 및 기술 책임자인 엠마누엘 그룬 박사와 지멘스 프로세스 오토메이션의 전 CEO인 에커드 에벌레가 가상화와 프로세스 제어 기술이 엠셔를 혁신하는 데 어떻게 도움이 되었는지에 대한 통찰력을 공유해요.

엠셰르게노센샤프트와 리페버밴드 (EGLV) 폐수 처리, 홍수 방지, 지하수 관리, 광업 관련 정화, 하천 복원, 생태계 보호를 공동으로 관리해요.

주요 이점

운영 비용 절감

수익성 연구에 따르면 프로세스 제어를 가상 플랫폼 하나로 중앙 집중화하면 운영 비용이 20% 이상 절감돼요.

지역 간 확장

이제 통합된 플랫폼 하나로 59개의 폐수 처리장과 546개의 펌프장을 포함하여 약 800개의 분산된 플랜트와 시스템을 연결하고 관리해요.

자연을 복원하세요.

EGLV는 적절한 기술에 베팅함으로써 주민, 동물, 식물이 앞으로 수십 년 동안 엠셔 강과 리페 강 유역의 안전한 자연 서식지를 즐길 수 있도록 보장해요.

30년, 수백 그루의 식물, 하나의 강에서 다시 태어났어요

엠셔 복원 프로젝트는 오랜 세월 동안 이어진 프로젝트예요.한때 유럽 최대의 개방형 하수구였던 엠셔 강이 30년 동안 다단계, 다세대 기업을 통해 자연에 가까운 상태로 되살아났어요.벤처의 핵심 중 하나는 엠셔 강 유역과 리페 강 유역 주변의 모든 폐수 처리 시스템을 업그레이드하고 확장하는 것이었어요.수백 개의 플랜트와 시스템의 프로세스 제어를 하나의 가상 플랫폼으로 마이그레이션해야 했어요.도르트문트와 뒤스부르크와 인접한 북부 리페 지역 사이의 유럽 최대 대도시 지역의 물 순환을 관리하는 폐수 관리 회사 EGLV가 이 기념비적인 사업을 지원하기 위해 Siemens의 SIMATIC PCS 7과 가상화 기술을 사용했어요.

EGLV에서 운영하는 대형 폐수 처리장 항공 사진이에요.

모두를 위한 하나의 가상 플랫폼

59개의 폐수 처리장과 546개의 펌프장을 포함하여 약 800개의 분산 플랜트와 시스템을 EGLV가 운영해요.이 공장들 중 다수가 현지에서 유지 관리되는 자체 공정 제어 시스템을 가지고 있어서 운영에 엄청난 노력이 들어요.

중앙 집중식 가상 시스템을 사용하면 운영 비용을 20% 이상 절감할 수 있다는 수익성 연구 결과에 따라 EGLV는 공장의 IT와 운영 기술 시스템에 대한 책임을 하나로 통합했어요.그 후 수많은 프로세스 제어 시스템을 가상화하고 연결하기 위해 Siemens를 선택했어요.물 산업에 맞는 기능을 제공하는 표준화된 물 템플릿이 통합된 SIMATIC PCS 7이 디지털 솔루션의 기초를 형성했어요.

이 까다로운 과제는 그에 상응하는 효율적이고 현대적인 인프라를 통해서만 해결할 수 있어요. 특히 프로세스 제어 기술 분야에서요.<br/>
닥터 엠마누엘 그룬, 이사회 멤버 물 관리 및 기술 서비스, EGLV

식물별로, 단계별 마이그레이션

“로컬 제어 시스템을 중앙 제어 시스템에 연결하는 것은 꽤 어려웠어요.” 지멘스 디지털 인더스트리 세일즈 담당자 안드레 알버스가 말해요.EGLV와 Siemens는 기존 공용 네트워크와 VPN 터널을 사용하는 혁신적이고, 안정적이고, 비용 효율적이며, 안전한 솔루션을 찾았어요.첫 번째 식물들이 성공적으로 이주했어요.현지 직원과 프로젝트 팀 간의 긴밀한 협업이 새 시스템 채택을 촉진하는 데 도움이 됐어요.비용 절감을 위해 EGLV는 로컬 프로세스 제어 솔루션 업그레이드 예정일 때 각 플랜트를 시스템에 하나씩 통합해요.그 다음은 50만 명 이상에게 서비스를 제공하는 대형 폐수 처리 공장들이에요.

플래그십 프로젝트들

EGLV는 기존 플랜트를 업그레이드하는 것 외에도 도르트문트-데우젠과 엠셔문둥 폐수 처리장 사이를 흐르는 새로운 엠셔 하수도 건설을 완료했어요.51km 길이의 하수도는 인구 2,2600만 명이 넘는 산업과 기업에서 나오는 대량의 폐수를 모아 보트로프와 엠셔문둥 처리 공장으로 보내요.하수도에 있는 세 개의 대형 펌프장 중 하나와 새로운 태양열 하수 슬러지 건조 플랜트가 가상 플랫폼에서 가동돼요.두 애플리케이션 모두 지역 내에서 그리고 EGLV를 위한 주력 프로젝트였어요.

환경에 활력을 불어넣으세요.

“EGLV에서 디지털 혁신의 일환으로, 우리는 특히 디지털 트윈을 만들고 공장 운영에 인공 지능을 사용하여 공장 데이터를 더 활용하는 데 관심이 있어요.

이 디지털화 프로젝트는 그 자체로도 목적이 아니라 더 큰 가치를 지니고 있어요.저희 목표는 엠셔 강과 리페 강을 따라 사람과 자연이 살기 좋은 공간을 만드는 거예요.
” 엠마누엘 그룬 박사가 그 당시에 설명했어요.

EGLV는 운영 개선을 위해 올바른 기술에 투자함으로써 30년 엠셔 재생 프로젝트가 순조롭게 진행되었고 주민, 동식물이 앞으로 수십 년 동안 안전하고 자연스러운 서식지를 즐길 수 있게 해줬어요.

2022년 11월요.