Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

병원은 디지털 트윈으로 에너지 사용을 최적화해요

메디쉬 스펙트럼 트벤테 (MST) 는 네덜란드 최초로 디지털 트윈으로 에너지 공급을 자율적으로 관리하는 병원이에요.시스템이 스스로 학습하기 때문에 매일 더 똑똑해져요.이를 통해 에너지 비용과 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있어요.

에너지 전환으로 최근 몇 년간 많은 재생 가능 에너지원이 전력망에 연결됐어요.그 결과 에너지 흐름의 예측이 어려워지고 수요와 공급에 따라 가격이 변동해요.2025년에 네덜란드에서 소비한 에너지의 57% 가 재생 가능 에너지원에서 나왔어요.이 점유율이 평준화되고 있는 건 수요와 공급이 충분히 조율되지 않아서 그래요.에너지 유연성 서비스로 이 문제를 해결하고 있어요. “우리는 고객과 협력하여 고객이 에너지 시스템에 이미 있는 유연성을 어떻게 활용할 수 있는지 파악하는 것으로 시작해요.” 고객들이 에너지 시스템을 더 유연하게 만들 수 있도록 도와주는 제론 바커가 설명해요. “그러면 우리는 그들이 유연성을 높이고 최적화하도록 도와줘요.”

지속 가능성에 집중

MST는 네덜란드에서 가장 큰 최상위 교육 병원 중 하나예요. 그리고 에너지 유연성이 작용한 좋은 예예요.병원 전체 면적이 18만 평방미터예요. “2024년에 우리는 400만 세제곱미터의 가스와 2천만 킬로와트시의 전기를 소비했어요.그 중 870만 킬로와트시를 자체 생산했어요.,” MST의 부동산 및 시설 매니저인 얀 빌렘 얀센이 말해요. “우리는 수년 동안 지속 가능성을 위해 적극적으로 노력해 왔어요.2013년부터 이산화탄소 배출량을 52% 줄였어요.에너지, 물, 가스 소비량도 지난 몇 년 동안 줄었어요.” 2016년에 MST는 8만 제곱미터 규모의 새 건물을 열어 큰 진전을 이뤘어요.건물은 단열 상태가 우수하고 대수층 열 에너지 저장 (ATES) 시스템과 히트 펌프가 있어요.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

디지털 트윈(Digital twin)

MST의 에너지 플랜트에는 가스에서 열을 생성하는 열병합 발전 (CHP) 장치 두 대가 있어요.실제 열 수요에 대한 인사이트 없이 1년 내내 운영됐대요.그 결과, 완전히 사용하지 않아서 열이 많이 손실됐어요.2023년에 우리는 최적화 방법을 모색하기 위해 물리 에너지 시스템의 디지털 트윈을 만들었어요.쌍둥이한테 실제 현장 데이터를 줬어요. “시뮬레이션 결과 두 CHP 장치를 모두 계속 가동할 필요는 전혀 없었어요.” MST의 지속 가능성 및 에너지 고문인 쿠노 캄스트라는 말합니다. “이제 CHP 장치 하나는 꺼져 있고 다른 하나는 필요할 때만 작동해요.”

시뮬레이션, 최적화, 제어, 그게 우리가 지속 가능성을 계속 높이고 미래의 에너지 문제에 대비하는 방법이에요.
쿠노 캄스트라, 지속 가능성 및 에너지 어드바이저, 엠에스티 병원

실시간 제어

2025년 초에 우리는 실시간 에너지 미터 데이터를 통해 학습할 수 있도록 MST 서버에 BEOS (빌딩 에너지 최적화 시스템) 라는 디지털 트윈 모델을 설치했어요.2025년 8월부터 가스 엔진을 실시간으로 제어하고 있어요.열 과잉 생산이 더 이상 발생하지 않아서 CHP 효율이 67% 에서 89% 로 올랐어요.CO2 배출량은 이미 크게 줄었고 에너지 비용은 상당히 낮아졌어요. “모델은 에너지 시장 변화에 자동으로 반응해요.” 캄스트라가 말해요. “CHP 가스에 부과되는 에너지세는 2025년 이후로 매년 인상돼요.엔진을 돌려도 수익성이 있는지 수동으로 계산하곤 했어요.이제 모델이 전적으로 우리를 위해 해줘서 시간도 절약되고 비용도 절감돼요.시간이 되면 지역 난방망에 연결할게요.2035년이면 가스를 완전히 없애고 싶지만 그때까지는 가스 엔진이 최대한 효율적으로 작동하길 바래요.”

배출량 감소 및 에너지 절약

시뮬레이션 결과 MST의 에너지 시스템을 자율적으로 제어하면 배출량을 35% 줄이고 에너지를 15% 절약할 수 있는 것으로 나타났어요.MST를 고정식 에너지 계약에서 동적 에너지 계약으로 전환하면 더 큰 비용 절감이 가능해요. “우리는 2028년까지로 현재 계약을 유지해요.그 후에 가변 전기 계약으로 전환하는 것을 고려하고 있어요.” 쿠노가 말해요. “가스의 경우 휘발유 가격이 갑자기 급등할 수 있기 때문에 원하지 않아요.디지털 트윈의 장점은 다양한 시나리오를 실행할 수 있다는 거예요.또한 모델을 사용하여 추가 히트 펌프가 어떻게 작동하는지 시뮬레이션할 거예요.” 제론 추가해요: “돈을 가장 많이 절약하는 시나리오가 반드시 CO2를 가장 많이 줄이는 것은 아니에요.그렇기 때문에 목표를 미리 명확하게 정의하는 것이 필수예요. 주로 비용 절감, 배출량 감소, 아니면 둘 다 원하세요?”

다음 단계:냉각

난방 후 MST는 두 번째 단계에서 냉각 시스템을 자율적으로 제어하려고 해요.쿠노는 반가운 부작용은 병원 직원들이 지속 가능성 개선을 위한 자체 이니셔티브를 점점 더 많이 생각해낸다는 점이라고 해요. “예전에는 모든 문 옆에 '조명 끄기'라는 스티커가 붙어 있었어요.사람들은 청소부가 알아서 해줄 거라고 생각하면서 거들떠보지도 않는 경우가 많았어요. 그런데 하루에 한 번만 와요.이젠 사람들이 에너지 절약 요령을 스스로 생각해 내고 필요 없을 때는 기기가 꺼져요.특히 빠르게 재시작할 수 있는 장비요.이 이니셔티브가 어떻게 성공했는지 볼 수 있어서 좋아요.”

2026년 7월이에요

당신 건물은 에너지 유연성 서비스에 적합해요?

에너지 유연성 서비스를 사용하려면 건물에 데이터 포인트와 표준 프로토콜을 지원하는 건물 관리 시스템이 필요해요.건물 관리 시스템이 우리 것이 아니어도 돼요.중요한 건 기존 에너지 시스템이나 추가된 구성 요소가 예를 들어 발전, 소비, 저장을 위한 여러 자원을 통해 유연성을 제공한다는 거예요.조직이 지속 가능성에 대한 통일된 비전을 공유하는 것도 중요해요.