Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
구름과 함께 푸른 하늘에 떠 있는 다채로운 열기구
통찰력

스마트 제조는 지속 가능한 제조입니다

지속 가능한 생산은 비즈니스 성장을 주도합니다.

제조업의 경우 산업 운영으로 인한 탄소 발자국을 줄일 필요가 있습니다.내에서 디지털 엔터프라이즈, 기업은 이를 신속하고 효과적으로 대규모로 수행할 수 있습니다.이 문서에서는 지속 가능한 관행을 통합하여 경쟁 우위를 강화하는 방법에 대한 6가지 실행 가능한 단계를 설명합니다.

전 세계 기업들은 ESG 투자 기회, 고객 요구 충족, 배출 규정 준수 등 다양한 이유로 지속 가능성 목표를 비즈니스에 통합하기 위해 서두르고 있습니다.모든 이유에서 솔루션은 제품 및 서비스 설계에 뿌리를 두고 있습니다.제품의 전체 탄소 배출량 대부분은 설계 단계에서 결정되며, 지속 가능성에 대한 요구 사항을 통합하려면 초기 개념 설계부터 시작되는 디지털 혁신이 필요합니다.

CEO의 55% 는 3~5년 내에 지속 가능성 투자로부터 “상당한 수익”을 얻을 것으로 예상한다고 답했으며, 19% 는 1~3년 내에 상당한 수익을 올릴 것으로 예상한다고 답했습니다.
2024 KPMG 미국 CEO 아웃룩 펄스 서베이

제조업체는 지속 가능한 글로벌 경제를 만드는 데 큰 역할을 합니다.산업 운영의 탄소 발자국을 줄일 필요가 있지만, 이를 신속하고 효과적으로 대규모로 줄일 수 있는 기업에게도 기회가 있습니다.

기업이 생산 탈탄소화 및 자원 효율성과 같은 지속 가능한 변화의 혜택을 누리려면 조직 전체에서 목표를 이해해야 합니다.최상층부터 제조 현장까지 목표를 조기에 설정하면 기업은 시간, 비용, 물론 생산 품질의 균형을 맞출 수 있습니다.

디지털화와 자동화는 현실과 디지털의 원활한 결합을 가능하게 하므로 이러한 균형을 유지하는 데 필수적인 요소입니다.기업은 공장에서 매달 생산하는 테라바이트 규모의 데이터를 훨씬 쉽게 수집, 사용 및 해석할 수 있으며, 이를 사용하여 운영 전반에서 개선이 필요한 영역을 정확히 찾아낼 수 있습니다.이를 통해 조직은 에너지 비용을 절감하고 자원과 비용을 낭비하는 영역을 파악할 수 있습니다.

또한 데이터는 다음과 같은 중요한 질문에 답할 수 있습니다. 생산 시 자재 흐름을 최적화하려면 어떻게 해야 할까요?공급망이 환경에 미치는 영향을 이해하고 줄이려면 어떻게 해야 합니까?그리고 전체 산업 풋프린트를 최적화하여 환경에 미치는 영향을 최소화하고 생산성을 높이려면 어떻게 해야 할까요?

이러한 질문에 대한 해결책을 찾는 것은 기업이 현대 제조 환경이 가져오는 장벽을 극복하는 데 매우 중요합니다.지속 가능성은 엔지니어링, 운영 및 유지 관리 전반의 모든 의사 결정에 영향을 미치기 때문에 비즈니스 전략의 모든 단계에 포함되어야 합니다.이 기사에서는 기업이 지속 가능성을 DNA에 포함시키고 수익성을 높이는 디지털 기업이 되기 위한 6가지 실행 가능한 단계에 대해 설명합니다.

A graphic representation of sustainable production landscape with various elements like plants, trees, and a water body.

수익성 있고 지속 가능한 디지털 생산을 위한 6단계

지속 가능한 제조는 단순히 규정을 준수하거나 배출량을 줄이는 것이 아니라 효율성, 탄력성 및 장기적 수익성을 높이는 직접적인 경로입니다.이 프로세스도 하나의 여정이지만 작게 시작하여 전략과 설계부터 실행 및 최적화에 이르기까지 생산의 모든 단계에 지속 가능성을 포함시킴으로써 기업은 비용 절감을 극대화하고 폐기물을 줄이며 경쟁 우위를 강화할 수 있습니다.

디지털화는 이러한 전환에서 중요한 역할을 하며, 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 더 현명한 의사 결정과 더 효율적인 운영을 주도합니다.시장이 지속 가능성 중심의 가치로 변화함에 따라 오늘날 이러한 원칙을 통합하는 회사가 내일을 선도하는 기업이 될 것입니다.이제 지속 가능성을 전략적 이점으로 전환해야 할 때입니다.

A person in a blue shirt and black pants is standing in front of a white wall with a blue and white logo.

제조업체인 Siemens는 생산 현장 최적화를 통해 귀중한 교훈을 얻을 수 있었습니다.에를랑겐에 위치한 Siemens 전자 공장에서는 고급 생산 계획이 지속 가능성과 효율성을 달성하는 데 핵심이었습니다.공장에서는 Siemens Xcelerator, 디지털 트윈, AI 기반 분석을 활용하여 실행 전에 워크플로우를 최적화하여 자원 낭비와 에너지 소비를 줄입니다.이 데이터 기반 접근 방식을 통해 탄소 배출량을 50% 줄이고 총 에너지 사용량을 25% 줄이며 환기 전력 소비를 70% 줄이는 동시에 생산 용량을 늘릴 수 있었습니다.2030년까지 탄소 중립을 목표로 Erlangen은 계획 단계 초기에 IT와 OT를 통합하여 더 스마트하고 지속 가능한 제조를 보장합니다.

LinkedIn 뉴스레터를 구독하세요. 디지털화에 대해 알아보기

업계 의사 결정권자를 위한 LinkedIn 뉴스레터에는 Industrial Metaverse, 디지털 트윈, IT/OT 융합, 인공 지능, 사이버 보안 등을 비롯한 다양한 주제가 포함되어 있습니다.각 호에서는 디지털 혁신에 대한 이야기를 공유하고 지속 가능한 디지털 기업이 되는 방법에 대한 우수한 통찰력을 제공합니다.

Digital Enterprise

Siemens Xcelerator와 함께 속도와 규모로 디지털 엔터프라이즈로 거듭나 디지털 혁신을 마스터하세요.