Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

디지털 트윈 (Digital Twin) 은 보철의 혁명을 가능하게 합니다

revolution-in-prosthetics-ut7-youngeaston-1280x720

이스턴 라샤펠은 10대 때 주먹 로봇 팔을 들고 사진을 찍었습니다.현재 26세인 그는 트루림 인공 팔 제조업체인 언리미티드 투모로우의 CEO 겸 설립자입니다.

자신감 있고 쉽게 컵을 들고 다닐 수 있습니다. 절단수술을 받은 사람들은 전통적인 보철물을 사용하는 것이 쉽지 않습니다.언리미티드 투모로우의 TrueLimb 바이오닉 암을 가지고 있는 사람들에게는 그렇지 않습니다.의 요소들 지멘스 액셀러레이터 포트폴리오 좋아요 NX Digital Twin은 이 회사의 엔지니어들이 사용자가 컵 등을 잡을 수 있는 저렴한 고품질 보철물을 만들 수 있도록 도와줍니다.

Easton LaChappelle은 땜장이 많은 십대 때 발명가 경력을 시작했으며, 결국 집 주변에 놓인 물건으로 로봇 팔을 만들었습니다.그의 작업의 방향은 과학 박람회에서 재래식 인공 팔을 가진 소녀를 만났을 때였습니다. 이 소녀는 비용이 약 8만 달러이고 무게가 약 4파운드이며 제작하는 데 최대 1년이 걸릴 수 있습니다.현재 26세인 라샤펠은 언리미티드 투모로우의 CEO이자 설립자입니다.뉴욕 라인벡에 본사를 둔 이 스타트업의 사명은 어린이와 성인을 위한 저렴하고 가벼운 고품질 보철물을 만드는 것입니다.언리미티드 투모로우에서는 소프트웨어를 사용하여 작업을 완료합니다. 지멘스 액셀러레이터 CAD/CAM/CAE 소프트웨어 솔루션과 같은 포트폴리오 NX.

강력한 소프트웨어를 사용한 커스터마이징

Unlimited Tomorrow의 비즈니스 모델은 원격 진료에 초점을 맞추고 있습니다. 즉, 집에서 편안하게 보철물을 주문할 수 있습니다.프로세스는 3D 스캔으로 시작됩니다. Unlimited Tomorrow는 고객에게 모바일 장치에 설치할 수 있는 스캔 앱을 제공합니다.그런 다음 가족이나 친구가 환자의 남은 팔다리를 스캔합니다. 주문 과정에서 사람은 잘 어울리도록 보철물의 색상도 선택합니다. 450가지 피부색을 사용할 수 있습니다.

그런 다음 스캔한 이미지가 회사로 전송되고 엔지니어가 이미지를 입력한다. NX 제품 템플릿 스튜디오. 따라서 보철물 제작 과정에서 가장 어려운 부분인 맞춤형 소켓 설계 및 제조를 시작할 수 있습니다.“소켓은 사람의 팔다리에 꼭 맞는 부품”이라고 LaChappelle은 설명합니다.“NX Product Template Studio는 모든 작은 변수를 미세 조정하여 적절하게 맞도록 하는 데 안성맞춤입니다.”여기서 매우 중요한 것은 전반적인 편안함을 보장하고 착용자가 손을 움직일 수 있게 해주는 전용 센서 (예: 컵을 잡는 데 필요한 센서) 를 어디에 배치할지 결정하는 것입니다.이 기능은 언리미티드 투모로우의 보철물을 기존의 발톱 모양의 기구와 차별화합니다.

더 나은 3D 프린팅 결과

revolution-in-prosthetics-layer9-1280x720

NX Product Template Studio의 스크린샷: 이 소프트웨어를 사용하면 착용하기 편하고 높은 수준의 제어를 보장하는 소켓을 쉽게 설계할 수 있습니다.

그런 다음 HP 제트 퓨전 580 컬러 3D 프린터에서 가상 보철물을 물리적 형태로 가져옵니다. NX 적층 가공 HP 프린터와 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 여기에 필수적입니다.언리미티드 투모로우의 수석 기계 설계 엔지니어인 맷 랜돌파 (Matt Landolfa) 는 “NX는 HP 580보다 훨씬 부드러운 출력을 제공합니다”라고 말합니다.“기존 소프트웨어로는 3D 프린트에서 파셋을 볼 수 있었지만 NX에서는 볼 수 없었습니다.정밀한 지오메트리는 훨씬 더 사실적인 마감을 제공합니다.”이 소프트웨어는 TrueLimb의 자연스러운 느낌과 미학적으로 아름다운 표면에 직접적으로 기여합니다. 라샤펠과 그의 팀은 자신들이 제작하는 보철물에 대해 당연히 자랑스럽게 생각합니다.지금까지는 상지에 초점이 맞춰져 있었고, 그들의 혁신은 특히 8,000 달러라는 가격, 1 파운드가 조금 넘는 무게, 몇 주에 불과한 배송 시간으로 인공 팔 시장을 뒤흔들었습니다.이는 제조 시간이 길고 무겁고 비용이 많이 드는 기존 장치와는 거리가 멀다.

다음 단계: 생산 확대

언리미티드 투모로우의 사람들은 자신의 업적에 안주하지 않습니다.그들은 극적으로 규모를 확장하고 하지 보철물을 포함하도록 제품을 확장할 계획을 가지고 있습니다.이를 통해 전 세계적으로 약 5천만 명 이상의 절단 수술을 받은 사람들 중 더 많은 사람들에게 다가갈 수 있을 것이며, 그 중 5% 만이 기기를 사용할 수 있습니다.또 다른 목표는 외골격계를 제공하는 것입니다.앞으로 계획된 성장을 위해 언리미티드 투모로우에서는 NX 포트폴리오의 추가 요소를 모색하고 있습니다.

하나는 팀센터 디자인-제작 프로세스를 관리합니다.에를랑겐에 있는 적층 제조 경험 센터 (AMEC) 의 지멘스 전문가들은 적층 가공 애플리케이션을 확장하기 위해 다양한 산업용 적층 제조 (AM) 양식에 지멘스의 종합적인 프로세스 체인을 적용합니다.그들은 또한 다른 기계들 중에서도 HP의 멀티 제트 퓨전 기계를 사용합니다. 테크노매틱스 Plant Simulation 제조 시나리오를 시뮬레이션하고 미래에 대비한 자동 AM 공장을 확장합니다.

언리미티드 투모로우 (Unlimited Tomorrow) 는 현재 다음과 같이 사용할 수 있는 자동 중첩의 가능성을 조사하고 NX 빌드 준비 HP 580의 빌드 트레이를 효율적으로 채울 수 있습니다.마지막으로 회사는 Tecnomatix 플랜트 시뮬레이션을 사용하여 성장 계획 및 운영 확장을 위한 가정 분석을 수행하는 것에 대해 Siemens와 논의 중입니다.

언리미티드 투모로우 (Unlimited Tomorrow) 는 지멘스의 이러한 소프트웨어 솔루션과 기타 소프트웨어 솔루션을 통해 세상에 더 많은 보철물을 선보일 수 있는 중요한 위치에 있습니다.가장 놀라운 것은 이 모든 것이 10대 청소년이 땜질에 재능을 보였기 때문에 시작되었다는 것입니다.이는 부모에게 교훈이 될 수 있습니다. 자녀가 기술에 소질이 있다면 탐구하게 하세요!

2021년 10월

revolution-in-prosthetics-ut-36-heart-hands-dark-1280x720

무제한 투모로우

무제한 투모로우의 사명은 절단 수술을 받은 사람들이 직관적이고 확장 가능한 모델을 통해 처음부터 끝까지 맞춤형 장치를 만들 수 있도록 하는 것입니다.이 회사는 TrueLimb® 이라는 인공 팔다리를 설계하고 생산합니다.이스턴 라샤펠은 뉴욕 라인벡에 본사를 둔 이 스타트업의 CEO이자 설립자입니다.