Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
환경 오염을 강조하는 물 속에 떠 있는 미세 플라스틱의 클로즈업 이미지.

식물은 새로운 플라스틱: 미세 문제가 아닌 미세 플라스틱

PlantSwitch에 따르면 미세 플라스틱 오염 방지 솔루션은 식물입니다.

2024년 4월

에 따르면 국립 보건원 (NIH), 미세 플라스틱 (MP) 은 우리가 숨쉬는 공기, 먹는 음식, 마시는 물을 포함하여 환경의 모든 곳에서 발견될 수 있습니다.과학자들은 외딴 섬의 강과 호수, 후지산 위의 구름, 남극의 눈에서 미세 플라스틱 입자를 발견하여 전 세계 어디에나 존재한다는 점을 강조했습니다.

하지만 그들은 무엇일까요?거시적 문제를 야기하는 이러한 미시적 방해 요소는 무엇일까요?

MP는 보다 작은 인공 장쇄 고분자 물질 (플라스틱) 조각으로 분류됩니다. 5 밀리미터 길이 — 쌀 한 알만한 크기.MP가 더 작은 조각으로 형성되고 큰 조각에서 분리되면 수명이 수천 년에 이릅니다.이는 상용 제품 개발 과정이나 타이어, 물병, 미용 제품 포장과 같은 플라스틱 제품의 분해 과정에서 발생할 수 있습니다.

때때로 MP는 의도적으로 수지 펠릿으로 생산되어 일회용 식기, 장난감, 선글라스, 심지어 가구와 같은 다양한 품목의 제조에 사용됩니다.이러한 품목을 재활용하려는 노력에도 불구하고 동물과 인간은 여전히 놀라운 속도로 MP를 섭취하고 있습니다.

평균적으로 인간은 대략 a와 같은 양을 소비합니다. 신용카드 가치 매주 플라스틱 사용량 — 약 5 그램.생각해 보세요:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

가장 가까운 슈퍼마켓에서 가져온 비닐 봉지가 고속도로의 차창 밖으로 날아가 큰 공기를 들이받아 멕시코만으로 흘러갑니다.이곳에서는 시간이 지남에 따라 작은 조각으로 분해되어 현지 참돔 커뮤니티에서 먹습니다.

생일을 축하하기 위해 가족과 함께 현지 식당에서 맛있는 식사를 하고 “오늘의 생선”이 무엇인지 맞춰보기로 결정하셨나요?네, 그 붉은 도미.

MP는 다음에서도 찾을 수 있습니다. 식수 인체 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 과학자들은 믿는다 MP는 일단 섭취하면 산화 스트레스, DNA 손상, 장기 기능 장애, 대사 장애, 면역 반응, 신경독성 등을 유발할 수 있습니다.

이걸 어떻게 막을 수 있을까요?PlantSwitch의 CEO이자 공동 설립자인 딜리언 박스터에 따르면 해결책은 바로 식물입니다.

PlantSwitch에서 우리의 사명은 모든 석유 기반 일회용 플라스틱을 플랜트로 대체하는 것입니다.” 라고 Baxter는 말했습니다.“우리는 벼 껍질과 밀짚과 같은 농업 잔류물을 거의 모든 유형의 플라스틱 제품을 만드는 데 사용할 수 있는 식물성 수지로 업사이클링합니다.

미국에 제조 시설을 개설한 PlantSwitch는 현지 농장과 협력하여 농업 잔류물을 퇴비화 가능한 펠릿으로 전환합니다.이 바이오 플라스틱 수지는 제조업체에서 식기, 화장품 용기, 칫솔, 커피 포드 등 모든 것을 만드는 데 사용됩니다.

PlantSwitch는 독자적인 기술을 사용하여 뒷마당에서 퇴비화가 가능한 기존 플라스틱과 유사한 특성을 가진 저렴한 바이오 기반 재료를 만드는 방법을 찾았습니다.박스터는 “여기까지 오기까지는 긴 여정이 걸렸지만 우리는 진정으로 지속 가능한 제품을 만드는 데 도움을 준 기술, 금융 및 개발 파트너와 협력할 수 있었으며, 이를 자랑스럽게 생각합니다.”

그들은 연간 25,000톤의 생산 능력을 갖춘 50,000평방피트의 상업용 제조 시설에서 상업적 생산을 시작했습니다.Siemens 에코시스템은 첫 번째 사이트를 개설하는 데 중요한 역할을 했습니다.

지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 그라인더, 컨베이어 시스템, 압출기 등 신규 시설을 위한 장비 구입을 위해 5백만 달러의 크레딧 한도를 지원했습니다.

지멘스 디지털 인더스트리 (DI) PlantSwitch와 직접 협력하여 모든 장비가 Siemens 사양과 예비 부품 서비스를 받을 수 있도록 하는 것은 물론 새 시설을 가동하고 운영하는 데 도움을 주었습니다.

지멘스 스마트 인프라 (SI) PlantSwitch가 새 시설에 전력을 공급하는 데 지연이 발생한 후 스위치보드를 위한 대안을 찾는 데 도움을 주었습니다.

“Siemens 팀은 플라스틱의 미래를 만드는 데 도움을 준 매우 귀중한 파트너입니다.우리는 PlantSwitch의 중요한 변곡점에서 협업을 시작했으며, 이것이 우리 성공의 주요 원인입니다.이들은 다양한 목표에 대한 지원을 제공했으며 각 범주에서 높은 수준의 전문성을 입증했습니다.” 라고 PlantSwitch와 Siemens의 파트너십의 Baxter는 말했습니다.

PlantSwitch는 생산량을 늘리면서 수백 가지 제형을 사용하여 모든 시장에서 경쟁하는 것을 목표로 삼고 있습니다.그들은 식품 서비스, 미식 및 소매업을 포함한 다양한 부문의 고객과 계약을 체결했습니다.이들의 놀라운 성장으로 아시아에 새로운 공장을 설립할 수 있었습니다. 이 공장은 급증하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 전략적으로 설계되었습니다.

플랜트스위치에 대한 자세한 내용은 웹 사이트 방문하기.

Siemens에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. USA.Siemens.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

여정을 시작하세요