Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

제조업의 새 시대: 저탄소, 에너지 효율

기업들이 디지털화와 자동화 기술을 스마트 파이낸싱과 결합하여 앞서가는 방법입니다.<

2024년 7월

화석 연료를 단계적으로 폐지하기로 한 합의 외에도, COP 28은 기후 행동 강화를 위해 세계 최초로 '글로벌 스톡테이크'를 채택했습니다. 목표는 지구 온난화를 1.5도로 제한하고 2025년까지 순배출 제로를 달성하는 것을 지속적으로 추구하는 것이지만, 시간이 예상보다 빠르게 소진되고 있습니다. Global Carbon Project의 최신 보고서에 따르면, 2023년 전 세계 화석 CO2 배출량은 총 368억 톤으로 2022년보다 1.1% 높은 새로운 기록 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.

전체 직접 배출량의 4분의 1을 차지하는 산업 부문은 에너지 부문 다음으로 2위를 기록합니다. 전력 부문 배출량이 전기 및 열 사용량을 기준으로 최종 부문에 재할당될 경우, 산업 부문의 기여도는 심지어 34%까지 증가합니다. 이는 생산 산업이 더 지속 가능한 생산 방식으로 기꺼이 전환하고자 한다는 사실을 잘 보여줍니다. 세계경제포럼의 의뢰를 받아 2021년 Boston Consulting Group이 수행한 연구에 따르면, 생산 기업 5곳 중 4곳이 탄소 중립 운영을 위해 노력하고 있습니다.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

지속 가능한 생산을 위한 기술과 파이낸싱의 교차점

산업 부문에서 더 지속 가능한 관행을 달성하는 핵심은 탈탄소화를 가속화하고, 에너지와 자원 효율성을 개선하며, 순환 경제 관행을 구현하는 것입니다. 다행스럽게도 지속성을 촉진하는 데 필요한 많은 기술이 이미 나와 있습니다. 첨단 자동화 및 디지털화 기술을 활용함으로써 산업 생산은 매우 유연하고 비용 효율적이며 동시에 더 지속 가능하게 될 수 있습니다.

이러한 기술 노하우를 뛰어난 파이낸싱 전문 지식으로 보완하면 친환경 생산 기술의 커미셔닝이 더욱 가속화됩니다. 그 이유는 무엇일까요? 새로운 장비나 기술을 확보하고 가동하는 데는 회사의 신용도, 현금 흐름 및 대차대조표 구조에 영향을 미칠 수 있는 선행 투자가 필요합니다. 또한, 제조 기업들은 현재 변동성이 큰 시장 환경에서 운영되고 있으며, 일부 기업은 투자를 연기하는 것을 고려할 수 있는 반면 다른 기업들은 필요한 적절한 파이낸싱을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.

제로 비용으로 에너지 효율 향상

에너지 절약형 자동화 및 디지털 도구는 제조 운영의 에너지 효율성을 크게 개선할 수 있는 엄청난 잠재력을 제공합니다. 지능형 및 통합 드라이브 기술만으로도 최대 30%의 에너지를 절약할 수 있습니다. 지속 가능한 제조 관행에 전념하는 특수 유리 선두 제조업체인 Nippon Electric Glass(NEG)는 에너지 소비 개선을 위한 전략적 접근법을 구현했습니다. 포괄적인 분석을 수행한 후, 에너지 집약적인 NEG는 모터, 컨트롤러, 워터 펌프 등 Siemens Digital Industries의 기술을 설치하여 탄소 배출량과 운영 비용을 크게 줄였습니다. 투자를 위해 NEG는 Siemens Financial Services의 스마트 파이낸싱 솔루션을 활용했습니다. 에너지 성능 계약을 통해 보장된 절감액에 맞춰 5년에 걸쳐 지급액을 분배할 수 있게 되었으며, 이는 순투자 비용을 제로로 만들었습니다.

자원 소비 최소화 투자

디지털 트윈을 통한 물리적 제품 및 프로세스의 시뮬레이션과 최적화는 생산 품질을 개선하고 처리 시간을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 물리적 자원 사용을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 독일에서는 이를 통해 2030년까지 제조 공정에서 발생하는 1차 에너지 배출량의 5~8%를 줄일 수 있습니다.

추가 자동화를 통해 이 귀중한 잠재력을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 미국 기반의 수직 농업 선두 기업인 80 Acres Farms는 지능형 시설 및 에너지 관리 시스템과 산업 자동화 기술을 포함한 Siemens의 첨단 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 활용하여 이미 이러한 잠재력을 활용했습니다. 디지털 트윈은 식물 성장 및 생산 프로세스를 시뮬레이션합니다. 그 결과, 물과 토지 사용을 최적화하여 식량 생산량을 크게 늘렸습니다. Siemens Financial Services는 이 혁신적인 프로젝트에 대한 지분 파이낸싱을 통해 미래 농장 인프라 개발 및 기술 혁신을 적극적으로 지원하고 있습니다.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

지속 가능한 제조 - 모든 면에서 성과를 거두는 경쟁 우위입니다

디지털화와 자동화 기술을 통해 기업은 생산 프로세스의 전체 라이프사이클을 최적화하여 에너지 및 자원 효율성을 높이고 탄소 발자국을 줄임으로써 지속성의 근본적인 원동력이 됩니다. 그러나 적절한 파이낸싱 파트너는 재무 안정성을 손상시키지 않으면서 스마트 파이낸싱에 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 지원함으로써, 지속 가능한 제조를 달성하는 데 있어 판도를 바꿀 수 있습니다.

그렇다면 친환경 미래의 보상을 얻기 위해 지속 가능한 제조 혁명에 언제 동참하시겠습니까? 탄소 중립적이고 에너지 효율적으로 전환함으로써 얻을 수 있는 이점은 환경적 책임을 훨씬 넘어섭니다. 갈수록 어려워지는 환경에 직면한 상황에서 지속 가능한 제조는 낮은 생산 비용, 고용 매력 및 향상된 브랜드 인지도를 통해 경쟁 우위를 창출합니다.

스마트 기술이 스마트 파이낸싱과 함께 제공된다면 어떻겠습니까?

지속 가능한 산업을 위한 디지털 트랜스포메이션 파이낸싱

여정 시작하기