Skip to main content

지속 가능한 디지털 엔터프라이즈에서 AI 활용하기

앞서 나가려면 기업이 지속 가능한 디지털 엔터프라이즈가 되어야 합니다. 이들 기업은 첨단 기술을 활용하여 민첩성과 효율성을 높일 수 있습니다. 본 논의에서는 현대 공장의 생산 품질, 시장 출시 시간 및 자원 효율성을 개선하는 데 있어 AI의 역할에 초점을 맞춥니다.

역사의 흐름을 만들어 갑니다

역사의 흐름은 당면 과제에 대한 참신한 접근법을 구상할 수 있는 혁신적인 사상가들에 의해 형성되었습니다. 실제로 석기시대가 끝난 것은 석재가 고갈되었기 때문이 아니라, 당시의 문제에 대한 새롭고 더 효과적인 해결책이 개발되었기 때문입니다.

미래도 거의 같은 방식으로 형성되고 있습니다. 비즈니스, 사회 및 기술 전반에 걸친 다차원적 트렌드가 현대 기업에 새로운 과제를 안겨주고 있습니다. 이러한 과제를 극복하려면 기업이 혁신하고 새로운 비즈니스 관리 방법을 채택해야 합니다. 특히 기업은 현실 세계와 디지털 세계 모두에서 제품 및 생산 라이프사이클을 관리하기 위해 지속 가능한 디지털 엔터프라이즈로 전환해야 합니다.

디지털 엔터프라이즈의 핵심 특징은 실제 세계와 디지털 세계를 통합하여 운영 데이터를 수집하고 이를 현실 세계의 개선을 이끄는 통찰력으로 전환하는 능력입니다. 이 두 세계를 하나로 합치면 제품, 생산 및 서비스 라이프사이클에 관련된 모든 이해관계자 간의 데이터 흐름이 가능합니다. 이러한 자유로운 데이터 흐름은 탄소 배출량과 자원 사용을 줄이면서 시장 수요에 적응하고, 더 빠르게 혁신하며, 품질을 향상시키는 디지털 엔터프라이즈의 능력을 강화합니다.

핵심 요점:

  • 지속 가능한 디지털 엔터프라이즈의 중요한 특징
  • AI가 지속 가능한 디지털 엔터프라이즈에 어떻게 통합되는가
  • 제조업체가 오늘날 AI를 적용하여 탈탄소화 노력을 지원하고 품질과 시장 출시 시간을 개선하는 방법
전자 제품 제조 시설에서 기계를 조작하는 작업자
직원 두 명이 에를랑겐에 있는 Siemens Electronics Factory의 작업 현장에서 걷고 이야기를 나눕니다.

디지털 트랜스포메이션 여정: Siemens Electronics, Erlangen

Siemens의 독일 에를랑겐에 있는 최첨단 전자제품 공장도 많은 제조업체가 극복하고자 하는 문제에 직면했습니다. 공장은 탈탄소화, 속도, 품질 및 비용 효율성을 우선순위로 두면서 제품을 생산하는 방법을 찾아야 했습니다. Siemens와 그 고객들을 위해 SINAMICS 주파수 컨버터와 SINUMERIK CNC 컨트롤러를 생산하는 에를랑겐에 있는 Siemens Electronics Factory는 스마트 디지털 솔루션을 공장 내 레거시 인프라 및 시스템에 통합하는 방안도 모색해야 했습니다.

공장은 수십 년 전 시작된 지속 가능한 디지털 엔터프라이즈로의 지속적인 트랜스포메이션을 위해 디지털화를 수용해야만 이러한 문제를 극복할 수 있다는 것을 인식했습니다. 엔지니어링, 작업 현장 관리, 제품 라이프사이클 관리 등을 위한 디지털 솔루션이 기반을 제공합니다. 이를 통해 더욱 발전된 기술과 기능을 구축하여 에를랑겐에서의 운영을 한층 향상시킬 수 있습니다.

산업 AI는 현장에서 사용되는 첨단 기술 중 하나입니다. 소비자 중심 AI가 결혼식 연설을 위한 텍스트나 소셜 미디어 프로필용 이미지를 생성하는 데 도움이 될 수 있는 반면, 공장에 배포된 산업 AI 시스템은 기계를 제어하고 작업 현장에서 운영을 관리하며 데이터를 분석하여 성과를 나타내고 의사 결정을 안내합니다. 이러한 산업 AI 시스템은 인간 작업자와 긴밀하게 협력할 때에도 견고하고 신뢰할 수 있으며 안전성이 입증되어야 합니다.

오늘은 에를랑겐에 있는 Siemens Electronics Factory에서 산업 등급 AI를 활용하여 탈탄소화, 품질 및 시장 출시 시간 개선을 지원하는 방법을 알아보십시오.

디지털 트랜스포메이션 여정: Siemens Electronics, Erlangen

프로세스, 기계 및 시스템을 개선하려면 먼저 데이터 수집과 분석을 통해 이해해야 합니다. 디지털 엔터프라이즈는 매일 운영하면서 엄청난 양의 데이터를 생성합니다. 공장 환경에서는 다양한 시스템 및 전체 플랜트의 에너지 소비, 처리량 데이터, 연결된 기계에서 수신되는 실시간 운영 데이터 등이 포함될 수 있습니다. 이 데이터를 수집하고 이해하는 것은 현대 디지털 공장을 관리하는 데 중요하지만, 엄청난 양의 데이터로 인해 집계와 분석은 어려운 작업입니다.

직원이 산업용 로봇을 점검합니다.
작업자가 작업 현장에서 노트북을 확인합니다.

산업 AI: 효율성, 속도, 품질

다행히도 디지털 엔터프라이즈의 연결된 데이터 흐름은 AI 적용을 통해 엄청난 데이터 세트의 분석을 가속화할 절호의 기회를 제공합니다. 이는 작업 현장과 다른 시스템에서 공장의 다양한 측면을 이전보다 훨씬 빠르게 최적화할 것입니다. 예를 들어, 에를랑겐에 있는 Siemens Electronics Factory는 공장 전체의 데이터를 활용하여 지능형 에너지 효율 조치를 구현함으로써 에너지 소비를 25%, 순 탄소 발자국을 50% 줄였습니다. 또한 생산 효율성 개선을 통해 각 제품 생산에 사용되는 에너지를 50%까지 절감할 수 있었습니다.

AI는 또한 진정한 예측 유지 보수 계획을 가능하게 하여 공장 운영자들이 기계 가동 중지 시간이 예상치 못한 상황으로 발생하지 않도록 보장합니다. 기계 및 유지보수 데이터는 과거 사례와 비교 분석되어 패턴 및 잠재적 솔루션을 식별합니다. 공장은 인쇄 회로 기판 생산 공정의 일부인 밀링 공정에 예측 유지 보수를 활용합니다. 밀링 공정에서는 미세먼지가 생성되어 밀링 스핀들에 축적될 수 있으며, 이는 스핀들 회전을 방해하거나 충분히 쌓일 경우 예기치 않은 가동 중단으로 이어질 수 있습니다. 이러한 고비용 지연을 방지하기 위해 예측 유지 보수 솔루션은 스핀들 전류와 속도를 모니터링하여 이상 징후를 감지하고 미래의 위험 상태를 예측합니다.

지능형 프로세스가 더 나은 프로세스입니다

AI는 개별 프로세스와 기계에도 변화를 가져올 수 있으며, 효율적이고 안전한 방식으로 작업 현장의 인간과 로봇 간의 긴밀한 협업도 가능하게 합니다. 에를랑겐에 있는 Siemens Electronics Factory는 AI와 컴퓨터 비전을 활용하여 로봇 팔이 사람 작업자와 동등한 유연성과 손재주로 부품을 피킹 및 배치할 수 있게 합니다. 기존 로봇 팔은 서로 다른 부품을 구별하는 능력이 없어 부품을 미리 분류하고 정리해야 합니다. 로봇 제어 시스템에 AI를 통합하면 로봇이 분류되지 않은 상자에서 다양한 부품을 식별하여 정확한 위치에 배치할 수 있습니다.

로봇을 더욱 지능적으로 만들면 이러한 반복적인 픽 앤 플레이스 작업을 비용 효율적인 로봇이 완전 자동으로 수행할 수 있습니다. 물론, 이러한 지능형 로봇 팔을 활용하기 전에 훈련이 필요합니다. 디지털 엔터프라이즈로서 공장은 물리 기반 시뮬레이션과 디지털 트윈을 활용하여 부품 인식, 피킹 및 배치 알고리즘을 가상으로 훈련시킬 수 있습니다. 합성 훈련 데이터는 자동으로 생성되고 레이블이 지정되어 로봇 팔 훈련에 필요한 속도를 높이고 노력을 절감합니다.

AI로 부품을 피킹 및 배치할 수 있는 로봇이 있는 제조 셀입니다.
Siemens 전문가가 화면에서 동료에게 PCB 생산 공정의 디지털 트윈을 가리키고 있습니다.

AI를 사용하여 정밀도와 효율성 향상

로봇에 사람 손과 같은 손재주를 부여하여 더욱 민감한 프로세스 또한 자동화할 수 있습니다. AI 제어 로봇 팔의 엔드 이펙터에 힘 및 토크 센서를 통합하면 물체 조작에 사용하는 힘을 정밀하게 감지하고 조정할 수 있습니다. 이는 인쇄 회로 기판(PCB) 부품과 같은 섬세하고 작은 부품을 포함하는 공정에 매우 중요합니다. 실제로 이처럼 섬세한 작업을 처리하는 로봇 팔에는 상처를 봉합하는 외과의의 ‘Fingerspitzengefühl’과 같은 섬세함이 필요할 수 있습니다!

에를랑겐에 있는 Siemens Electronics Factory에서는 PCB 생산에 기판의 작은 구멍을 통해 유선 전자 부품을 장착하는 과정이 포함되며, 이를 스루홀 기술(THT)이라고 합니다. THT는 직경이 단 수십 분의 1밀리미터에 불과한 PCB의 매우 작은 구멍에 고감도의 섬세한 부품을 장착하는 작업입니다. AI를 통해 로봇은 부품을 부드럽게 다룰 수 있으며, 정확하게 배치하고 손상 없이 고정할 수 있습니다. 대체로 이러한 섬세한 작업을 자동화하면 공정 품질이 향상되고, 작업자들은 해당 작업과 관련된 반복적이고 열악한 인체공학적 환경에서 벗어날 수 있습니다.

생산 품질 향상 및 비용 절감과 같은 AI의 즉각적인 이점 외에도, 작업 현장 환경에 AI를 도입함으로써 공장의 지속성에도 기여했습니다. 자동화된 THT 피팅 공정의 정밀도와 정확도가 향상되면 폐기물이 감소하여 재료 및 에너지 낭비가 줄어들고, 결과적으로 공장 전반의 효율성이 높아집니다. 지능형 로보틱스는 더 이상 사전 분류된 부품을 요구하지 않으므로, 이전에 분류된 부품을 정리하는 데 필요했던 플라스틱 인레이는 이제 불필요합니다. 그 결과 수천 개의 플라스틱 부품 폐기물을 없앨 수 있었습니다.

지속 가능한 디지털 엔터프라이즈의 미래

디지털 엔터프라이즈는 AI와 매일 생성되는 방대한 양의 데이터를 활용하여 내부 프로세스 및 글로벌 공급망 전반에서 탈탄소화, 자원 사용 감소, 재활용 등의 기회를 식별하고 이에 대한 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 제품 설계에서 내리는 결정은 현실 세계에 출시되는 제품의 환경 영향 중 80%를 차지합니다. 즉, 폐기물은 단순한 설계 결함에 지나지 않습니다. 지속 가능한 디지털 엔터프라이즈는 포괄적인 디지털 트윈, 데이터 및 AI의 조합을 활용하여 다양한 설계 결정의 상대적 지속성 비용을 파악하고, 효율적인 성능, 재료 사용 및 재활용성을 최적화할 수 있습니다.

생산에서는 AI가 수요에 맞춰 생산 일정을 최적화하고, 에너지 효율성 기회를 식별하며, 에를랑겐의 사례처럼 생산 품질을 크게 개선하고 폐기물 및 재료 낭비를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 아마도 가장 중요한 점은 AI가 정교한 글로벌 공급망 관리의 강력한 도구가 될 수 있다는 것입니다. 이는 기업이 비용, 품질 및 지속성에 기반하여 공급업체를 선택하고 물류 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다. 지속 가능한 디지털 엔터프라이즈의 역량을 지속적으로 발전 및 확장하고 있는 가운데, 에를랑겐에 있는 Siemens Electronics Factory와 같은 시설은 고객이 현재와 미래의 과제를 극복하도록 혁신하는 데 도움이 될 수 있는 기술 및 솔루션의 중요한 시험장 역할을 합니다.

Siemens 전문가가 동료에게 화면에 비친 제품의 디지털 트윈을 가리키고 있습니다.