Skip to main content

지속성의 가능성: Javits Center, NY

Siemens와 협력하여 New York City의 Jacob K. Javits Convention Center는 Manhattan에서 현재까지 가장 큰 옥상 태양광 어레이와 배터리 저장 시스템을 갖춘 혁신적인 마이크로그리드를 개발했습니다.

청사진 만들기

매년 40,000명의 전시자와 2백만 명의 방문객이 참여하는 175개 이상의 행사를 주최하고 19에이커의 전시 공간을 갖춘 Javits Center는 미국에서 가장 바쁜 컨벤션 센터 중 하나이자 주요 전력 소비처입니다. New York주가 에너지 목표를 순조롭게 달성할 수 있도록 Javits Center는 전력 수요를 상쇄할 방법을 모색했습니다.

에너지 효율성, 스마트 기술, 분산 에너지 시스템을 결합하여 Siemens는 Javits Center에서 연간 1,011 MWh의 재생 가능 에너지를 생산할 수 있도록 도왔으며, 유연하고 친환경적인 에너지 접근법의 청사진을 만들었습니다.

Javits Center가 어떻게 스마트 빌딩 지속성의 모델인지 자세히 알아보십시오.

인포그래픽 다운로드

A close-up view of a solar array installed on the rooftop of the Jacob Javits Convention Center.

Manhattan 최대의 옥상 태양광 어레이

Javits Center의 옥상 태양광 발전소는 906.3kW의 태양 에너지를 제공하며, 3.5메가와트의 배터리 저장 용량을 포함합니다. Siemens 마이크로그리드는 건물이 정전에 더 잘 견디고, 전반적으로 더 안정적이고, 더 지속 가능하도록 지원합니다. 완공되면 센터의 6.45에이커 녹색 지붕에 캐노피 스타일의 태양열 어레이 34개에 2,014개 이상의 태양 전지판이 설치될 것입니다.

A rooftop view of the Jacob Javits Convention Center with a clear sky.

강력한 시너지

설계부터 납품까지 완전히 통합되고 관리되는 서비스형 에너지 (EaaS) 솔루션을 위해 Javits Center는 Siemens Smart Infrastructure 및 Financial Services를 활용했으며, 자산 관리 선도 기업인 Calibrant Energy와 협력하여 청정 에너지 요구 사항을 충족했습니다. Javits Center는 이러한 협력을 통해 초기 자본 투자나 운영 또는 성능 위험 없이 스마트 빌딩 에너지 인프라(태양광 패널, 마이크로그리드, 에너지 저장 등)를 구축할 수 있었습니다.

배터리는 Javits의 수요 절감 효과를 제공할 뿐만 아니라 ConEdison에서 가장 혼잡한 네트워크를 완화하는 데도 도움이 됩니다. 맞춤형 태양광 캐노피 시스템은 US에서 가장 큰 녹색 지붕 중 하나의 독특한 특성을 수용하도록 특별히 설계되었습니다.