Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

디지털 트윈 및 Tokn을 통한 기술 격차 해소

HELLER는 수상 경력에 빛나는 미니 CNC 공작 기계인 Tokn으로 미래의 기술자를 양성합니다. 이는 기계 가공 시장의 기술 격차를 해결하는 데 기여합니다.

숙련된 CNC 기술자에 대한 긴급한 수요를 해결하기 위해 공작 기계 제조업체 HELLER는 수상 경력에 빛나는 독특한 고성능 교육 도구인 Tokn을 개발했습니다. Siemens의 제어 기술 및 디지털 트윈 과 함께 기술 교육을 위한 원활하고 효과적인 경험을 제공합니다.

전 세계적으로 복잡한 부품에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 드론부터 자전거 프레임, 의료용 임플란트, 항공기에 이르기까지 모든 것이 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기계로 생산되는 부품의 정밀 엔지니어링에 의존합니다. 글로벌 CNC 시장은 2025년 1,000억 달러에서 2032년 1,950억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

그러나 숙련된 CNC 기술자의 부족 현상은 심각한 수준입니다. 60% 이상의 기업이 자격을 갖춘 인력 부족으로 공석을 채우는 데 어려움을 겪고 있다고 보고합니다. 이러한 격차는 생산 속도를 늦출 뿐만 아니라 혁신에도 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세에 대응하기 위해 독일의 공작 기계 제조업체 HELLER는 독보적인 교육 솔루션인 Tokn을 개발했습니다. 이에 Siemens는 Sinumerik One CNC 컨트롤러의 디지털 트윈인 Run MyVirtual Machine을 제공했습니다.

견습생에 의해, 견습생을 위해 제작

Tokn은 철저히 훈련과 교육을 목적으로 HELLER 소속 견습생들이 직접 설계, 생산 및 시운전했습니다. Global Training Coordinator인 Melanie Luz는 “Tokn은 제조 교육의 판도를 바꾸는 혁신입니다. 실제 5축 CNC 기계의 미니어처 버전에 전문 교육 및 디지털 트윈이 결합되어 교육 수준을 한 단계 끌어올리고 있습니다. 이러한 접근 방식은 숙련된 인력 부족 문제를 해결할 뿐만 아니라 젊은 세대에게 동기를 부여하고, 심화 교육 및 마스터리 프로그램의 촉진제 역할을 합니다.”라고 말합니다.

HELLER Training의 Achim Hammley는 “우리는 젊은이들에게 공작 기계의 세계를 경험하고 적극적으로 형태를 만들어갈 수 있는 기회를 제공하기 위해 Tokn을 개발했습니다.”라고 설명하며, “CNC 과정에서는 모든 견습생이 기계를 사용하여 공작물을 제조하는 방법을 배웁니다.”라고 덧붙였습니다.

Sinumerik One 컨트롤러를 장착한 Tokn은 대형 CNC 제어 5축 머시닝 장비와 동일한 기능을 제공합니다. 또한 독립형 장비이므로 견습생들은 실제 작업을 방해하지 않고도 모든 산업 분야의 복잡한 부품을 제작하는 연습을 할 수 있습니다.

A person is standing in front of a large window, looking out at a snowy landscape.
Tokn은 제조 교육의 판도를 바꾸는 혁신입니다. 실제 5축 CNC 기계의 미니어처 버전에 전문 교육 및 디지털 트윈이 결합되어 교육 수준을 한 단계 끌어올리고 있습니다.
Melanie Luz, Global Training Coordinator, HELLER

학습을 촉진하는 디지털 트윈

Tokn의 진정한 교육 잠재력을 이끌어내는 것은 바로 Sinumerik One 컨트롤러와 디지털 트윈 솔루션인 Run MyVirtual Machine의 결합입니다. 이를 통해 강사와 학생은 CNC 프로그램을 설계하고 실제 HELLER 공작 기계의 3D 시뮬레이션 모델을 사용하여 테스트할 수 있습니다. Siemens의 HELLER 담당 Global Key Account Manager인 Simon Schmidt는 “이 상세한 시뮬레이션을 통해 교육생들은 매우 고가인 실제 장비를 손상시킬 위험 없이 NC(수치 제어) 프로그램을 수정하고 개선할 수 있습니다. 학생들이 가공 단계를 연습하면서 마치 실제 기계로 작업하는 것처럼 디지털 모델에서 그 결과를 확인할 수 있습니다.”라고 말합니다. 모든 것이 정상적으로 작동하는 것으로 확인되면 교육생들은 실제 부품을 가공할 수 있습니다. 이러한 현실과 디지털의 이상적인 융합은 이 솔루션이 효과적인 또 다른 이유입니다. 따라서 Tokn이 2025년 독일 디자인 어워드(German Design Award)에서 "우수 제품 디자인(Excellent Product Design)"을 수상한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

이 도구를 사용하면 교육생들은 매우 고가인 실제 장비를 손상시킬 위험 없이 NC 프로그램을 개선할 수 있습니다. 학생들은 마치 실제 기계로 작업하는 것처럼 디지털 모델에서 그 결과를 확인할 수 있습니다.
Simon Schmidt, Key Account Manager, Siemens AG

기술 교육의 새로운 길 개척

복잡한 문제에는 정교한 솔루션이 필요합니다. Tokn과 같이 유연하고 강력하며 콤팩트하고 잘 설계된 도구는 기술 분야에서 인재를 육성할 수 있는 가능성을 열어줍니다. 새로운 기술에 더욱 빠르고 효율적으로 적응하고 규모에 관계없이 모든 제조업체가 끊임없이 진화하는 21세기의 환경에서 경쟁력을 유지하도록 보장하기 위해서는 바로 이러한 유형의 혁신이 필요합니다.

2025년 5월