Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
녹색 식물은 환하게 불이 들어오는 선적 컨테이너 안의 수직 컨테이너에서 자라요.
인사이트

그린테크는 최신 자동화 기술을 사용한대용

GreenBox 이동식 수직 농업 솔루션은 최신 자동화 기술을 사용해서 기후 조건에 상관없이 어디에서든 연중 내내 물과 비료를 줄이고 CO₂ 배출량을 줄여 유기농, 신선한 현지 농산물을 공급해요.

그린테크 아이디어가 탄생했어요

A person pulls basil plant out of planter box to show its root system.

드미트리 리포브스키가 회사의 새로운 기회를 모색하고 싶었을 때 그린테크 아이디어가 탄생했어요.

“저는 기술 컨테이너 사업에 종사했는데 우리가 제공하는 솔루션에 가치를 더하자는 아이디어가 떠올랐어요. 컨테이너에 넣을 수 있는 다른 어떤 일을 할 수 있을까요?”지금은 그린테크 CEO인 리포브스키가 말해요.“그러다가 거의 우연찮게 수직농장을 접하고 '이거 재미있구나' 하는 생각이 들었어요.”

그는 전 동료인 밀란 수첵과 이 아이디어에 대해 논의했고 함께 실행하기로 했어요.둘 다 기계공학과 전기공학 출신으로 아이디어의 잠재력을 봤지만 농업 쪽에 대한 추가 전문 지식이 필요했어요.

또 다른 운 좋은 사고는 리포브스키가 카롤리나 품플로바와 연락했을 때 일어났어요. 그는 프라하에 첫 도시 농장을 세웠고 체코 공화국에서 수직 농업과 수경재배의 개척자예요.

세 명의 전문가가 함께 고품질의 모든 기능을 갖춘 이동식 수경재배 농장을 제공하겠다는 목표로 GreenTech를 만들었어요.불과 1년 후, 프라하의 매니페스토 마켓에 최초의 농사용 컨테이너가 설치됐어요.

우리 고객은 농부가 아니라 현지에서 재배한 신선한 제품을 판매하려는 호텔, 식당, 슈퍼마켓이에요.
드미트리 리포브스키, 최고 경영자, 그린테크

성장에 적합한 기술이에요

A green and white image of a product with a white background and a green border.

수경재배는 상업용 농장하고 온실에서 수년 동안 농법으로 사용돼왔어요.하지만 상업용 설치와 이동식 농업 부문에서 사용할 수 있는 것 사이에는 기술과 사용성 측면에서 큰 격차가 있었어요.

그린테크는 고품질 자동화 시스템을 포함하여 최첨단 산업 시스템과 동일한 수준의 품질, 서비스, 기능을 제공하는 산업급 솔루션으로 이러한 격차를 좁히고자 했어요. 현재 그린텍의 CTO인 Souček은 말합니다.

식물은 흙이 없는 수경재배단에서 자라서 식물이 영양분을 최적으로 사용할 수 있게 도와주고 밭농사에 비해 물 소비량을 90% 까지 줄여줘요.

“다양한 센서, 조명 제어, 물 순환 시스템과의 연결을 위한 최적의 솔루션을 찾기 위해 Siemens와 협력했어요.” 라고 Souček은 덧붙입니다.“게다가 우리는 자동화 시스템에 원격으로 액세스할 수 있기를 원했어요.마지막으로, 사용자 친화적이고 직관적인 팜 운영 솔루션이 필요했어요.

“우리는 또한 수직 농장과 함께 서비스 패키지를 제공하는데, 여기서 전체 농업 작업을 처리하는데, 이는 자동화 시스템에 대한 원격 링크를 통해 이루어져요.

“이 데이터 기반 비즈니스는 두 가지 방식으로 우리의 농업 솔루션에 가치를 더해요. 우리는 고객의 농작물이 건강하고 잘 자라도록 지원할 수 있고 에너지와 자원 발자국 측면에서 솔루션을 최적화할 수 있어요.”

자동화와 운영을 위한 통합 솔루션

Person adjusting smart light switch on wall with smartphone nearby

현재 그린텍은 두 가지 유형의 수직 농장을 제공해요.

• 그린박스는 표준 40HC 용기에 보관되며 한 달에 최대 3,200개의 양상추를 생산할 수 있어요.

• Urbinio는 실내용으로 설계되었고 기본적으로 GreenBox의 작은 버전이지만 용기는 없어요.

둘 다 같은 자동화 솔루션을 사용해요. 콤팩트한 SIMATIC S7-1200 PLC 환기, 온도, 조명, pH하고 양액의 전도도 등 수경재배 시스템을 조절해요.

비아 a 10인치 SIMATIC HMI 통합 컴포트 패널, 사용자들이 농장을 모니터링하고, 개별 매개변수를 조정하고, 재배 식물에 맞는 프로그램을 선택할 수 있어요.

농장이 원격 모니터링 및 제어 솔루션에 연결되어 있어요. SIMATIC WinCC Unified이를 통해 그린텍에서 운영할 수 있을 뿐만 아니라 웹 브라우저가 있는 모든 모바일 기기를 통해 모니터링 및 제어할 수 있어요.

Siemens 솔루션이 제공하는 높은 수준의 통합 덕분에 자동화 및 제어 시스템 구현이 간단해졌다고 Souček은 말합니다.“하고 TIA 포털하나의 소프트웨어로 모든 시스템과 기능에 액세스할 수 있어서 매우 편리하고 사용하기 쉬워요.” 라고 그는 덧붙입니다.“특히 좋았던 점은 Siemens 시스템으로 제공되는 훌륭한 문서와 지원이었어요. 우리가 당면한 문제점이라면 온라인 지원에서 해결책이 있었다는 거예요.”

현지 생산물부터 큰 그림까지

The image shows a green Siemens container with a logo on it.

프라하에서 그린박스를 성공적으로 출시한 후, 그린테크는 두바이에서 열린 월드 엑스포 2022에서 솔루션을 선보이며 세계 무대에 진출했어요.

그 영향은 광범위했어요.엑스포에서 선보인 우르비니오 시스템은 두바이에 남아 호텔 손님들을 위해 신선한 현지 채소를 재배할 거예요.

그린텍의 CGO인 품프로바는 이런 발전이 실내 농장의 호화로움과 전 세계적 도전이 교차하는 지점을 보여주는 데 도움이 돼요.품프로바는 수직 농장의 농업 측면을 다루는 그로우 사업부를 책임지고 있어요.“사람들은 밭농사를 보고 이게 식량을 생산하는 가장 좋은 방법이라고 생각해요”라고 그녀는 말합니다.“하지만 항상 그런 건 아니에요.”

전 세계적으로 많은 지역이 농사를 짓기에 적합하지 않아요. 기후변화와 토양 황폐화는 현실을 악화시킬 거예요.관개 관행은 지속 가능하지 않은 경우가 많아요. 부패하기 쉬운 음식은 CO₂ 발자국이 큰 장거리 운송으로 쓰레기가 돼요.수경재배 농장은 밭농사에 비해 물 90%, 비료 70% 적게 사용해서 에이커당 더 많이 생산할 수 있어요. 그리고 수경재배 농장은 영양소 함량도 더 높은 경우가 많아요.

이 모든 것이 꼭 필요해요.유엔 예측에 따르면 전 세계를 먹여 살리기 위해 2050년까지 식량 생산량을 70% 늘려야 한다고 해요.

“그린테크 컨테이너는 도시든 사막에서든 언제 어디서나 작물을 재배할 수 있는 솔루션을 제공해요.” 라고 펌프로바는 말합니다.“우리의 해결책은 작지만 책임감 있는 소비와 생산, 건강과 복지, 기아 퇴치라는 유엔 지속 가능한 개발 목표 달성이라는 아주 큰 그림의 일부예요.”

작동 원리: 그린테크 모바일 파밍 솔루션

A man is using a touchscreen interface on the Siemens GreenTech HMI unified comfort panel.

그린테크 이동식 농업 시스템은 수직 수경 재배 시스템을 사용해요.화단이 수직으로 겹겹이 쌓여 있는데, 여기서 식물은 뿌리 사이로 계속 순환되는 양액에서 흙 없이 재배돼요.

작물이 최적의 온도, 습도, 조명, 영양분을 갖춘 통제된 환경에서 다시 자라기 때문에 식물이 훨씬 빨리 자라서 1년 내내 반복해서 수확할 수 있어요.게다가 제초제나 살충제로 처리하지 않으면 농작물이 더 건강해지는 게 보통이에요.