Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Gasum Götene biogas plant

안정성과 데이터 기반 제어가 미래 에너지 시스템의 토대를 마련하십시오.

바이오가스가 화석 연료 없는 에너지 시스템으로 전환하는 핵심 요소로 점점 더 부각되고 있습니다. Götene에서 Gasum은 스웨덴에서 가장 크고 진보된 바이오가스 프로젝트 중 하나를 운영 중입니다. 이는 지역 기후 혜택을 창출할 뿐만 아니라 디지털화, 자동화 및 순환 자원이 전체 산업을 어떻게 발전시킬 수 있는지 보여주는 강력한 사례입니다.

화석 연료로부터의 자유를 향한 진전

Götene에 새로 문을 연 Gasum의 대규모 시설은 연간 120GWh의 액체 바이오가스를 생산하며, 이는 스웨덴 내 동급 시설 중 최대 규모에 해당합니다. 이 플랜트는 인근 농장에서 발생한 400,000톤의 분뇨와 농업 폐기물을 재생 에너지와 생물 비료로 전환하여 다시 농가로 공급하는 순환 시스템을 기반으로 운영합니다. 이를 통해 운송 및 산업 고객의 이산화탄소 배출량을 연간 30,000톤 이상 감축할 뿐만 아니라, 생물 비료를 통해 식물 영양소 효율을 높임으로써 농업 분야에서도 상당한 환경적 이점을 제공합니다.

장기 비전과 전략적 선택

초기 단계부터 최첨단 바이오가스 플랜트 구축의 방향은 전체 프로세스의 핵심인 디지털화와 자동화에 집중되었습니다. 적절한 디지털 도구를 활용함으로써 Götene과 같은 시설은 생산을 극대화할 뿐만 아니라 향후 확장 및 기술 개발을 위한 유연한 토대를 마련할 수 있습니다.

Siemens 제어 시스템은 원자재 흐름부터 가스 교환 및 에너지 분배에 이르기까지 전체 생산 프로세스를 연결하여 높은 운영 신뢰성과 자원 효율성을 보장하고 가동 중단을 최소화합니다. AFRY의 Real 디지털 트윈을 통해 커미셔닝 전에도 플랜트를 테스트하고 기능과 품질을 검증할 수 있었습니다. 이를 통해 납품 정밀도를 높이고 효율적인 커미셔닝을 달성하는 동시에 현장 작업의 필요성을 줄입니다.

“우리는 모든 시설에서 Siemens 제어 시스템을 사용하고 있으며 기능과 신뢰성 모두에 매우 만족하고 있어요.시스템은 부품이 단계적으로 폐기되는 경우에도 필요에 따라 장치를 교체하고 업그레이드할 수 있는 좋은 기회를 제공해요.

TIA Selection Tool이나 TIA Portal 같은 최신 도구는 전기 설계부터 PLC 프로그래밍, 검증, 시운전까지 전체 프로세스에 걸쳐 효율적이고 일관된 워크플로우를 제공해요.초기 단계에서 버그를 식별하고 수정하기 위해 SIMIT 기반 디지털 트윈을 사용했는데, 이로 인해 현장 시운전이 더 원활하고 효율적이었어요.우리는 제어 시스템이 현재와 미래의 요구를 모두 충족하는 장기적 솔루션이라는 것에 대해 대단한 확신을 느끼고 있어요.안정적이고 사용자 친화적이며 Simatic WinCC SCADA 시스템의 프로세스 시각화를 위한 강력한 도구들로 보완돼요.” 가숨의 제어 시스템 스페셜리스트 리커드 노먼이 말합니다.

Visual Siemens Gasum Web img 1 Web img 2 640x360

Rikard Norman, Gasum 제어 시스템 전문가

에너지 전환 가속화

Götene 사례는 협업과 디지털화가 뒷받침될 때 대규모 산업형 지속성 및 순환 에너지 생산이 충분히 가능하다는 것을 입증합니다. 바이오가스는 국내 자원을 활용하고 수입 화석 연료에 대한 의존도를 낮춘다는 점에서 스웨덴의 에너지 전환에 매우 중요합니다. 이는 무역 수지를 개선하고 경제 탄력성을 높이며, 특히 농촌 지역의 일자리 창출에 기여합니다.

Siemens 기술은 개발 프로세스를 간소화하고 성능을 최적화하는 고급 디지털 도구를 제공하여 궁극적으로 화석 연료 없는 에너지 시스템으로의 전환을 가속화합니다. 이러한 솔루션은 모든 유형의 에너지 집약적 친환경 공정에 맞춤형으로 적용할 수 있는 검증된 기술을 기반으로 합니다.

“Siemens는 에너지 전환을 진정으로 앞당기는 프로젝트를 지원하겠다는 우리의 목표에 완전히 부합하는 큰 특권이라고 생각해요.Gasum 같은 에너지 전담 전문가들과 AFRY 같은 유능한 파트너들과 함께 우리는 진정한 변화를 만드는 솔루션을 만들 수 있어요.이 프로젝트에서 가섬은 미래를 대비해서 시설을 갖추기로 현명한 결정을 내렸어요.Siemens의 수직 소유주인 소피아 에린더 (Sofia Erinder) 는 이렇게 말합니다. P2X 솔루션을 포함하여 업계가 앞으로 P2X 솔루션을 포함하여 필요한 정치적 조건을 받아들여서 화석이 없는 연료 생산 프로젝트를 더 많이 실현할 수 있기를 바래요.

2026년 2월이에요

Visual Siemens Gasum Web img 2 640x360

Sofia Erinder, Siemens Vertical Owner