2024년 3월 앤서니 카시아노와 메리 클레어 모리스
: 기후와 가뭄, 심한 폭풍, 홍수, 극한 기온을 포함한 날씨 관련 재해는 50년 전보다 거의 5배 더 높습니다.이는 지역사회, 기업, 세계 경제에 위험을 초래하며 기후 회복력과 적응의 중요성을 부각시키고 있습니다.글로벌 차원의 노력을 강화하기 위해서는 자금 조달이 필요하지만, 최근 수치에 따르면 이러한 문제를 해결하기 위한 자본 배분이 심각하게 부족하다는 사실이 드러납니다.
2021-22년 동안 발생한 1조 3천억 달러의 기후 재정 흐름 중 기후 적응 또는 기후 변화의 영향에 적응하거나 이에 대비하기 위한 노력에 사용된 비율은 5% 미만입니다.기후 자본의 대부분은 기후 완화 또는 온실가스 배출을 줄이고 지구 온난화를 억제하기 위한 노력에 할당되었습니다.
빠른 탈탄소화도 중요하지만, 지역사회, 경제 및 환경이 이미 발생했거나 불가피한 기후 변화의 영향에 대비하는 것도 마찬가지로 중요합니다.지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 와 같은 대출 기관은 공급망의 모든 단계에서 기업이 지속 가능성 전략을 재구상할 수 있도록 돕고 있습니다.그러나 발전을 위해서는 민간 부문의 더 많은 참여가 필요합니다.
기후 변화 대응 기후 변화에
대한 전 세계적 인식이 높아지면서 녹색 경제가 폭발적으로 성장했고 최근 수십 년 동안 넷 제로 (net zero) 에 대한 약속이 이어졌습니다.
초기 지식 장벽을 없애고 기업 시설을 비용 효율적으로 탈탄소화하기 위한 고부가가치 전략을 찾아내는 디지털 도구인 SFS의 탈탄소화 비즈니스 최적화 (DBO™) 도구를 포함하여 탈탄소화 문제를 해결하기 위해 비즈니스 부문이 이용할 수 있는 리소스는 풍부합니다.
DBO™ 는 신뢰할 수 있는 다양한 출처의 데이터를 사용하여 중소기업 (SME) 에게 현재의 탄소 발자국, 초점을 기반으로 한 맞춤형 시나리오, 투자 수익률 (ROI) 에 대한 요약 정보를 제공합니다.이를 통해 사용자는 건물 주소를 입력하고 에너지 프로파일을 기반으로 탈탄소화 경로를 이해할 수 있습니다.이 도구는 고객에게 탄소 배출량 감소를 위한 실행 가능한 통찰력을 제공하여 기후 변화 완화 노력을 지원합니다.
DBO™ 와 같은 자원은 파리 협정 및 미국 인플레이션 감소법과 같은 국제적 약속과 함께 기후 완화를 향한 큰 진전을 가능하게 하고 있습니다.
그러나 기후 변화는 여전히 이러한 노력을 능가하고 있습니다.2024년 1월 기준으로 세계 온난화가 1년 내내 산업화 이전 수준을 상회한 섭씨 1.5도를 처음으로 넘어섰습니다.섭씨 2도 이하로 유지하는 것은 여전히 어려운 일이며, 전 세계 사람들이 그 결과를 경험하고 있습니다.탈탄소화 노력과 함께 우리는 지구 온난화에 대비해 지역사회와 글로벌 공급망을 더 잘 준비해야 합니다.
기후 회복력 및 적응에 투자하기 기후 회복력에는 완화와 적응이
모두 포함되며, 기후 관련 충격과 스트레스를 견디고 회복할 수 있는 견고한 시스템을 구축하는 데 중점을 둡니다.기후 변화에 가장 적게 기여하는 가장 취약한 지역사회는 기후 관련 재해의 영향을 많이 받습니다.이러한 재해의 빈도와 심각도가 계속 증가함에 따라 기후 적응에 대한 상당한 투자의 필요성이 점점 더 시급해지고 있습니다.
유엔은 기후 위험에 대비한 기술, 농업 및 수자원 시스템을 강화하기 위해 2030년까지 개발도상국에 연간 최대 3870억 달러의 적응 자금이 필요할 것으로 추정합니다.이러한 요구 사항을 해결하는 것은 경제적 필요성의 문제일 뿐만 아니라 윤리적 의무이기도 합니다.비록 많은 비용이 들긴 하지만 적응에 투자할 때마다 위험 감소, 생산성 향상, 혁신의 형태로 2~10달러에 이르는 순 경제적 이익을 얻을 수 있습니다.
2021-22년의 적응을 목표로 하는 전 세계 기후 금융 흐름 중 98% 이상이 공공 주체로부터 조달되고 있어 민간 부문 참여에는 상당한 격차가 있습니다.이러한 불균형은 부분적으로 적응 투자와 관련된 위험과 수익에 기인합니다.
에너지 비용 절감이나 탄소 배출권과 같은 분명한 재정적 인센티브를 제공하는 완화 노력과 달리, 적응 조치의 이점은 가시성이 떨어지고 수치화하기도 어렵습니다.이로 인해 민간 및 공공 기관 모두 적응 프로젝트에 자본을 할당하는 것을 꺼려합니다. 특히 투자 기회나 자본 수요가 경쟁하는 상황에서는 더욱 그렇습니다.
게다가 지역화된 상황에서는 기후 위험에 대한 인식과 이해가 부족합니다.역사적 기후 현상에 대한 풍부한 데이터가 존재하지만 미래의 기후 예측과 그 영향을 프로젝트 계획에 통합하는 것은 여전히 어렵습니다.이러한 이해 부족은 자본 배분을 방해하여 기후 적응의 진전을 저해합니다.
기후 회복력 증진
: 지멘스 테크포드의 일환으로 Sustainability SFS는 기후 적응 요구에 대한 인식을 높이고 행동을 장려하는 것을 목표로 “기후 복원력 향상” 캠페인을 시작했습니다.우리의 챌린지는 25개국에서 제출되어 전 세계 기후 회복력의 타당성을 입증했습니다.
우리는 참가자들에게 지역별 기후 위험을 기반으로 기업이 특히 건물에 대해 취할 수 있는 기후 복원력 기회와 적응 조치를 식별하는 도구를 만들도록 요청했습니다.
우승팀인 CRISP-X는 완전히 개발되면 해당 지역에서 발생하는 기후 현상의 가능성과 심각성에 대한 통찰력을 기업에 제공하고 적응 및 탄력성 구축 전략을 제공하는 도구를 만들었습니다.이 도구는 사용자에게 사전 예방적 위험 관리와 정보에 입각한 의사 결정을 지원하는 동시에 지속 가능한 관행을 장려하고 탄력적이고 환경을 고려한 비즈니스 생태계에 기여하는 것을 목표로 합니다.
그 증거는 포트폴리오에
있습니다.CRISP-X가 개발한 것과 같은 도구를 사용하면 민간 부문이 기후 탄력성 및 적응에 대한 투자에 대해 보다 데이터에 기반한 접근 방식을 취할 수 있습니다.SFS는 이미 고객이 기술을 기반으로 하는 혁신적인 금융 솔루션을 활용하여 시설에서 기후 복원력과 적응 조치를 강화할 수 있도록 지원하는 대출 기관 중 하나입니다.에너지 전환에 지속적으로 자금을 지원하고 있는 것처럼, 우리도 탄력 있는 미래를 보장하는 데 투자하고자 합니다.
예를 들어, 우리는 Plus Power가 텍사스와 애리조나에 있는 5개의 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS) 시설에 자금을 지원하도록 지원했습니다.폭염과 겨울 폭풍과 같은 기후 변화로 인한 기상 이변은 기록적인 전력 수요를 촉발하고 있습니다.에너지 저장은 기후 변화에 대응하기 위해 에너지원을 탈탄소화하면서 기상 이변을 견딜 수 있는 안정적인 전력망을 유지하는 데 필수적입니다.
다른 각도에서 우리는 Charger Investment Partners가 해안선 보존 및 해양 접근을 위한 지속 가능한 재료를 설계 및 제조하는 CMI Limited Co. 인수를 지원하기 위해 자금을 제공했습니다.해수면이 상승함에 따라 홍수 지역과 항구에서는 이러한 소재의 내구성이 매우 중요합니다.
SFS의 비전은 고객이 사업 운영의 탈탄소화 및 시설 개조를 통해 성장 기회를 식별할 수 있도록 지원함으로써 기후 회복력을 높이는 것입니다.
결론
기후 변화의 영향은 치명적이므로 공공 부문과 민간 부문 모두 이를 완화하고 적응하기 위한 조치를 취하는 것이 중요합니다.스마트 기술과 향상된 자금 조달을 통해 우리는 보다 탄력적인 미래를 건설할 수 있습니다.