Skip to main content

에너지 전환: 그린 파이낸싱의 잠재력 실현

파이낸싱이 유럽 최대 경제국의 재생 에너지를 활성화하고 더욱 지속성 있는 미래를 여는 방식법

지속되는 팬데믹으로 인해 더 지속 가능한 에너지 미래로의 전환이라는 주제가 더욱 주목받고 있습니다. 에너지 시장은 그 어느 때보다 차량 연료 보급, 건물 난방, 산업 전력 공급 방식에 영향을 미칠 근본적인 전환의 중심에 있습니다. 화석 연료에서 벗어나 재생 에너지원을 통한 청정 발전으로 이동하는 추세가 뚜렷합니다.

Siemens와 Siemens Financial Services(SFS)는 이러한 에너지 전환을 가능하게 하는 데 앞장서 왔습니다. Siemens는 기술을 제공하고 SFS는 새로운 시장과 신기술을 위한 맞춤형 파이낸싱 구조를 개발합니다. 이는 전 세계적으로 18GW 이상의 풍력 및 태양광 발전소 파이낸싱에 참여한 실적으로 증명됩니다.

팬데믹 와중에도 지속 가능한 미래에 대한 SFS의 지속적인 지원과 강력한 부문 스폰서와의 관계 강화를 보여주는 최근 사례가 이탈리아와 프랑스에 있습니다. 이탈리아에서 SFS는 Siemens Bank를 통해 Green Loan Principles를 준수하는 기존 그린 론 파이낸싱을 기반으로 (타 3개 은행과 함께) Siemens Gamesa 터빈을 사용하는 육상 풍력 발전 단지 2곳의 추가 인수를 지원했으며, 이를 통해 전체 육상 풍력 포트폴리오는 약 115MW에 도달했습니다.

풍력 발전 단지를 배경으로 한 해변

이번 거래 성사를 통해 SFS는 스폰서가 이탈리아 내 풍력 자산 플랫폼을 지속 가능하게 성장시킬 수 있도록 지원했으며, 이는 해당 국가의 주요 고객과 SFS 간의 네 번째 거래입니다. 이 거래는 강력한 장기 고객 약속이 유럽의 재생 에너지 부문을 어떻게 강화하는지 명확히 보여주었습니다.

프랑스에서 SFS는 최근 Fécamp 해상 풍력 발전소 프로젝트에 참여하며 해상 풍력 진출의 선두에 섰습니다. Fécamp 프로젝트는 현재까지 프랑스 재생 에너지 산업에서 가장 큰 산업 프로젝트일 뿐만 아니라, Siemens Gamesa가 풍력 터빈 공급 확정 수주 및 15년 유지보수 계약을 체결한 프랑스 내 첫 번째 Siemens Gamesa 프로젝트이기도 합니다.

SFS는 Siemens Bank를 통해 프랑스 3대 주요 은행 및 10여 개의 국제 은행 컨소시엄의 일원으로 Siemens Gamesa를 지원하며 프로젝트 파이낸스 부채를 제공했습니다. 이번 거래는 유럽 재생 에너지 투자에 대해 SFS가 제공하는 지속적이고 장기적인 지원을 보여주는 또 다른 주요 사례입니다.

SFS는 Courseulles-sur-mer(CSM)라는 후속 프로젝트를 통해 프랑스에서의 친환경 여정을 이어가고 있습니다. Fécamp와 마찬가지로 CSM은 프랑스의 대규모 해상 그린필드 프로젝트이며, 프랑스에서 Siemens Gamesa 기술을 활용하는 두 번째 해상 풍력 발전 단지입니다.

두 프로젝트 모두 동일한 앵커 투자자이자 Siemens Bank의 장기 고객에 의해 개발되었습니다. 이번 거래는 고객 관계에 대한 장기적이고 서비스 지향적인 관점을 보여줄 뿐만 아니라, Siemens Bank의 선도적인 재생 에너지 프랜차이즈를 더욱 발전시켜 유럽의 녹색 에너지 도입을 가속화하는 계기가 될 것입니다.

프랑스와 이탈리아는 다른 많은 국가와 마찬가지로 기후 및 에너지 정책을 개정하고, 에너지 전환을 지원하기 위해 재생 에너지 및 에너지 효율에 대한 야심찬 목표를 시행하고 있습니다.

Financing plays a key role in bringing large-scale ventures to life, especially when investing in capital-intensive infrastructure like wind power plants. Significant energy projects like this emphasize the critical role of well-structured financing solutions. We are proud to continue our support as a leading financer for renewables and enabler on the way to a more sustainable future.
Siobhan Smyth, Head of Project and Structured Debt Europe/Asia, Siemens Financial Services

SFS는 축적된 실적과 산업 및 금융 노하우의 독특한 결합을 바탕으로, 미래의 부유식 해상 풍력, 수소 및 저장 프로젝트와 같은 복잡하고 자본 집약적인 프로젝트를 상용화함으로써 에너지 전환을 주도하는 신기술을 지원할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.

여정 시작하기