Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

모션 컨트롤은 복잡성을 쉽게 처리하는 데 도움이 돼요

맥스 슐래터러 GmbH & Co.KG는 모든 것을 제어할 수 있기를 원했어요. 초소형 크로스 밀링 시스템의 완벽한 제어, 로봇 공학, 안전 및 작동이 산업용 Efficient Motion Control Solutions와 함께 실행되어 매우 사용하기 쉬운 매우 유연한 솔루션을 만들 수 있어요.

작고 유연하며 모션 컨트롤로 사용하기 쉬워요

목표는 다양한 피치와 틸트 각도로 가장 까다로운 작업을 처리하고 최소한의 설치 공간으로 완벽한 품질을 달성하는 것이었어요. 프로젝트 매니저 Oleg Akst와 Max Schlatterer GmbH & Co.KG가 일을 맡았어요.포괄적이고 완전히 통합된 자동화 및 드라이브 솔루션으로 컨베이어와 구동 벨트의 새로운 크로스 밀링 시스템을 자동화했어요. 이를 통해 모든 작업을 균일하고 사용하기 쉬운 환경에서 구성하고 엔지니어링할 수 있었어요.이렇게 하면 엔지니어링 시간과 비용을 모두 절약하고 매우 작고 유연한 처리 솔루션을 설계할 수 있어요.

레퍼런스 맥스 슐래터러 Gmbh & Co.KG 에스번드

주요 이점

50% 운영 준비에 걸리는 시간이 줄어들어요.

엔지니어링과 커미셔닝의 이점: 혼합 시스템과 비교할 때, 균일한 모션 컨트롤 솔루션과 통합 검증은 시운전에 필요한 시간을 절반으로 줄여줘요.

30퍼센트 문서화에 드는 노력이 적대해요

승인 및 안전 혜택: 사전 인증된 시스템 구성 요소와 안전 커뮤니케이션은 안전 승인 프로세스를 간소화합니다.

80% 훈련이 덜 필요하죠

운영 및 규모 확장의 이점: 표준화된 HMI 설계와 G 코드를 사용한 손쉬운 파라미터화로 향후 프로젝트에 필요한 교육 요구 사항이 크게 줄어들어요.

직원이 다른 남자한테 다양한 컨베이어와 구동 벨트를 보여줘요.

복잡한 프로세스를 위한 유연성 향상

소시지 제품을 운반하든, 종이 빨대를 제조하든, ATM에서 지폐를 분배하든, Max Schlatterer GmbH & Co. 의 “Esband” 무한 컨베이어 벨트예요.KG는 뛰어난 품질, 내구성, 탄력성으로 명성을 쌓아왔어요.회사는 벨트 제조를 위한 새로운 머시닝 센터를 포함해 이들 벨트에 사용할 고도로 전문화된 생산 솔루션 대부분을 사내에서 개발해요. 굴절식 팔 로봇이 달린 6축 가공 시스템은 다양한 각도와 기하학적 구조의 벨트를 밀링해요.게다가 모든 기계 작동과 움직임은 SIMATIC S7-1500 T-CPU를 통해 직접 제어되는 로봇을 포함한 단일 SIMATIC 테크놀로지 CPU로 제어돼요. S7-1500

일대일 솔루션: 모션 컨트롤, 안전, 로보틱스

밀링 시스템의 경우 올렉 악스트와 그의 팀은 이전에 다른 처리 장치에서 구현한 솔루션을 사용했어요. 스트립 가공용 갠트리 시스템을 최근에 SIMATIC S7-1500 T-CPU로 자동화했어요. S7-1500로봇의 6축 운동학 때문에 크로스 밀링 머신의 모션 제어 어플리케이션이 훨씬 더 복잡해졌지만 “그래도 기존 전문 지식을 많이 활용할 수 있었어요”라고 Akst는 말합니다.그와 그의 팀은 TIA Portal의 모든 부품을 엔지니어링할 수 있어요. “SIMATIC T-CPU, SINAMICS 서보 드라이브, SIMOTICS 서보 모터 — 모션 컨트롤, 로보틱스, 안전이 모두 하나의 프로젝트에서 구현돼요.”

밀링 로봇도 제어하는 메인 SIMATIC 테크놀로지 CPU 사진이에요.
제어 캐비닛 내부 모습

통합은 전체 라이프 사이클 동안 혜택을 가져다 줘요.

해럴드 비쇼프, 맥스 슐래터러 GmbH & Co. 엔지니어링 책임자예요.KG, 또한 로봇을 자동화 시스템에 순수 기계 부품으로 통합한다는 아이디어에 즉시 열광했어요. “추가 하드웨어 없이 표준 부품을 사용하여 기계와 로봇을 제어하는 시스템의 단일 CPU는 엔지니어링과 운영에 엄청난 이점을 제공합니다.도구 하나로 전체 자동화 시스템을 테스트할 수 있어 팀이 프로젝트를 매우 쉽게 검증할 수 있고 시운전 시간은 물론 나중에 서비스나 업그레이드 같은 문제가 발생할 때도 시간을 절약할 수 있어요.”

통합은 또한 엔지니어링을 가속화해요

올렉 악스트가 통합 모션 컨트롤 솔루션이 엔지니어링 프로세스에 어떤 이점을 주는지 설명해요. “SIMATIC Safe Kinematics를 사용하면 이미 개발 및 설계 중에 엔지니어링 환경에서 시스템과 로봇의 움직임을 시각화할 수 있어요.특히 이렇게 컴팩트한 시스템에서는 이 기능을 통해 모든 것이 원래대로 작동할 거라는 엄청난 확신을 갖게 돼요.결국 우리는 모든 기계 부품을 고려해야 해요. 6D 운동학이 있는 로봇, 클램핑 축, 구동 롤러예요.모든 유닛이 조정되어야 해요.통합된 도구 덕분에 시운전을 훨씬 더 효과적으로 준비할 수도 있어요.전반적으로, 이 솔루션은 추가 인터페이스가 있는 솔루션에 비해 시간을 절반 이상 절약해줘요.”

노트북으로 TIA 포털에 접속하는 직원
화면에 G 코드 편집기가 있는 노트북이에요.

G 코드를 통한 작동 중 유연한 조정

결과: “이틀 만에 시스템 작동 준비가 끝났고 작업자 교육을 받고 생산을 시작할 수 있었어요.우리 직원들이 얼마나 빨리 익숙해지는지 볼 수 있어서 정말 좋았어요.”통합된 G 코드 편집기를 통해 작업 중에 모든 가공 파라미터를 직접 조정할 수 있어요. “이 작업자는 엔지니어링 도구나 엔지니어링 부서 없이도 작업 중에 프로그램을 수정할 수 있어요.”Bischoff는 이렇게 덧붙입니다. “앞으로 Siemens 솔루션으로 추가 프로젝트와 기계를 구현하면 직원 교육 비용을 최대 80% 까지 줄일 수 있어요.”

유연한 안전 솔루션이 기술에 대한 신뢰를 구축해요

정교한 안전 솔루션 덕분에 작업자는 로봇이 작동하는 동안에도 기계에 적재할 수 있어요.로봇의 작업 영역은 물리적으로나 안전 로직에 따라 독립적인 두 구역으로 나뉘어요.Akst가 설명했듯이 프로그램 변경으로 인해 안전 구역이 손상되지 않고 의도하지 않은 충돌이 발생하지 않도록 각 구역을 개별적으로 모니터링해요. “예를 들어 로봇의 공구 움직임을 어떻게 바꾸든 팔 전체가 항상 모니터링되기 때문에 작업자가 시스템을 사용할 때 안전하다고 느낄 수 있어요.”

컴퓨터의 컨트롤 패널
파일 탐색기의 사전 인증된 빌딩 블록 스크린샷

안전 승인 테스트와 문서화에 드는 노력이 적어요.

안전 빌딩 블록과 구성 요소, ProfiSafe를 통한 안전한 통신은 필수 인증과 함께 제공돼요. Akst는 이렇게 말합니다. “이 사전 인증은 안전 승인 테스트와 문서화를 간소화하여 안전 승인 프로세스를 약 30% 단축할 수 있어요.”그 결과, 맥스 슐래터러 GmbH & Co.KG는 EU 기계류 규정의 기계 안전 요구 사항을 모두 충족시켰어요. 전문가가 덧붙입니다. “CE 마크와 관련해서는 아무 문제도 없어요.”

사용성이 핵심이에요

하지만 비쇼프에게는 또 다른 측면이 똑같이 중요해요. “제조 공정에는 자격을 갖춘 작업자가 필요해요.그래서 우리는 기존의 노하우를 활용하려고 했어요. 예를 들어 기계와 메카트로닉스에서 널리 알려져 사용되는 표준 언어인 G 코드를 통해 작업자가 직접 프로그램을 조정할 수 있게 하는 거죠.”이제 로봇 작동이 Max Schlatterer가 생산에 사용하는 다른 유형의 기계를 조작하는 것만큼 쉬워요. Akst는 이것이 작업 현장의 사고 방식을 어떻게 변화시키는지 이미 알고 있었어요. “시스템이 매우 유연하고 사용하기 쉽기 때문에 로봇 시스템으로 더 많은 프로세스를 구현할 수 있는지 묻는 생산팀의 문의를 이미 받고 있어요.그리고 가장 좋은 점은 대답이 '물론'인 경우가 많다는 거예요. 기계 작업자 스스로 아주 쉽게 변경하고 프로그래밍할 수 있으니까요.”

직원이 HMI 패널로 기계를 조작하고 있어요
“새 기계를 사용하면 소프트웨어 개발에서 새 기능을 설계하지 않고도 G-Code를 통해 새로운 요구 사항을 구현할 수 있어요.정말 좋아요.”
올렉 악스트, Project Manager, 맥스 슐래터러 GmbH & Co.KG
SIMATIC 모션 에디터

모션 코드에서 로봇 실행까지

Max Schlatterer GmbH의 이야기는 로봇 공학의 사용성과 유연성의 중요성을 강조해요.SIMATIC Motion Editor 도구로 우리는 사용자들이 파일 검사, 구문 검사, 경로 미리보기 같은 기능으로 로봇 경로 프로그램을 만들고 검증하고 전송할 수 있도록 지원해요.