Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
엔드 이펙터에 도구가 부착된 지멘스 DMU50 산업용 로봇 암.
인사이트

공작물 제조업체

Siemens와 기계 제조업체인 DMG MORI 간의 협력을 통해 공작물 제조업체는 이제 고급 디지털화 기술을 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

디지털화로 가는 명확한 길

공작물 제조업체는 일관된 품질을 유지하면서 처리 시간이 빠른 고도로 복잡한 형상을 생산해야 한다는 압박을 받고 있습니다.생존하고 성공할 수 있는 유일한 방법은 최첨단 기계를 채택하고 고급 디지털화 기술을 수용하는 것입니다.Siemens와 기계 제조업체인 DMG MORI의 협력으로 이러한 디지털 혁신이 그 어느 때보다 쉽게 이루어지고 있습니다.독일의 가족 소유 공작물 제조업체인 Rusch Maschinenteile은 이미 이 기술 파트너십의 혜택을 누리고 있습니다.

안전하고 효율적인 CNC 비아 Digital Twin

방법 보기 Digital Twin 오브 CNC는 부품 제조 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

속도, 품질, 적시성, 혁신, 유연성 및 지속 가능성은 오늘날 공작물 제조업체가 직면한 많은 과제 중 일부에 불과합니다.공작기계 분야의 글로벌 리더인 DMG MORI와 Siemens는 진정한 기술 파트너십으로 대응하고 있습니다.디지털 네이티브 CNC를 기반으로 합니다. SINUMERIK ONE과 DMG MORI Digital Twin 그 결과 업계 최초의 가장 포괄적인 엔드-투-엔드 머시닝이 탄생했습니다. Digital Twin지멘스 엑셀러레이터 마켓플레이스에서 구입할 수 있습니다.이 오퍼링에는 다음이 포함됩니다 Digital Twin컨트롤러, 고객 맞춤형 DMG MORI 공작 기계 및 공작물.이 솔루션을 사용하면 공작물을 실제로 제조하기 전에 가상 환경에서 가공 프로세스를 시뮬레이션하고 테스트할 수 있습니다.그 결과 생산성, 효율성 및 지속 가능성이 크게 개선됩니다. Digital Twin 최대 40% 더 빠르게 생산을 시작할 수 있고 충돌을 일으켜 폐기물과 기계 손상을 유발하는 프로그래밍 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다.또한 이 제품은 비생산적인 기계 시간을 최대 75% 까지 최소화합니다.이는 프로그램의 테스트 및 실행이 실제 시스템에서 가상 세계로 옮겨졌기 때문입니다.

우리의 DMG MORI와 함께 Digital Twin, 우리는 비생산적인 작업을 기계에서 가상 세계로 전환하여 고객이 더 높은 생산성을 달성할 수 있도록 하고 있습니다.
알프레드 가이슬러, CEO, 디엠지 모리 태그

팀워크가 꿈을 이끈다

지멘스와 DMG MORI의 협력은 지멘스 엑셀러레이터 에코시스템의 산물입니다.이 플랫폼은 신생 기업, 주요 산업체 및 연구 기관의 참여자를 한데 모아 복잡한 현실 세계의 문제를 해결합니다.Siemens Xcelerator는 상호 작용과 공동 창작을 장려하는 개방적이고 포괄적인 환경을 조성합니다.초점은 실제 세계와 가상 세계를 연결하여 구체적인 사용 사례를 해결하는 데 있습니다.지멘스 엑셀러레이터 에코시스템에서 나온 엄선된 제품, 서비스 및 솔루션 포트폴리오를 지멘스 엑셀러레이터 마켓플레이스에서 이용할 수 있습니다.

또한 에코시스템 내 파트너십은 디지털화를 향한 접근 가능한 경로를 제공함으로써 중소기업의 진화하는 요구 사항을 해결합니다.독일의 가족 소유 공작물 제조업체인 Rusch Maschinenteile GmbH가 그 예입니다.

지멘스 엑셀러레이터

지멘스 엑셀러레이터는 고객이 디지털 혁신을 더 쉽고 빠르게, 대규모로 가속화할 수 있도록 지원하는 개방형 디지털 비즈니스 플랫폼입니다.

지멘스 엑셀러레이터 마켓플레이스는 디지털 서비스, 소프트웨어, IoT 지원 하드웨어를 선별하여 제공하는 사용자 친화적인 단일 마켓플레이스로 구성된 지멘스의 디지털 포트폴리오입니다.

Siemens Xcelerator Ecosystem은 기업, 개발자, 기관을 일대일로 연결하여 원활한 연결을 가능하게 하고 다양한 요구에 맞는 유연한 솔루션을 찾아줍니다.

현실 세계와 디지털 세계를 결합하는 것에 대해 이야기할 때 우리는 항상 최종 생산되는 제품에 초점을 맞춥니다.
스테파니 프랭크, 공작기계 시스템 책임자, Siemens

수동 작업 감소로 생산성 향상

Rusch Maschinenteile은 독일 노르트라인베스트팔렌주에 있는 생산 시설에서 여러 대의 DMG MORI 장비를 운영하고 있습니다.가장 최근에 추가된 장비는 CTX beta 450 TC로, 선삭 및 밀링, 기어 절삭, 연삭 및 공정 측정이 가능합니다.게다가 이 DMG MORI 기계는 Sinumerik One으로 제어되므로 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. Digital Twin 기술.장점 중 하나는 기계가 한계에 다다랐을 때에도 원활한 작동입니다.Rusch Maschinenteile은 사이클 타임 단축을 통해 약 20% 의 성능 향상을 경험했습니다.

공작물의 3D 모델 데이터를 Sinumerik One에 로드할 수 있기 때문에 이제 기계 프로그래밍도 더 효율적입니다. 3D 작업장 프로그래밍은 관련된 모든 형상 특성을 분석하고 적절한 가공 주기를 선택합니다.이 프로세스를 통해 수동 프로그래밍 작업을 최대 80% 까지 줄일 수 있습니다.

Rusch Maschinenteile은 지멘스 엑셀레이터 에코시스템이 어떻게 기업의 성장을 지원하는지 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다.지멘스 엑셀러레이터 마켓플레이스에서 쉽게 이용할 수 있는 디지털화 솔루션을 통해 기업은 이제 시장 수요를 더 쉽게 충족하고 지속 가능성을 주도할 수 있습니다.

오늘날 업계의 주요 과제는 빠르게 변화하는 글로벌 시장의 요구에 부응하는 것이며, 디지털화는 우리가 이를 실현하는 데 도움을 주고 있습니다.
버더 러쉬, 매니징 디렉터, 러쉬 머신 파트 GmbH

LinkedIn 뉴스레터 - 디지털화에 대해 알아보기

업계 의사 결정권자를 위한 LinkedIn 뉴스레터에는 다음을 비롯한 다양한 주제가 포함되어 있습니다. Industrial Metaverse, Digital Twins, IT/OT 융합, 인공 지능, Cybersecurity등.각 호에서는 디지털 혁신에 대한 이야기를 공유하고 지속 가능한 기업이 되는 방법에 대한 우수한 통찰력을 제공합니다. Digital Enterprise.

지금 구독하세요!