디지털 엔터프라이즈
Siemens Xcelerator와 함께 속도와 규모로 디지털 엔터프라이즈로 거듭나 디지털 혁신을 마스터하세요.
누가 아프면 빨리 낫는 게 우선이에요.다행스럽게도 오늘날에는 다양한 질환에 사용할 수 있는 약이 아주 다양해요.고품질의 저렴한 의약품을 공급하기 위한 노력의 일환으로, 인디언 제약사 Cipla라는 쿠르쿰브에 있는 시설에서 연속 제조로 전환했어요.
Cipla는 종양, 당뇨병, 궤양, 간염, HIV, 호흡기 질환 치료 등 다양한 치료 용도로 75가지 이상의 활성 제약 성분 (API) 을 생산해요.API의 제조 시간과 비용 효율성을 높이고 더 적은 공간으로 이를 위해 Cipla는 뭄바이 서부 쿠르쿰브에 있는 공장에서 배치 제조에서 연속 제조로 전환했어요.Cipla는 공정에 연속 제조를 도입한 최초의 인도 제약회사 중 하나로서 선구자 역할을 하고 있어요.
배치 제조에서는 재료가 한 번에 생산 시스템에 충전되고 얼마 후 제품이 한 번에 배출돼요.대조적으로, 연속 제조에서는 재료와 제품이 생산 시스템에 지속적으로 충전되고 생산 시스템에서 배출돼요.화학 반응은 반응기 대신 마이크로 반응기나 튜브에서 수행돼요.
제약 회사에서 지속적인 제조를 실현하려면 강력한 프로세스 제어 시스템이 필요해요.Siemens는 OEM 및 제약 회사들과 협력하여 Simatic PCS7 기반 솔루션을 제공해요. 쿠르쿰브에 있는 Cipla 현장에 설치된 시스템처럼요.

시간과 비용 절약: 배치 제조와는 대조적으로, 연속 제조에서는 재료와 제품이 생산 시스템에 지속적으로 충전되고 생산 시스템에서 배출돼요.
제약 환경에서 연속 제조에는 많은 이점이 있어요. 신약의 경우 개발 단계와 동일한 장비 플랫폼에서 생산을 할 수 있어서 규모 확장에 따른 병목 현상을 피할 수 있어요.마찬가지로, 기존 치료제 생산을 강화할 때 병목 현상을 피할 수 있어요.그러면 부족에 직면하거나 긴급 상황에 대응하여 생산량을 빠르게 늘리는 것이 더 쉬워져요.따라서 시장 수요에 대한 반응이 훨씬 빨라요.
특정 사이트에서 더 작은 배치를 생산할 수 있기 때문에 공급망이 단축돼요. 그러면 한 시설에서 API를 만들어 전 세계로 운송해서 다른 사이트에서 나중에 처리할 수 없게 돼요.재료가 한 공정 단계에서 다른 공정 단계로 흐르면 제조 풋프린트가 더 작아져요.게다가 품질을 지속적으로 점검하고 API 프로세스를 즉시 조정할 수 있어요.그걸로도 충분하지 않으면 연속 제조 공정에서는 결과를 얻는 데 몇 시간이면 돼요. 배치 공정은 며칠이 걸리잖아요.

Simatic PCS7 덕분에 Cipla는 약물 전달과 규제 준수 능력을 더욱 개선할 수 있었어요.
운영에 좋은 것이 수익에도 도움이 돼요.제약 회사는 일괄 제조를 통해 보통 최대 20% 의 비용 절감을 이뤄요.운영 비용은 최대 30% 낮아지고 자산 활용도는 80~ 90% 높아져요.폐기물을 최소화하고 에너지 효율을 높이면 CO2 발자국이 줄어들어요.

신약의 경우 개발 단계와 같은 장비 플랫폼에서 생산을 할 수 있어서 규모 확장에 따른 병목 현상을 피할 수 있어요.
생산 방법이 빨라지고 연속 제조가 가능해서 Cipla 같은 제약회사들이 시장 요구에 따라 API를 더 빨리 생산할 수 있어요.특히 Cipla의 경우 그 결과 제조 바닥 면적이 크게 줄고, 생산 시간이 단축되고, 폐기물이 줄고, 에너지 및 유틸리티 비용이 줄고, 작업자 안전이 향상되고, 품질이 훨씬 좋아졌어요.그리고 이 모든 것들이 합쳐지면 사람들이 더 빨리 회복할 수 있어요.