Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Catael과 Unilin: 최고속 라미네이트 프레스

Catael과 Wemhöner는 TIA Portal과 LSimaHydTO 라이브러리로 Unilin의 프레스 라인 소프트웨어를 개조했습니다. 그 결과 효율성, 시간 절약, 유연성 및 품질이 향상되었습니다.

강력한 퀵스텝 브랜드, 혁신적인 유니클릭 시스템, 그리고 곧 100% 방수 라미네이트: 유니린은 40년 동안 라미네이트 세계의 분위기를 만들어 왔어요.그들은 이 우위를 유지하기 위해 자동화에 막대한 투자를 하고 있어요.최신 투르 드 포스: 미국 빌스베케하고 토마스빌의 프레스 라인을 위한 아주 새로운 소프트웨어예요.유니린은 엔지니어링 회사 Catael, 기계 제조업체 Wemhöner, Siemens 테크놀로지와 함께 또 하나의 세계 시도를 만들고 있어요.

Catael & Unilin - intro

유니린과 카타엘: 계속 함께 성장해요

유니린과 카타엘의 협력은 엔지니어링 회사 초창기로 거슬러 올라가요.헨크 카포엔 (Henk Capoen) CEO는 이렇게 회상합니다. “2012년에 유니린이 소형 자동화 주문으로 우리 집 문을 두드렸어요.“당시에는 일주일로 예상했던 작업이 장기적이고 유익한 협업으로 발전했어요.그 이후로 유니린의 여러 부서에서 수많은 프로젝트를 완료했어요.유니린의 지속적인 혁신과 우수성에 대한 헌신 덕분에 우리 팀은 여전히 도전과 영감을 받고 있어요.이렇게 하면 흥미롭고 획기적인 프로젝트가 끊임없이 이어져요.”

새미 한센스는 유니린 모자 쓴 카타엘 엔지니어 중 한 명이에요.빌스베케의 유니린이 기존 것의 한계에 도달했을 때 그는 주연을 맡았어요 웸호너 라미네이트 프레스 머신: “웸호너는 라미네이트 프레스 기계로 정말 유명해서 모든 프레스를 주문 제작해요.하드웨어는 최고급인데 몇 년 동안 확장하고 사용자 정의한 후에 소프트웨어가 다루기 힘들어졌어요.”

Catael & Unilin - Henk Capoen

Catael과 Unilin 소개

2007년부터 West Flanders에 기반을 둔 Catael(Kortrijk)은 PLC 제어 및 모션 제어부터 로봇 공학, 시각화 및 전기 공학에 이르기까지 스마트 산업 자동화를 구축해 왔습니다. 팀은 35명의 직원으로 구성되어 있으며, 이들 대부분은 엔지니어입니다(일부는 소프트웨어 엔지니어입니다). Catael은 광범위한 PLC 소프트웨어 지식 덕분에 많은 주요 산업 고객들이 찾는 자동화 파트너입니다.

Unilin은 인테리어 및 건축 솔루션으로 세계적으로 유명합니다. Unilin은 라미네이트 바닥재, 고급 비닐 타일, 쪽모이 세공 마루, 패널, 단열재 및 벽과 지붕용 건축 시스템을 설계, 제조, 판매합니다. 그룹은 전 세계적으로 8,400명의 직원과 105개의 지사를 보유하고 있으며, 이 중 30개는 생산 시설입니다.

Unilin은 시장을 선도하며 지속적으로 혁신하고 있습니다. 이 덕분에 Catael 엔지니어들에게 흥미로운 프로젝트가 끊임없이 이어지고 있습니다.
Henk Capoen, CEO, Catael

처음부터 재설계

Unilin은 효율적이고, 스마트하며, 유연한 방식으로 생산하기를 원합니다. 이는 생산 라인을 빠르게 가동하고, 사고를 즉시 해결하며, 변경 사항을 원활하게 구현해야 함을 의미합니다. 따라서 최고 수준의 기계뿐만 아니라 강력하고 스마트한 소프트웨어가 필요합니다.

Sammy는 다음과 같이 말합니다. "기존 운영 체제로는 맞춤형 작업을 할 때마다 몇 주의 엔지니어링이 필요했습니다. 문제 해결 및 유지 관리가 복잡했습니다. 첨단 Wemhöner 프레스 라인의 잠재력을 최대한 발휘하려면 기존 소프트웨어를 폐기하고 처음부터 재시작해야 했습니다.”

심도 있는 연구 끝에 Unilin, Catael, Wemhöner는 협력하여 완전히 새로운 제어 시스템을 개발했습니다. "Wemhöner는 Siemens S5 및 이후 S7 컨트롤러를 사용했습니다. 새로운 시작은 Siemens TIA Portal에서 소프트웨어를 완전히 재설계할 수 있었음을 의미합니다." Sammy는 계속해서 말합니다. "Siemens Solution Partner로서, 저희는 통합 명명 규칙, 재사용 가능한 컴포넌트, 객체 지향 구조, 더욱 긴밀한 구조 및 유용한 도구로 가득 찬 라이브러리 등 모든 가능성을 열 수 있음을 알고 있었습니다."

Catael & Unilin - Sammy Hanssens
Unilin은 매번 수 주간의 엔지니어링 없이도 새로운 디자인, 업데이트, 변형 간에 신속하게 전환할 수 있기를 원합니다.
Sammy Hanssens, Project Engineer, Catael

탁월한 수준의 원활한 관리

팀은 시스템을 최적으로 설정하기 위해 ISA-88 아키텍쳐를 선택했습니다. 이는 전체 생산 공정을 기계부터 영역, 유닛 및 모듈까지 계층적 수준으로 나눕니다. "이를 통해 단계적으로 제어되는 시퀀스를 가진 피라미드 구조가 생성됩니다." Sammy는 설명합니다. "이러한 구조화된 레이아웃은 논리를 명확하게 유지하며, 라인 관리를 훨씬 용이하게 합니다.”

ISA-88과 TIA Portal의 조합은 다양한 장점을 제공합니다. "모듈성, 통일된 명명 규칙 및 재사용 가능한 컴포넌트 덕분에 이제 여러 프로그래머가 동시에 소프트웨어 작업을 수행할 수 있습니다. 그리고 전체 라인을 중단하지 않고도 신속하게 변경할 수 있습니다. TIA Portal의 추적 및 분석 기능은 더욱 원활한 디버깅, 프로세스 추적 및 소프트웨어 개선을 지원합니다."

Wielsbeke의 세계 기록: 5.5초 만에 전환

개발 과정에서 중요한 연결 고리는 유압 프레스용 LSimaHydTO 기술 라이브러리였습니다. Siemens의 Account Manager인 Rens Esselens는 다음과 같이 설명합니다. "Wemhöner 프레스는 유압 시스템이지만, 저희의 도구 라이브러리 및 사전 구성된 기능 덕분에 Catael은 서보 모터의 정밀도로 실린더를 제어할 수 있습니다. Catael은 이렇게 대규모로 해당 라이브러리를 적용한 최초의 사례입니다. Sammy는 독일의 저희 전문가들을 찾아가 함께 가능성을 모색하기도 했습니다."

"Siemens 라이브러리의 표준 빌딩 블록의 독특한 조합 덕분에 이제 프레스 기계는 속도 및 힘 제어 간에 원활하게 전환됩니다."라고 Sammy는 말합니다. "이는 놀라울 정도로 빠르게 발생합니다. 기계적 변화 목표는 의도된 목표보다 10% 더 빨랐습니다. 이로써 개편된 프레스 라인은 동종 기계 중 가장 빠른 기계가 될 뿐만 아니라, 마모를 줄이고 정밀도를 높여줍니다."

그 정밀도는 Unilin의 궁극적인 목표인 제품 품질로 직결됩니다. 덧붙여, 이 품질을 면밀히 모니터링하고 제어하기 위해 프레스 라인을 통과하는 각 패널에는 압력 및 온도부터 속도까지 2,400개의 공정 매개변수가 포함된 디지털 여권이 부여됩니다.

Catael - Rens Esselens
Lux-21 프레스 라인은 이러한 규모로 유압 프레스용 Siemens 기술 라이브러리를 사용한 세계 최초의 사례입니다. 속도, 정밀도 및 품질 향상은 인상적입니다.
Rens Esselens, Account Manager, Siemens

신속한 장애 처리와 가동 시간 극대화

모든 프레스 라인 운영 데이터는 자동으로 수집, 분석 및 명확하게 시각화됩니다. 이를 통해 Unilin은 생산을 지속적으로 조정 및 최적화할 수 있습니다.

이러한 시각화는 소프트웨어 팀뿐만 아니라 Unilin의 작업자 및 기술자에게도 유용합니다. 작업자들은 직관적인 인터페이스를 통해 모든 운영 데이터에 대한 실시간 통찰력을 얻습니다. "개발 과정에서 저희는 명확성과 사용성을 염두에 두어 사용자 편의성을 높였습니다." Sammy는 설명합니다. "400개 이상의 모든 화면은 동일한 논리적 구조를 따릅니다. 저희는 트렌드가 포함된 명확한 그래프를 개발했으며, 자동 알람 기능을 제공합니다. 오류 메시지가 나타나면 원인과 권장 조치가 즉시 표시됩니다. 이로써 시간을 절약할 수 있으며, 생산 과정에서 모든 순간이 중요합니다."

시스템은 유지 보수 및 문제 해결을 위한 포괄적인 진단 기능도 제공합니다. 이를 통해 예방적 유지보수가 가능하며, 가동 시간을 늘리고 계획되지 않은 다운타임을 방지할 수 있습니다.

의미 있는 결과

업데이트된 소프트웨어와 시각화 덕분에 Wielsbeke에 위치한 Lux 21 프레스 라인은 효율성, 속도, 유연성 및 품질 등 모든 면에서 놀라운 성과를 보였습니다.

"결과는 인상적입니다." Henk은 말합니다. "해당 라인은 이제 연간 1,500만 평방미터의 라미네이트 생산량을 달성하여 25% 증가했습니다. 이전 라인보다 최대 30% 더 빠르게 시작할 수 있으며, 향상된 진단 기능은 가동 중지 시간을 줄이고 생산 변경이 원활하게 진행되도록 합니다. 이를 통해 Unilin은 특정 유형의 라미네이트 또는 소량 주문 요청에 유연하게대응할 수 있습니다. 품질 또한 정밀 제어 및 추적성 덕분에 더욱 일정합니다. 이는 재료 손실과 폐기물이 감소함을 의미하며, 효율성 증가는 곧 에너지 이득으로 이어집니다. 이러한 방식으로 Lux 21 라인은 Unilin이 지속성 목표를 달성하도록 지원합니다."

한편, 업데이트된 소프트웨어는 미국 Thomasville에 위치한 Unilin North America의 Press 5 라인에서도 실행되고 있습니다. 통합된 Siemens 기반은 원활하고 효율적인 롤아웃, 교육 및 유지보수를 보장했습니다.

"이 프로젝트는 공동 창조가 무엇을 할 수 있는지 완벽하게 보여줍니다." Henk Capoen은 결론을 내립니다. "Unilin은 저희에게 도전을 제시하고, Wemhöner는 기계 전문 지식을 제공하며, Siemens는 도구 세트를 지원하고, Catael은 모든 것을 하나의 고성능의 미래 지향적인 시스템으로 연결합니다."

수치가 모든 것을 말해줍니다. 기술적 가용성은 가동 초기 85%에서 1년 후 93%로 향상되었습니다.
Henk Capoen, CEO, Catael