Skip to main content

건물 에너지법

더 나은 내일을 위한 오늘의 행동

2050년까지 유럽은 최초의 기후 중립 대륙이 될 것입니다. 여기에는 건물 부문이 중요한 역할을 합니다. EU 건물 지침(EPBD)과 건물 에너지법(GEG)에 따라 이 목표 달성은 법적 의무가 되었습니다. 귀사의 건물이 어느 정도 영향을 받는지, 미래 지향적인 기술로 새로운 요구 사항을 어떻게 충족할 수 있는지 알아보십시오.

에너지 소비의 약 40%와 온실가스 배출량의 36%를 차지하는 EU의 건물 부문은 기후 목표 달성의 핵심 수단입니다. 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 CO2 배출을 피하려면 재생 에너지를 기반으로 하는 혁신적인 열 공급 개념이 필요합니다. 빌딩 자동화를 위한 디지털 기술이 효과적인 지원을 제공합니다. 이렇게 하면 비용이 많이 드는 리노베이션 조치를 취하지 않고도 에너지 소비를 최대 30%까지 줄일 수 있습니다.

Image of a park and office buildings

건물 에너지법 — EU 건물 지침 EPBD의 국가 시행

건물 부문의 탈탄소화를 위한 법적 체계를 만들기 위해 2003년에 EU 에너지 성능 건물 지침(EPBD)이 채택되었습니다. 독일에서는 EPBD가 건물 에너지법(GEG)에 의해 시행됩니다. GEG는 2020년에 처음 발효되어 에너지 절약 조례(EnEV), 에너지 절약법(EnEG), 재생 에너지 열법(EEWärmeG) 등 기존의 여러 법과 조례를 대체했습니다.

2023년 9월, 독일 하원은 소위 GEG 수정안 2024(난방법으로도 알려짐)를 통과시켰습니다. 이 개정안에는 난방 시스템, 빌딩 자동화, 에너지 데이터 관리 분야의 기존 및 신규 비주거 건물에 대한 새로운 요건이 포함됩니다. 이 법은 2024년 1월 1일에 발효되었습니다.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

GEG의 주요 비주거 건물 요구사항에 대한 Siemens 솔루션

GEG의 새로운 요구 사항은 소유주와 건축업자뿐만 아니라 HVAC 및 I&C 기술을 사용하는 엔지니어링 사무소 및 회사에도 영향을 미칩니다. Siemens는 비주거 건물 관련 변경 사항을 다루며, 요구 사항 구현을 지원하는 방법을 설명합니다.

난방 시스템에 대한 재생 에너지 의무율 65%

2024년부터 난방 시스템에 대한 새로운 규정이 적용됩니다. 여기에는 새로 설치된 난방 시스템에 대한 재생 에너지 의무가 포함됩니다. 요구 사항을 충족하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 난방 네트워크에 연결하거나 열 공급에 전기를 공급하는 방법이 있습니다. Siemens는 고객에게 적합한 솔루션을 제공하고, 혁신적이고 지속 가능한 열 공급 개념의 컨설팅 및 계획부터 구현 및 운영에 이르기까지 고객을 지원합니다.

비주거 건물에 빌딩 자동화 시스템 설치

GEG 개정안에서 건물 자동화는 더욱 중요해질 것입니다. 2024년부터 비주거 건물의 건물 자동화 및 제어뿐만 아니라 디지털 에너지 모니터링 기술 설치에 대한 최소 요구 사항이 적용됩니다. Siemens는 현대식 건물 자동화 시스템의 광범위한 포트폴리오를 제공하고, 에너지 소비를 지속적으로 모니터링, 평가 및 최적화하는 디지털 에너지 모니터링 솔루션으로 고객을 지원합니다.

Connect Box: 지속 가능한 건물을 위한 IoT 솔루션

Building Automation Desigo

Quick check §71a

운영 효율성 향상 조치

난방 시스템을 효율적으로 운영하고 건물의 에너지 소비를 최소화하기 위해 GEG 개정안은 필수 운영 최적화 조치를 규정합니다. 예를 들어, 난방 시스템의 정기적인 테스트 및 최적화뿐만 아니라 유압 밸런싱이 해당됩니다. Siemens의 압력 독립형 밸브와 액추에이터를 사용하면 유압 흐름을 쉽게 최적화할 수 있습니다. 효율적인 운영을 위해 Siemens는 구현과 더불어 장기적인 에너지 절약 조치가 포함된 솔루션 컨셉을 제공합니다.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.