Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

더 나은 의료 서비스를 선도하는 반려동물 보호자

COVID-19 팬데믹이 시작된 이후 미국 내 2,300만 가구가 반려동물을 가족으로 맞이했으며, 이제 이들은 반려동물을 위한 세계적 수준의 의료 서비스도 요구하고 있습니다.

2022년 11월

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals(ASPCA)에 따르면, COVID-19 팬데믹 기간 중 반려동물을 입양한 미국 가구가 2,300만 가구에 달하면서 “팬데믹 펫”이라는 용어가 등장했습니다. 이는 전국적으로 다섯 가구 중 한 가구가 네 발 달린 친구를 가족으로 맞이했음을 의미합니다.

또한 팬데믹은 대략 1980년에서 2000년 사이에 태어난 밀레니얼 세대의 영향으로 반려동물(fur-babies)을 인간화하는 새로운 시대를 촉발했습니다. 2021년 신규 반려동물 보호자의 43%를 밀레니얼 세대가 차지했으며, 연구에 따르면 이들은 자녀 출산을 늦추거나 포기하는 경향이 있고, 절반이 1인 가구이므로 유연한 근무 조건과 하이브리드 근무 시간을 요구하는 경우가 많기 때문입니다.

반려동물 인간화는 팬데믹 반려동물 붐이 일어나기 훨씬 전인 19세기, 오하이오주의 한 전기 기술자가 최초의 반려견 비스킷을 만들었을 때부터 시작되었습니다. 2000년대 초반 이후 소셜 미디어와 전자 상거래의 접근성 덕분에 이러한 추세는 놀라운 속도로 지속되었습니다. 반려동물 보호자들은 인간급 반려동물 사료 및 영양제, 등록 및 입소 면접을 거치는 데이케어 시설, 반려동물 패션(할로윈 코스튬 포함), 펫시터 및 도그워커, 예방약, 최고 수준의 수의학 서비스 등 반려동물 생활의 모든 측면을 공유하고 있습니다.

Morgan Stanley에 따르면, 미국 전역의 반려동물 보호자들은 2020년부터 2021년까지 지출을 15.7% 꾸준히 늘렸으며 반려동물 산업은 2030년까지 매년 8%의 성장세를 유지할 전망입니다. 따라서 많은 밀레니얼 세대가 자녀 대신 반려동물을 아이처럼 대하는 이러한 인간화 유행은 앞으로도 지속될 것이라 할 수 있습니다.

The Washington Post의 기사에 따르면, 반려동물의 증가는 전국 수의과 진료소에도 부담을 가중시키고 있습니다. 많은 수의사가 신규 및 기존 반려동물의 예약 요청으로 어려움을 겪고 있으며, 동물 응급실에서는 대기 시간이 점점 길어지고 있다고 보호자들에게 경고하고 있습니다. 네 발 달린 친구들의 케어 수준에 대한 관심이 높아짐에 따라, 시설들이 고품질 장비를 확보하고자 노력하면서 동물용 의료 장비 시장 또한 성장할 것입니다.

전문 및 급성 치료를 제공하는 캘리포니아 수의과 진료소 및 응급 병원인 True Care for Pets(TrueCare)는 동물을 위한 최상급 첨단 치료와 반려동물 보호자의 안심을 항상 최우선으로 여겨왔습니다. 최첨단 기술과 장비를 기반으로 구축된 시설인 TrueCare는 Siemens Healthineers 기업인 Varian의 새로운 Halcyon System을 도입하여 종양학 역량과 전문 방사선 치료를 확장할 계획을 세웠습니다.

Halcyon 시스템은 정밀하고 신속한 3D 방사선 치료 기술을 통해 주변 조직의 손상을 최소화하면서 복잡한 종양을 표적으로 삼아 강력한 방사선을 전달합니다. 이 시스템은 치료 기능 외에도 환자 유입 증가에 필수적인 TrueCare의 워크플로 간소화와 치료 시간 단축에 기여할 것입니다.

Varian은 Siemens Financial Services(SFS)와 긴밀히 협력하여 TrueCare에 창의적이고 신속한 파이낸싱 패키지를 제공함으로써 월 납입금을 낮추고 배송 일정을 단축했습니다.

SFS Commercial Finance Americas의 Healthcare Sales 책임자인 Sarah Seidel은 “지난 3년 내에 반려동물을 가족으로 맞이한 지인이 한 명쯤은 있을 것입니다.”라며, “이 동물들은 우리가 그들에게 의지하듯 우리에게 의지하는 진정한 가족이 되었기 때문에 진단이든 치료든 최고 수준의 보살핌을 받을 자격이 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

텍사스에 위치한 독립 동물 웰빙 및 진단 연구소인 Ellie Diagnostics의 팀은 검사 접근성을 높여 동물 건강을 혁신하는 데 자부심을 가지고 있습니다. 이들의 풀서비스 연구소는 시간을 절약하고 수의사와 환자의 진단 경험을 대폭 개선하는 혁신적인 맞춤형 서비스를 제공합니다.

켄터키주에 플래그십 동물 진단 연구소를 개설할 기회가 생겼을 때, 이들은 여러 대의 Siemens Advia 2120i & Immulite Analyzers를 포함한 동급 최고의 장비를 신속히 도입했습니다. 이 시스템은 독자적인 광학 기반 기술을 제공하여 일관된 결과를 도출하고 정상 샘플과 비정상 샘플을 명확히 구분하여 더 나은 결과를 제공합니다.

플래그십 연구소가 촉박한 일정 내에 문을 열고 원하는 최신 장비를 갖출 수 있도록, Ellie Diagnostics는 SFS Commercial Finance Americas 팀과 협력하여 예산 상황에 적합한 파이낸싱 솔루션을 구성했습니다.

SFS Commercial Finance Americas의 책임자인 Markus Edstrom은 “반려동물을 위한 수의과 진료를 찾을 때 보호자들은 기대 수명을 늘릴 수 있는 최상의 진단과 전문 치료에 대한 접근성을 요구합니다.”라고 말했습니다. 이어 “SFS는 Varian Medical Systems 및 Siemens Healthineers와 같은 기술 및 장비 제공업체, 그리고 TrueCare 및 Ellie Diagnostics와 같은 시설과 긴밀히 협력하여 동물 의료의 디지털 전환을 지원하고 치료에 대한 접근성을 높이는 것을 중요하게 생각합니다. 우리의 반려동물은 우리가 스스로에게 기대하는 것과 동일한 수준의 케어를 받을 자격이 있습니다.”라고 강조했습니다.

따라서 COVID-19 팬데믹 이후 반려동물(작은 친구, 아기, 왕자, 공주 등으로 부를 수 있는)을 가족으로 맞이하셨다면, 귀하만이 특별한 것은 아니니 걱정하지 마십시오. 강아지 소아과 의사나 고양이 전문의에게 반려동물을 맡기는 것이 다소 불안하셨더라도 안심하십시오. 그들 역시 Hank나 Frankie가 단순한 동물이 아니라 귀하의 가족임을 잘 이해하고 있을 것입니다.

자세한 내용은 다음 웹사이트를 방문하십시오.

Siemens Financial Services
True Care for Pets
Ellie Diagnostics
Varian, A Siemens Healthineers Company
Siemens Healthineers

여정 시작하기