지멘스 파이낸셜 인사이트 센터
금융 서비스가 오늘날의 다양하고 디지털 중심적인 시장에서 변화를 주도하는 방법에 대한 새로운 트렌드, 독창적인 관점 및 최첨단 연구.
전 세계가 화석 연료에서 벗어나고자 함에 따라 배터리 저장 시스템은 재생 에너지 인프라의 필수 구성 요소가 되었습니다.특히 풍력 및 태양열과 같은 재생 가능 에너지원이 널리 사용되는 지역에서 안정적이고 일관된 전기 공급을 보장하는 데 도움이 됩니다.많은 주들이 미국 내 온실 가스 배출량의 55% 를 차지하는 교통 및 전력 부문의 탈탄소화의 중요한 단계로 청정 에너지로 전환하고 있습니다.
지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 는 최근 몇 년간 미주 지역에 2,100MW/5,411MWh의 독립형 배터리 스토리지에 태양광 및 스토리지 프로젝트의 일환으로 추가 용량에 자금을 지원하면서 배터리 스토리지 프로젝트 자금 조달의 최전선에 서 있습니다.가장 최근에 SFS는 EnerSmart, Javits Center, Clearway Energy Group 등을 포함한 다양한 고객이 목표를 달성하도록 지원했습니다.
에너스마트 예측 분석과 빅 데이터를 사용하여 전력망의 신뢰성을 높이는 지능형 에너지 저장 시스템을 개발하고 있습니다.샌디에이고에 본사를 둔 이 회사는 샌디에이고 지역의 에너지 저장을 위한 중요한 배터리 인프라를 제공하기 위해 자금 조달이 필요했습니다.SFS와 북미 개발 은행 (NADBank) 은 EnerSmart의 유틸리티 규모 에너지 저장 프로젝트의 개발 및 운영 자금을 조달하기 위해 7,820만 달러의 대출 시설을 제공했습니다.이 포트폴리오는 최대 330MWh의 전기를 저장할 수 있으며, 이는 최대 2시간 동안 11만 명의 고객에게 전력을 공급하는 것과 같습니다.이 프로젝트는 풍력 및 태양열과 같은 간헐적인 재생 가능 에너지원에서 생성된 전기를 통합하여 탄소 배출량을 대체하는 데 도움이 될 것입니다.
Siemens 및 NadBank와 협력하여 샌디에이고 지역 사회를 위한 탄소 없는 재생 에너지의 지속적인 성장과 확장을 가능하게 하는 이 혁신적인 프로젝트 파이낸싱에 참여하게 되어 기쁩니다.
클리어웨이 캘리포니아 리버사이드 카운티의 미국 토지 관리국 부지에 유틸리티 규모의 태양열 및 저장 프로젝트 2개를 개발 중입니다.이 프로젝트의 총 용량은 463MW의 청정 에너지 용량과 186MW의 배터리 저장 용량을 갖게 되며, 이는 연간 132,000가구에 전력을 공급할 수 있는 양입니다.SFS는 두 개의 태양광 및 배터리 저장 시설 개발에 약 10억 달러를 투자한 대출 기관 클럽 중 하나입니다.
Clearway 역사상 가장 큰 건설 금융 시설 중 하나를 설립하기 위해 협력하는 은행들의 신뢰와 지원에 감사드립니다.이러한 규모의 재생 에너지 프로젝트를 위한 자본 형성과 이러한 프로젝트를 실현할 수 있는 Clearway와 같은 주요 개발업체의 역량은 미국의 에너지 전환 목표를 달성하는 차별화 요소가 될 것입니다.
에너스마트와 클리어웨이 외에도 아이파 파워 재생 에너지 채택을 가속화하기 위해 배터리 저장 시스템을 사용하는 또 다른 회사입니다.리드 어레인저로서 SFS는 퍼스트 시티즌 뱅크의 한 부서인 CIT와 함께 텍사스에 있는 Aypa Power의 울프 탱크 에너지 저장 프로젝트에 대한 8,450만 달러 규모의 프로젝트 파이낸싱을 마감했습니다.Wolf Tank는 173메가와트시 규모의 독립형 배터리 저장 프로젝트로 2023년에 상업 운영을 시작할 예정입니다.
배터리 스토리지는 전력 생산 믹스에서 점점 더 중요한 구성 요소로 떠오르고 있습니다. 이를 통해 재생 가능한 발전을 전력망에 통합하여 신뢰할 수 있는 전기 흐름을 보장합니다.Wolf Tank 프로젝트의 자금 조달에 대한 CIT와 Siemens의 지원, 민첩성 및 전문성에 감사드립니다.
플러스 파워 데이터 기반 알고리즘과 독립형 에너지 스토리지를 결합하여 그리드 혼잡과 도매 시장 변동성을 해결합니다.SFS는 18억 달러의 신규 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, SFS는 태양광과 풍력 에너지를 통합하면서 미국 전력망을 안정화하는 데 도움을 주기 위해 텍사스와 애리조나 전역에서 총 1,040MW 용량을 차지하는 5개의 새로운 독립형 배터리 에너지 저장 프로젝트의 공동 선두 주자 역할을 수행했습니다.
마찬가지로 SFS는 N.A. 뱅크 유나이티드와 함께 공동 리드 어레인저로 참여하여 두 회사의 자금 조달에 참여했습니다. 주피터 파워 텍사스의 독립형 배터리 에너지 저장 프로젝트는 총 160MW에 달합니다.
이 자본은 미국에서 가장 크고 다양한 독립형 스토리지 프로젝트 포트폴리오를 지속적으로 구축하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 규모는 고품질 프로젝트를 시장에 출시할 수 있다는 우리의 First-Mover 우위와 환상적인 팀의 엄청난 업적을 잘 보여줍니다.우리는 미국 전역에 걸친 광범위한 포트폴리오의 구축 및 운영을 지원하여 탈탄소화와 보다 효율적인 전력망으로의 전환을 지원하는 파이낸싱 파트너를 매우 소중하게 생각합니다.
C&I (상업 및 산업) 및 MUSH (지방 자치 단체, 대학, 학교 및 병원) 시장의 재생 에너지 통합은 재생 에너지 인프라 구매와 관련된 높은 초기 자본 요구로 인해 어려움을 겪고 있습니다.이 문제를 해결하기 위해 SFS는 3천 5백만 달러를 지원하기로 약속했습니다. 매디슨 에너지 인베스트먼츠' EaaS (Energy-as-a-Service) 모델을 사용하는 분산형 태양광 및 태양열 및 스토리지 프로젝트 포트폴리오로, 주로 이들 시장을 위한 미국 내 200MW 이상의 발전 용량을 제공합니다.EaaS 모델을 통해 고객은 사전 자본이 필요하지 않고 예측 가능한 에너지 비용으로 환경 친화적이고 신뢰할 수 있는 현장 에너지 솔루션을 이용할 수 있습니다.
우리는 지속 가능한 미래를 형성하는 데 중요한 인프라가 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다.이 부채 자금 지원을 통해 우리는 획기적인 프로젝트를 완수하고 다음 세대를 위해 더 깨끗하고 탄력적인 세상을 만드는 데 필수적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다.
마지막으로, 재비츠 센터 배터리 스토리지가 에너지 비용을 줄이고 공격적인 태양열 및 에너지 저장 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여주는 좋은 예입니다.SFS는 Calibrant Energy*에 대한 투자를 통해 Javits Center에 부채 융자를 제공하여 비용을 절감하여 kWh당 낮은 형태로 새로운 에너지 기술을 관리할 수 있도록 지원했습니다.이 프로젝트에는 약 2,500개의 태양광 패널과 3.5메가와트 배터리가 포함됩니다.이 배터리를 사용하면 맨해튼 최대 규모의 옥상 태양열 어레이의 초과 발전량을 저장하여 전력 수요가 가장 많은 시기에 사용할 수 있어 에너지 비용이 절감되고 뉴욕주가 공격적인 태양열 및 에너지 저장 목표를 달성할 수 있습니다.
우리의 녹색 지붕은 엠파이어 스테이트 전역의 건물을 위한 지속 가능성의 모델이 되었습니다. 우리는 뉴욕 전력 당국과 협력하여 환경에 미치는 영향을 더욱 확대하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.30년이 넘는 기간 동안 Javits Center는 뉴욕의 경제 동력 역할을 해왔지만, 이 프로젝트를 통해 우리는 환경 등대로서의 명성을 계속 강화하여 전국의 다른 장소에 영감을 줄 수 있습니다.
에너지 저장은 과도한 청정 재생 에너지를 흡수하고 필요한 경우 저장된 에너지를 방출하여 그리드 신뢰성을 지원하고 유지함으로써 간헐적으로 발생하는 가변 에너지 자원을 보완합니다.SFS는 재생 에너지 인프라 프로젝트를 위한 배터리 저장 시스템에 자금을 지원하여 보다 지속 가능한 세상에 기여하고 넷 제로 미래로 가는 길을 닦는 데 기여하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
*2024년 8월부터 지멘스 인더스트리 주식회사와 지멘스 파이낸셜 서비스 주식회사는 더 이상 캘리브랜트 에너지에 대한 소유권을 유지하지 않습니다.그러나 모든 당사자는 에너지 전환을 촉진하기 위한 솔루션을 지속적으로 협력하고 모색하며 제공합니다.

금융 서비스가 오늘날의 다양하고 디지털 중심적인 시장에서 변화를 주도하는 방법에 대한 새로운 트렌드, 독창적인 관점 및 최첨단 연구.