Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
탈탄소화 노력을 강조한 아조레스 제도의 스마트 마이크로그리드를 시각적으로 표현한 거예요.

아조레스 제도의 탈탄소화: 배터리 저장 장치와 마이크로그리드

아조레스 제도의 9개 섬 중 하나인 테르세이라에서 전력망을 디지털 방식으로 전환하여 전력망 복원력과 재생 에너지 점유율을 크게 높이고 있어요.

현실 세계와 디지털 세계의 결합

무성한 야생동물과 식물군으로 이미 알려진 아조레스 제도는 다른 면에서도 점점 더 친환경화되고 있어요. 전력 공급이 더 깨끗해지고 화석 연료 발전기에 대한 의존도가 낮아지고 있어요.이를 위해 Terceira는 스마트 마이크로그리드를 핵심으로 하여 지역 재생 가능 발전 용량을 확장했어요.Siemens는 Fluence와 협력하여 마이크로그리드 관리 시스템과 대형 자율 배터리 에너지 저장 시스템을 배포하여 더 지속 가능한 전력망을 향한 섬의 길을 가속화하고 있어요.

포르투갈 본토에서 1,400킬로미터 떨어진 화산 군도인 아조레스 제도에는 세계 어디에도 없는 종들이 서식하고 있어요.그리고 2023년부터 섬들이 새로운 매력을 찾을 거예요. 하지만 자연 애호가보다는 기술에 관심이 많은 사람들에게 더 흥미로울 것 같아요. 유럽에서 가장 큰 배터리 에너지 저장 시스템 중 하나가 군도에 있는 아홉 개의 사람이 사는 섬 중 하나인 테르세이라에 건설됐어요.

External view of Terceira power plant on a hill

테르세이라를 위한 재생 가능 에너지예요

테르세이라의 수도인 앙그라 두 에로이즈무에는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 구시가지와 요새가 있어요.그리고 새로운 마이크로그리드와 배터리 저장 솔루션을 사용하면 이제 이 유서 깊은 도시와 섬의 다른 모든 마을에 더 많은 재생 에너지를 공급할 수 있을 거예요.

섬에서 가장 중요한 재생 에너지원은 다음과 같아요.

  • 지열 에너지예요
  • 풍력 에너지예요
  • 수력 에너지예요
  • 태양 에너지예요

아조레스 제도의 재생 가능 에너지 활용 역사는 수십 년 전으로 거슬러 올라가요.1980년대 말에 군도 최초의 풍력 터빈을 설치했고 얼마 후 최초의 지열 발전소를 시운전했어요.오늘날 사람이 사는 모든 섬은 재생 가능한 에너지원으로 전력을 생산해요.군도 전기 수요의 약 40% 가 재생 가능 에너지원으로 충족돼요.지열 에너지는 특히 중요해요, 총 재생 가능 전기의 60% 를 차지해요. 나머지는 주로 풍력 발전소와 수력 발전소에서 생산돼요.

멸종위기에 처한 섬의 낙원

다른 섬들처럼 아조레스 제도는 기후 변화에 특히 취약해요.해수면 상승이 해안 정착촌을 위협해요.그리고 연구자들은 많은 섬들이 앞으로 수십 년 동안 늘어나는 가뭄에 맞서 싸워야 할 것으로 예상해요. 식수 공급에 잠재적인 위협이 돼요.

물론 섬들만으로는 이 문제를 해결할 수 없어요. 하지만 전 세계 CO2 배출량을 줄이는 데 각자의 몫을 할 수 있어요.

섬에서 나오는 에너지를 섬에 써줘요.

아조레스 제도에서는 종합 에너지 전략의 일환으로 탈탄소화가 계획돼요. 이 전략은 재생 에너지의 지속적인 확장과 전기 이동성 장려 같은 다양한 조치를 취해요.

아조레스 제도는 지역 재생 에너지 생산을 확대해서 두 가지 문제를 동시에 해결하고 있어요.재생 가능한 에너지원에서 더 많은 전력이 공급된다는 것은 온실가스 배출량을 줄인다는 뜻이에요.그리고 현지 생산은 본토에 대한 의존도를 낮춰줘요. 필요한 에너지의 약 60% 가 여전히 화석 연료 형태로 섬에 수입되기 때문이죠.

A map of the Azores archipelago highlighting wind energy production.
A solar panel installation in the Azores, Portugal, with a clear blue sky and a mountain range in the background.

더 안정적인 그리드를 위한 전기 저장장치

섬마다 독립적인 그리드가 있어요.따라서 군도 전체에 전원 공급 장치를 개조할 수는 없지만 섬에 개별화된 솔루션이 필요해요. 예를 들면 테르세이라에서요.포르투갈 유틸리티인 Electricidade dos Açores (EDA) 가 혁신적인 기술에 투자하고 있어요. 15메가와트 (MW) 용량의 배터리 에너지 저장 시스템과 Siemens의 스마트 마이크로그리드 관리를 결합했어요.Fluence에서 제공하는 저장 시스템은 자율적으로 생산된 전기가 낭비되지 않도록 하고 모든 전기가 가능한 한 효율적으로 사용되도록 해줘요.생산량이 너무 적을 때 수요를 충당하기 위해 잉여 에너지를 흡수하고 전력망으로 다시 배출해요.

배터리 에너지 저장 시스템에는 두 가지 장점이 더 있어요.

  • 주파수를 조절해요
  • 섬 전력망의 전압 균형을 맞춰서 안정성을 높여줘요.

모듈식 설계: Fluence에서 제공하는 저장 시스템은 생산량이 너무 적을 때 수요를 충당하기 위해 잉여 에너지를 흡수하고 전력망으로 다시 배출해요.

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira

지능형 마이크로그리드 관리 시스템이 효율성을 보장해요

스마트 마이크로그리드 관리 시스템은 발전, 에너지 저장, 전력 소비의 균형을 완벽하게 맞춰줘요.전체 인프라를 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있고 날씨를 포함한 광범위한 데이터를 기반으로 생산, 소비, 스토리지 활용도를 시간별 또는 일별로 예측할 수 있어요.

시스템은 지열 생산처럼 재생 가능하거나 내생적인 에너지원에서 나오는 전력 믹스에 6메가와트를 추가로 통합할 수 있어요.즉, 새 배터리 저장 시스템을 사용하면 중기 내에 섬이 재생 에너지 비중을 약 60% 까지 확대할 수 있을 거예요.

에너지 아일랜드를 위한 청사진이에요

재생 에너지 60% 라는 목표가 달성되면 모듈식으로 설계된 배터리 저장 시스템을 필요에 따라 확장할 수 있어요.이는 아일랜드처럼 빠르게 탈탄소화되고 있는 다른 섬 전력망의 예를 따른 거예요. 아일랜드는 2030년까지 전력의 70% 를 재생 에너지로 얻겠다는 목표를 달성하기 위해 빠르게 움직이고 있고 목표 달성을 위해 배터리 저장 공간도 조달하고 있어요.

하지만 현재 구성으로도 이미 Terceira에서 눈에 띄게 개선되고 있어요.발전기로 생산해야 하는 전기를 줄여야 하기 때문에 섬의 연간 디젤 소비량이 이미 1,150미터톤 줄었어요.이는 연간 3,500미터톤 이상의 CO2 배출량을 줄이는 것과 같아요. 연간 2만 킬로미터를 주행하는 차량 1,500대와 거의 맞먹어요.그러니까, 결국 새로운 마이크로그리드 관리 시스템은 기술 애호가들뿐 아니라 자연을 사랑하는 사람들에게도 어필할 것 같아요.