Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
지보 리우, 스티븐 브렌스, 샌딥 빌라는 뛰어난 발명품으로 올해의 발명가예요.

스마트폰이 에어컨을 이해할 때

지보 리우, 스티븐 브렌스, 샌딥 빌라 | 올해의 발명가들 | 뛰어난 발명품

산업용 공조 시스템 시운전은 특수 공구와 광범위한 수동 구성이 필요한 복잡하고 비용도 많이 들고 시간도 많이 걸리는 프로세스였어요.지멘스의 세 명의 발명가인 지보 리우, 스티븐 브렌스, 샌딥 빌라가 이 과정에 혁명을 일으켰어요.전 세계 에너지 소비의 거의 5분의 1을 차지하는 효율적인 HVAC 시스템 (건물의 난방, 환기, 공조 시스템) 은 올바른 설치와 최적의 작동에 달려 있다는 것을 인식하고 직관적으로 개발했어요. 모바일 앱.그들의 혁신은 시운전을 단순화하여 전문가들이 새 스마트폰을 설정하는 것처럼 쉽게 해줘요.그 공로로 그들은 “뛰어난 발명품” 부문에서 2025년의 발명가상을 수상했어요.

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

아이폰이 냉난방공조 산업의 순간이에요

이야기는 2018년에 브레인스토밍 세션으로 시작했어요.동료들은 비전을 가지고 있었어요. 스마트폰처럼 직관적이고 표준화된 개방형 시스템을 만들고 싶었어요.지보 리우는 이렇게 회상합니다. “우리는 HVAC 산업을 위한 안드로이드 운영체제를 꿈꿨어요.“스티브 잡스가 첫 아이폰에서 했던 것처럼 우리는 기존 기술을 재결합하고 싶었어요.”그래서 그들은 일을 시작했어요.그들의 앱은 Wi-Fi 스틱을 통해 컨트롤 유닛과 통신하여 구성 요소를 자동으로 인식하고 사전 구성할 수 있어요.단계별 설치 안내를 통해 초기 설정 시간을 몇 시간, 심지어 며칠에서 30분 미만으로 대폭 단축할 수 있어요.게다가 클라우드 서비스 활성화는 대시보드, 알람, 1년 치 트렌드 데이터를 즉시 제공해요.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

세 명의 발명가, 각기 다른 역할, 하나의 공통 목표

Jibo Liu는 마이크로시스템 엔지니어링 석사 학위를 받고 2005년부터 Siemens로 재직하면서 전통적인 HVAC 산업의 엄청난 잠재력을 인식했어요.그는 전 세계 에너지 소비에 20% 의 기여도가 있음에도 불구하고 많은 상업용 건물들, 특히 미국의 옥상 유닛에 적합한 평평한 지붕을 갖춘 건물에는 디지털 인터페이스가 부족하다는 것을 알았어요.그의 비전은 전자 기계 제어 시스템을 스마트하고 앱으로 쉽게 설정하는 거예요.스티븐 브렌스 (Steven Brens), 디지털 제어 기술, 브리지 개발 및 실제 응용 분야에서 25년 이상의 경험을 바탕으로 했어요.그는 이렇게 회상해요. “예전에는 HVAC 시스템에 컴퓨터를 가져와서 모든 것을 수동으로 구성해야 했어요.요즘은 앱을 통해 바로 몇 번의 클릭으로 할 수 있어요.”이렇게 하면 예산이 제한된 소규모 비즈니스에서도 효율적인 시스템 설정이 가능해요.샌딥 빌라는 앱의 소프트웨어 아키텍처에 중점을 두어 전문 지식 없이도 누구나 사용할 수 있는 직관적인 인터페이스를 만들었어요.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu (솔루션 엔지니어, 발명의 주요 디자이너 겸 개발자)

앱 그 이상이에요

솔루션은 새로운 애플리케이션에 맞게 개조된 지멘스 Climatix C600 컨트롤 유닛을 기반으로 해요.클라우드 연결로 원격 유지보수가 가능해요.통합된 신선한 공기 시스템으로 에너지 소비를 최대 20% 까지 줄일 수 있어요.“우리는 완전히 새로운 것을 발명하지 않았어요.” 리우가 말합니다.“우리는 기존 Siemens 기술을 새로운 방식으로 결합하여 전례 없는 속도로 완전히 새로운 솔루션을 개발할 수 있게 했어요.”

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

스티븐 브렌스 (솔루션 엔지니어, 현장 설치 및 배포)

일상 생활에서의 차이

이 발명은 HVAC 설치를 근본적으로 바꿔서 더 많은 사용자가 이용할 수 있게 해줘요.앱이 사전 구성되고 간단한 설정을 제공하므로 프로그래밍과 구성을 위해 전문 현장 기술자가 필요하지 않아요.이미 긍정적인 피드백을 받고 있고 미국에서 확장하고 있어요. 호환성에 있어서도 혁신이 커지고 있어요.경제적으로는 Siemens에 새로운 시장을 열어 중소기업과 신흥 지역에 진출하여 첨단 기술에 대한 접근을 민주화해요.

단순화를 통한 지속 가능성

“앱은 시스템이 처음부터 효율적으로 돌아가도록 해줘요.” 라고 Billa는 말합니다.“잘못된 구성도 없고, 에너지 낭비도 없어요.환경에도 좋고 지갑에도 좋아요.”리우는 발명을 더 큰 사명의 일부로 보고 있어요. “제 작업은 더 푸르고 살기 좋은 세상이라는 지멘스의 비전과 잘 맞아요.작은 개선도 중요해요. 전 세계 수백만 건물에 사용된다면 말이죠.”

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)</br>

샌딥 빌라 (소프트웨어 개발자, 모바일 앱 구현)

미래는 스마트하고 네트워크화돼요

이 혁신은 디지털화가 프로세스를 간소화하고 진입 장벽을 낮추며 새로운 대상 그룹이 현대 빌딩 기술을 이용할 수 있게 하여 한때 틈새 시장을 달성 가능한 현실로 바꿀 수 있다는 것을 보여줍니다.

비디오죠.

모바일 앱 구현

지보 리우, 스티븐 브렌스, 샌딥 빌라 | 올해의 발명가들 | 뛰어난 발명품