2025년 올해의 발명가들
Siemens는 뛰어난 연구자들을 “올해의 발명가”로 선정했어요.상은 평생 공로상, 오픈 이노베이션, 뛰어난 발명품, 신인, 디자인 및 사용자 경험, 박사 학위를 망라해요.
양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터로는 처리할 수 없는 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있어요.이론상으로요.하지만 실제로는 믿을 수 없을 정도로 섬세해요. 지나가는 트럭이나 에어컨에서 갑자기 윙윙 거리는 소리, 심지어 인접한 방에서 불이 켜지면 시스템이 환경 변화에 민감하게 반응할 수 있어요.그래서 이런 장치들은 지금까지 고도로 전문화된 실험실에서만, 중환자실 환자처럼 보호돼왔어요.양자 컴퓨터를 생산적인 환경에 통합하는 것을 목표로 하는 회사들에게 이것은 중대한 도전이에요.
힐라 사피는 동료들과 함께 이 문제의 획기적인 해결책을 개척해 2025년 “박사” 부문에서 올해의 발명가 어워드를 수상했어요.그들의 혁신은 디지털 트윈 양자 컴퓨터가 어떻게 작동하고 일반적인 산업 환경에 통합되는지 정확히 시뮬레이션하도록 설계됐어요.레겐스부르크 응용과학 대학교 박사과정 후보자는 이렇게 설명합니다. “이 디지털 트윈을 사용하면 실제 환경에서 양자 컴퓨터를 안전하고 안정적이며 안정적으로 작동할 수 있어요.

양자 컴퓨터는 에 의존해요 큐비트 — 정보의 기본 양자역학 단위예요.큐비트는 정보 매체 역할을 하고 중첩과 얽힘 같은 양자 현상을 활용하는 물리 시스템의 상태를 나타냅니다.
이런 물리적 상태들은 극도로 취약해요.전자기장이나 방 구조의 미세한 변화 같은 아주 작은 방해도 계산을 망칠 수 있어요.통제된 실험실 환경에서는 관리할 수 있지만 공장 현장에서는 이러한 요소들이 중대한 문제를 일으킵니다.
사피는 이렇게 설명합니다. “양자 컴퓨터의 안정적인 작동은 주변 환경에 따라 달라져요.“작은 진동이나 온도 변화도 오류를 일으킬 수 있어요. 그래서 이런 영향을 초기에 시뮬레이션하고 이해하는 것이 매우 중요해요.”지금까지 업계에서는 양자 시스템이 충분히 신뢰할 만하다고 보지 못했어요.강력하고 예측 가능한 결과가 없으면 비즈니스에 사용하는 것은 너무 위험해요.어디에 배치할지, 얼마나 안정적인지, 전반적인 유용성에 대한 질문이 많아서 회사들이 투자 여부나 어디에 투자할지 결정하기가 어려워요.

Safi의 혁신적인 디지털 트윈이 혁신을 제공하는 이유가 바로 이거예요.물리적으로 설치하기 전에 양자 컴퓨터와 의도한 운영 환경을 가상으로 복제해요.이 모델은 환경 센서, 오류 통계, 잠재적 간섭원 시뮬레이션을 알려진 하드웨어 특성과 통합해요.
이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 중요한 질문에 미리 답할 수 있어요. 양자 컴퓨터가 산업 환경에서 효과적으로 작동할 수 있을까요?어떤 유형의 오류가 예상돼요?컴퓨터 품질을 얼마나 크게 떨어뜨릴까요?그리고 시스템을 안정화하려면 향상된 차폐, 대체 배치, 적응형 보정 같은 어떤 조치가 필요할까요?
예를 들어 운송 로봇을 사용하는 생산 홀을 생각해 보세요. 제조 공장에서는 진동을 발생시키고 전력선은 전자파 간섭장을 생성해요.디지털 트윈은 큐비트 안정성에 이런 요소들이 미치는 영향을 정밀하게 시뮬레이션해서 오류율이 견딜 수 있는 부분과 결정적으로 그렇지 않은 부분을 보여줘요.게다가 트윈은 작동 중에도 활성 상태를 유지해요. 구조 변경이나 새 기계 도입으로 환경이 바뀌면 센서가 이러한 변화를 감지하고 잠재적 영향을 평가해요.
디지털 트윈 덕분에 기업들은 마침내 산업용 양자 컴퓨팅에 대한 결정을 내리는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 데이터를 갖게 됐어요.이제 그들은 많은 돈을 투자하기 전에 위험을 충분히 평가할 수 있고 시스템이 안정적으로 작동하는 데 필요한 것이 무엇인지 명확하게 이해할 수 있어요.
사피가 설명하듯이, “제 연구에서는 전통적인 방법으로는 다루기 어렵거나 매우 비효율적인 복잡한 최적화와 산업적 문제를 해결하기 위한 양자 알고리즘과 하드웨어의 공동 개발을 탐구해요.여기에는 양자 컴퓨팅에 특별히 적합한 문제 클래스를 식별하고 효율적인 모델링 접근법을 개발하는 것이 포함돼요.”
그녀의 디지털 트윈은 이론적 연구와 실제 적용 사이의 중요한 격차를 효과적으로 메워줘요.양자 컴퓨터가 전문 실험실에서 실제 산업 환경으로 성공적으로 이동하려면 우리가 매일 사용하는 IT 시스템만큼 안정적이고 확장 가능하며 신뢰할 수 있어야 해요.
힐라 사피 | 올해의 발명가 | 박사