Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
야외에서 커다란 흰색 구형 물체를 들고 미소 짓는 곱슬머리의 젊은 여성입니다.

생산 공장이 미래를 구상할 때

Bernd-Markus Pfeiffer | 올해의 발명가 | 평생 업적

지능형 제어 솔루션이 프로세스 산업을 변화시키는 방법

단 몇 초가 아닌 몇 시간 앞의 미래를 예측할 수 있는 화학 공장을 상상해 보십시오. 이러한 시설은 공정 편차를 사전에 감지하거나, 반응기의 임계 압력 한계를 예상하거나, 제품 품질 저하를 예측할 수 있습니다. 그런 다음 즉각적인 조정을 시작합니다. 운영 매개변수가 성패를 좌우하는 프로세스 산업에서 이러한 수준의 예측 가능성은 가장 중요합니다. 이 비전은 더 이상 공상 과학이 아닙니다. 화학 공장, 정유 공장 및 제약 생산 시설을 변화시키는 혁신 덕분에 현실이 되고 있습니다.

예측 제어 기술

"평생 업적(Lifetime Achievement)" 부문에서 2025년 올해의 발명가로 선정된 Siemens의 Dr. Bernd-Markus Pfeiffer가 이러한 변화의 원동력입니다. 그는 수십 개의 미래 시나리오를 지속적으로 계산하여 원활하고 효율적인 운영을 위한 최적의 경로를 실시간으로 식별하는 데이터 기반 시스템을 주도합니다. 이는 단순한 대응을 능동적 제어로 대체하는, 프로세스 산업 전체 패러다임의 급진적 변화를 의미합니다.

Pfeiffer의 많은 혁신은 모델 예측 제어(MPC)에 기여합니다. 그 원리는 다음 동작뿐만 아니라 다음 10번의 움직임까지 전략을 세우는 체스 플레이어와 비슷합니다. 편차에 반응하는 기존 제어 시스템과 달리 MPC는 다르게 "생각"합니다. MPC는 향후 몇 시간 동안의 제품 품질, 온도, 압력 및 유량의 미래 전개를 시뮬레이션하여 문제가 발생하기도 전에 개입합니다.

그 차이는 명확합니다. 전통적으로 제어되는 프로세스는 지속적으로 가속과 제동을 번갈아 하는 운전자와 같습니다. 그러나 MPC 기반 프로세스는 신호가 빨간색으로 바뀌기 전에 신호등의 변화를 지능적으로 예측하고 활용하여 원활하게 주행합니다.

실제 플랜트의 가상 복제본인 디지털 트윈은 Pfeiffer의 예측 제어 기반을 형성합니다. 이는 MPC가 미래 상황을 시뮬레이션하고 안전하고 최적화된 운영을 가능하게 하는 프로세스 모델을 제공합니다.

데이터의 중요성

제어 성능 분석(CPA)은 보완 도구 역할을 합니다. MPC가 생산 공장의 핵심 프로세스를 시뮬레이션하고 총체적으로 최적화하며 사전 예방적으로 관리하는 반면, CPA는 기본 자동화에 존재하는 수백 개의 기존 제어 루프 성능을 지속적으로 분석합니다. 최적화가 필요한 영역을 강조하고, 육안으로는 보이지 않는 패턴을 식별하며, 최적이 아닌 제어 루프를 정확히 찾아냅니다. 이를 통해 운영자는 개선 가능성이 있는 특정 제어 루프에 주의를 집중할 수 있습니다.

Pfeiffer는 "이것이 가장 정제된 형태의 예측 가능한 플랜트 운영입니다. 이미 너무 늦었을 때만 반응할 필요가 없습니다"라고 설명합니다. 이 혁신은 유지 보수에서 예방으로, 위기 관리에서 전략적 회복 탄력성으로 접근 방식을 근본적으로 전환합니다.

A person is standing in front of a large screen displaying a factory with a futuristic design.

공장 문을 넘어서

다음 개척지는 이미 가시화되었습니다. 바로 내부 프로세스 데이터와 외부 정보의 통합입니다. 고립되어 운영되는 화학 공장은 없습니다. 미래의 비전에는 내부 프로세스 최적화를 일기 예보, 원자재 및 판매 시장 동향, 부하 예측 등 외부 데이터 피드와 병합하는 시스템이 포함됩니다. 이는 스스로를 최적화할 뿐만 아니라 전체 공급망을 예측하고 안정화하는 프로세스 플랜트를 생성합니다. 진정한 데이터 기반의 예측 가능하고 회복 탄력적인 운영입니다.

친환경적 이점

예측 제어식 플랜트는 더 원활하게 운영되며, 에너지 소비와 폐기물 발생량이 적습니다. 에너지 집약적 프로세스 산업에서는 몇 퍼센트 포인트의 미미한 효율성 향상도 메가와트 규모의 상당한 에너지 절감으로 이어집니다.

Pfeiffer는 기술 혁신과 생태적 책임 간의 이러한 시너지를 자신의 업무에서 가장 중요한 측면으로 여깁니다. 대규모 시설 전반에 걸쳐 이러한 최적화는 탈탄소화 노력에 총체적으로 크게 기여합니다.

Portrait markus Pfeiffer Inventors of the year

미래의 필수 요소인 회복 탄력성

점차 예측하기 어려워지는 세상에서 예측 제어는 전략적 필수 요소가 되고 있습니다. 오늘날 이에 투자하는 기업은 단순히 더 효율적인 프로세스를 만드는 것이 아니라 근본적인 회복 탄력성을 구축하는 것입니다. 이들은 불확실성을 계산 가능한 시나리오로, 변동성을 경쟁 우위로 전환합니다.

A factory with a large machine and a person standing in front of it.

Dr. Bernd-Markus Pfeiffer와 동료 Dr. Lena Lohner

프로세스 제어의 이 새로운 패러다임은 단순한 기술 솔루션을 초월합니다. 이는 새로운 사고방식을 나타냅니다. 사후 대응 대신 사전 예방, 고립 대신 상호 연결, 취약함 대신 회복 탄력성을 의미합니다. 이는 데이터 인텔리전스를 활용하여 새로운 시대의 산업 주권을 구축하고, 고객이 미래의 과제에 대비할 수 있도록 지원하는 생산 철학입니다.

영상

Xcelerator 기반 제어 최적화

Bernd-Markus Pfeiffer | 올해의 발명가 | 평생 업적