우리 모두 안정적인 전원 공급 장치를 당연하게 여긴대요.하지만 에너지 전환은 전력망 운영자에게 문제를 안겨요. 많은 분산형 발전기와 새로운 전력 소비자들이 통합되고 있어 가정의 부하와 발전 프로필이 근본적으로 바뀌고 있어요.예를 들어 강력한 개인용 월박스는 22kW의 충전 용량으로 작동하는데, 이는 세탁기 10대 정도에 해당해요.단독주택의 일반적인 태양광 시스템은 햇빛이 비칠 때 최대 15kW까지 전력을 공급할 수 있어요.

에바 부흐타는 2024년 올해의 발명가예요: 그녀의 발명은 전원 공급을 안정화하는 데 도움이 돼요
“과거에는 주로 대형 중앙 발전소에서 전기를 공급했을 때 가정의 소비 행동을 충분히 잘 추정할 수 있었어요.오늘날에는 정시 부하와 전력 피크가 새로 생겨나기 때문에 최저 전압에서 로컬 전력망을 모니터링하고 제어하는 것이 점점 더 필요해지고 있어요.” 라고 2024년 박사 부문 올해의 발명가 수상자인 에바 부흐타는 말합니다.“제 발명은 일반적으로 실시간 측정이 거의 불가능한 지역 배전 전력망에서도 전력망의 현재 사용률을 안정적으로 추정하는 방법을 제공해요.”
생산자와 소비자 분석
첫 단계로 전력망에서 개별 플레이어를 정확하게 식별하는 것이 중요해요.어떤 발전기가 있고, 어디에 있고, 몇 대예요?그리고 어떤 유형의 소비자들이 연결되어 있나요?예를 들어 대형 태양광 발전소가 여러 개 나란히 있으면 화창한 날씨에 이 지역에 과전압이 발생할 가능성이 높아요. 한 지역에 충전 지점이 많으면 특정 조건에서는 전압이 떨어질 수 있어요.이 배경 정보는 일반적인 가정 소비 프로필과 태양광 발전소의 발전 통계를 만드는 데 사용할 수 있어요.소비자들 간에 결정되는 상관관계를 통해 전력망의 현재 상태를 훨씬 더 정확하게 추정할 수도 있어요.
중요한 시스템 상태의 가능성 결정
에바는 이렇게 말합니다. “목표는 배전 그리드의 투명성을 높이고 한계 위반을 조기에 감지할 수 있게 하는 거예요.과거 데이터나 통계 데이터에서 얻을 수 있는 광범위한 사전 지식을 몇 가지 매우 정밀한 실시간 측정과 결합하여 전력선 및 연결 지점의 한계 위반 확률을 계산해요.“전력망 내에 측정 지점을 배치하는 것이 현명하다면 몇 개의 점만 있으면 통계 모델을 사용하여 전력망의 실시간 상태를 평가할 수 있어요”라고 Eva는 말합니다.“추정치는 그리드 운영자가 데이터를 사용하여 초기 단계에서 현재 상황에 대응할 수 있을 만큼 정확해요. 그리드를 효율적이고 지속 가능하며 안전하게 관리할 수 있어요.”