Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
어떤 사람이 앉아서 원형 전자 장치의 장기 전략에 대해 생각하고 있어요.

더 나은 환경을 위한 튼튼한 전자제품

노라 제스크 | 올해의 발명가 | 신인

지속 가능한 전자 제품 설계는 우리 시대의 가장 큰 기술적 과제 중 하나예요.전자 시스템은 열, 습도, 진동과 같은 극한 조건을 견딜 수 있어야 해요. 그러면서도 수명이 다한 후에도 수리하거나 재활용할 수 있어야 해요.이 도전을 극복하기 위해 노라 제스케는 혁신적이고 친환경적인 전자 시스템용 재료와 연결 기술을 연구하는 데 집중해요.그녀는 또한 전자 제품을 평가하고 남은 수명을 추정하는 데이터 기반 방법을 개발하고 있어요.이는 날로 커지는 전자 폐기물 문제를 해결하고 Siemens Eco Tech 기준의 이행을 지원해요.이러한 공헌으로 그녀는 “신인” 부문에서 2025년 올해의 발명가 어워드를 수상했어요.

실버 신터링 — 신뢰성과 수명 연장을 위한 핵심 기술이에요

파워 일렉트로닉스의 신뢰성과 수명을 높이는 것이 제스크 연구의 중심 초점이에요.중요한 접근법은 혁신적인 조립 및 연결 솔루션에 실버 신터링 기술을 사용하는 거예요.은 신터링에서는 작은 은 입자들이 압력과 적당한 열로 함께 눌러져 단단한 전기 전도성 화합물을 형성해요.납땜과는 다르게, 금속이 녹지 않고 오히려 확산 과정을 거쳐 안정적이고 고온에 강한 화합물층이 만들어져요.은의 뛰어난 열 특성 덕분에 이 기법은 큰 이점을 제공해요. 더 나은 열 분산, 향상된 신뢰성, 더 긴 수명.
제스케는 이 기술의 지속 가능성을 더욱 강화하기 위해 노력하고 있어요.그녀는 은 신터링과 다른 제조 단계를 결합하도록 프로세스 체인을 최적화하는 데 집중해요.프로세스 시간을 단축하고 에너지를 절약하며 동시에 신뢰성을 높여 파워 일렉트로닉스용 견고하고 컴팩트하며 내구성이 뛰어난 모듈을 생산하는 것이 목표예요.

Jeske는 신뢰성을 높이는 것 외에도 전자 제품을 재사용하고 재활용하는 방법과 제조를 자원 효율적으로 만드는 방법에도 관심을 집중하고 있어요.베를린에 있는 전자 제품 제조 팀과 함께 인쇄 회로 기판과 전자 부품의 자동 분리 공정에 대한 접근법, 부품의 재사용성 평가 방법, 생산 시 열과 공정 가스를 회수하는 개념을 개발하고 있어요.제스케는 이렇게 설명합니다. “전체 모듈을 어떻게 튼튼하게 구성하면서도 수리가 가능한지 알아보고 있어요.“이것이 순환 경제의 핵심이에요.” 라고 그녀는 덧붙입니다.

Nora Jeske | Inventor of the Year | Newcomer</br></br>

이야기를 들려주는 전자제품들

그녀의 혁신적인 작업의 또 다른 초점은 전자 제품의 수명 주기를 평가하는 거예요.제스케와 동료들은 재료나 부품에 통합되고 온도나 습도 같은 환경 스트레스에 일찍 반응할 수 있는 패시브 구조를 개발했어요.이것은 전자 장치의 상태를 나타내고 시스템이나 개별 부품의 남은 서비스 수명을 평가하기 위한 의사 결정 지침을 제공합니다.

이렇게 하면 데이터를 기반으로 전자 제품을 평가할 수 있어요. 재사용할 수 있는 부품은 뭐예요?어떤 걸 교체하거나 재활용해야 돼요?이게 전체 시스템의 남은 수명에 어떤 영향을 미칠까요?이로 인해 자체 사용 내역에 대한 정보를 제공하는 전자 제품이라는 새로운 기술 표준이 만들어지고 순환 경제로의 전환을 측정하고 통제 가능해요.

The image shows a person in a thoughtful pose, possibly contemplating the future of circular electronics.

기술에서 전략으로

기술 개발과 함께 Jeske는 이러한 솔루션을 미래 세대 제품과 지멘스의 지속 가능성 전략에 통합하는 방법을 모색하고 있어요.Siemens Foundational Technologies의 선임 핵심 전문가로서 그녀는 연구 외에도 전자 제품의 지속 가능한 재료와 순환 설계 원칙을 초기 단계에서 식별하는 트렌드 레이더와 연구 이니셔티브에도 참여하고 있어요.

제스케의 커리어는 독일 아카데믹 장학금 재단에서 받은 장학금과 기술, 사회 문제, 자문 서비스를 오가는 학제간 경력에 의해 형성됐어요.“제 행동을 통해 변화를 가져오는 것”이 그녀에겐 중요해요. 그의 발명품에도 그 주장이 그대로 반영돼요.그녀가 하는 일의 목표는 전 세계적으로 전자 폐기물을 줄이고, 자원을 절약하고, 더 오래 사용하고, 수리하고, 궁극적으로 더 잘 재활용될 수 있는 방식으로 전자 시스템을 설계하는 거예요. 순환 경제에 중요한 기여예요.

비디오죠.

순환 전자기기에 대해 장기적으로 생각하고 있어요.

노라 제스크 | 올해의 발명가 | 신인