Skip to main content

Test center Wegberg-Wildenrath

Test center for locomotives, entire trains, trams, and subways.

Virtually every type of rail vehicle, from locomotives to complete trains, trams and subways, is tested at the Wegberg-Wildenrath site. This is because it is home to one of the world’s largest and most modern testing centres for rail vehicles: the Siemens Mobility Test and Validation Centre (PCW). For almost 30 years, over 700 highly qualified experts have maintained the highest quality standards and ensured long-term success.
The PCW is a powerful partner for the comprehensive testing, validation and certification of rail vehicles and systems. The site also offers extensive repair and modernisation services.

The versatile infrastructure enables testing under realistic operating conditions, independently of the public rail network, 365 days a year. Virtually all systems, from standard vehicles to narrow-gauge trains and individual components, can be tested efficiently and flexibly. The site also offers tests for fully automated driving under the strict safety supervision of ETCS.

The Wegberg-Wildenrath infrastructure is available not only to Siemens Mobility, but also to external manufacturers. Around 10% of the vehicles tested are from competitors.

Address

Siemens Mobility GmbH
Testcenter Wegberg-Wildenrath

Friedrich-List-Allee 1
41844 Wegberg-Wildenrath

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contact

Press Contact
Silke Thomson-Pottebohm

Training and Dual Study Programs (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Siemens 채용 및 커리어

Siemens는 사람들의 삶을 어떻게 개선할 수 있을지 매일 고민합니다. 미래를 위한 중요한 솔루션을 개발하는 데 동참하시겠습니까?

사무실에서 파란색 셔츠를 입고 웃는 곱슬머리 여성

Additional information

High speed train with Siemens transformation shape on the horizon.

Siemens Mobility in Germany

Discover our innovative solutions for seamless, sustainable, reliable, and safe mobility.

청록색 배경에 웃고 있는 세 사람이 모여 서 있는데, 각자 손으로 하트 모양을 만들고 있습니다.

교육 및 산학 협력 학위 프로그램

Siemens에서 기회를 발견하십시오.

2021년 12월 10일 독일 에를랑겐에 있는 Siemens 에를랑겐 공장. 노트북을 들고 로봇을 바라보는 남성의 모습입니다.

혁신 - 더 나은 미래를 위해

Siemens에서는 아이디어가 혁신이 됩니다. 이를 통해 경제의 중추를 형성하는 산업을 트랜스포메이션하려는 고객을 지속적으로 지원할 수 있습니다.

Berlin 야경 사진

독일 내 Siemens 소개

Siemens - 독일에서 시작해 독일과 전 세계에서 활동하는 기업입니다. 약 85,000명의 직원과 수천 명의 연수생을 보유한 Siemens는 독일에서 가장 큰 민간 고용주이자 교육 기업 중 하나입니다.