Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
푸른 하늘과 수평선 위로 떠오르는 밝은 태양과 함께 일출 때 우주에서 본 지구.

파이브 메가트렌드

미래를 형성하는 글로벌 메가트렌드는 무엇이며, 기술과 협업을 통해 이러한 메가트렌드에서 발생하는 문제를 관리하는 방법은 무엇입니까?

다행히도 인간은 창의성과 영감이 부족하지 않습니다.적절한 해결책을 찾기 시작하면 다섯 가지 특정 글로벌 메가트렌드를 통해 이를 검토하는 것이 도움이 됩니다.

메가트렌드 1: 인구통계학적 변화

전 세계 인구는 계속 증가할 것이지만 이러한 증가율에는 현저한 격차가 나타날 것으로 예상됩니다.아프리카의 인구는 2000년에서 2050년 사이에 거의 두 배로 증가할 것이며 유럽과 중국의 인구는 감소할 것입니다.일부 지역의 성장은 둔화되고 있지만 전 세계 인구 중 65세 이상이 차지하는 비율은 같은 기간 동안 거의 3배로 증가할 것입니다.*결과적으로 젊은 세대가 의료 비용의 더 많은 부분을 부담하게 될 것입니다.2019년 35세 미만이 인구의 거의 절반을 차지했지만 의료 지출의 20% 에 불과한 미국을 예로 들어 보겠습니다.경제 성장은 절대적인 인구 증가보다는 기술과 디지털화를 통해 달성한 생산성 향상에 점점 더 의존하게 될 것입니다.인공 지능 (AI), 자동화 및 로봇 공학은 이전에 근로 연령 인구가 수행했던 노동을 대체함으로써 이러한 성과를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.새로운 산업 메타버스는 직원들이 몰입감 있고 직관적인 실시간 환경에서 더 잘 협업할 수 있도록 합니다.AI는 고도로 반복적인 작업을 수행하여 인간이 자신이 가장 잘하는 일, 즉 창의성, 혁신, 영감을 이끌어내는 일에 집중할 수 있도록 합니다.인구통계학적 변화로 인한 많은 문제들은 기술을 통해 해결할 수 있습니다.하지만 전 세계 조직, 정부, 노동자들이 이 기회를 받아들이고 있을까요?정답은 “예”입니다.

고령화 사회연령별 인구 개발 (bn, CAGR) a)• 성장 둔화, 세계 인구 고령화 강세• 65세 이상 인구 그룹 내에서 가장 높은 성장률 (2000년 — 2050년: 2.7%)

a) 출처: 유엔 경제사회부 인구부 (2022년, 세계 인구 전망 2022년)

맨 위로 돌아가기

메가트렌드 2: 도시화

메가시티가 증가하고 있습니다.오늘날 세계에는 인구 천만 명 이상의 도시가 33개 있으며, 그중 도쿄, 상하이, 뉴델리 등 일부 도시에는 2천만 명 이상의 인구가 거주하고 있습니다.예측에 따르면 2030년까지 총 43개의 대도시가 생길 것이며, 대부분의 확장은 개발도상국에서 이루어질 것입니다.*

이와 관련하여 2050년의 모빌리티 수요는 2015년에 비해 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.예측에 따르면 승객 이동 거리는 향후 30년 동안 44조 달러에서 122조 달러로 3배 증가할 것입니다.* 이러한 수요를 충족하려면 원활한 운송을 제공하는 지속 가능한 대중 교통 시스템에 상당한 투자가 필요합니다.

성장하는 도시에는 대중 교통 외에도 연결성과 엣지 컴퓨팅을 제공하는 스마트 빌딩, 병원, 학교 및 통신 네트워크가 필요합니다.소프트웨어 기반 최적화 및 지능형 하드웨어 기술은 에너지 소비를 줄이고 건물과 공장의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

1년도 채 되지 않아 7만 제곱미터에 달하는 코카콜라 유럽 파트너 생산 시설 스웨덴 Jordbro에서는 건물 관리 시스템 업그레이드와 새로운 팬 및 고압 압축기 설치 덕분에 에너지 사용량을 13% 줄였습니다.그 결과 하이브리드 자동차를 40만 번 충전하는 데 필요한 에너지의 양과 맞먹는 연간 에너지 절감 효과가 있었습니다.* 비슷한 프로젝트가 전 세계에 변화를 가져올 수 있으며, G7의 글로벌 인프라 및 투자 파트너십 (PGII) 은 이를 위해 진전을 이루고 있습니다.EU 투자 파트너인 글로벌 게이트웨이 (Global Gateway) 와 함께 이미 2022년부터 2027년까지 개발도상국의 지속 가능한 인프라에 6천억 달러 이상의 투자를 약속했습니다.*

도시와 개발 도상국의 인구가 증가함에 따라 경작지가 잠식되고 더 많은 물과 식량이 필요합니다.이러한 희소성 문제에 대한 한 가지 대응책은 수직 농업으로, 2020년부터 2030년까지 연평균 25% 의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.* LED 기술, 로봇 공학 및 자동화의 발전으로 인해 수직 농업은 통제된 환경에서 농업 솔루션을 제공합니다.AI 기반 농작물 관리를 통해 연간 재배 주기를 17~20% 늘릴 수 있으며 생산에도 도움이 될 수 있습니다. 300배 더 많은 음식 기존 농법 대비 평방피트당.* 1 두바이의 수직 농장, 예를 들어 농약, 제초제, 화학물질을 사용하지 않고 기존 농장보다 95% 적은 양의 물을 필요로 하고 100만 킬로그램 이상의 식량을 생산합니다.* 이러한 솔루션은 더 많은 사람들에게 식량을 공급하고 생산성에 대한 수요 증가를 지원하는 동시에 합성 비료의 필요성도 줄일 수 있습니다.

디지털 기술은 또한 도시 확장을 지속 가능하게 만드는 데 결정적인 역할을 합니다.스마트 빌딩, 5G로 구동되는 스마트 시그널링, 소프트웨어 플랫폼은 수백만 명의 사람들에게 상당한 에너지 절약과 더 나은 여행 경험을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

도시화는 주로 저개발 지역에서 발생합니다.시간 경과에 따른 도시/농촌 지역 총 거주 인구 비율 b)

b) 출처: 유엔 세계 도시화 전망 (2018)

맨 위로 돌아가기

메가트렌드 3: “글로컬라이제이션”

지난 수십 년 동안 세계화, 즉 자유 무역과 자본의 자유로운 흐름을 통한 세계 경제의 통합 증대가 두드러졌지만, 최근 몇 년 동안 엄청난 변화가 일어났습니다. 세계 경제에서 유럽과 북미의 영향력이 감소하고 경제력이 동쪽으로 이동했습니다.인도와 아시아 태평양 자유 무역 협정*인 역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 은 2050년까지 세계 GDP의 35% 이상을 차지할 것입니다.회원국의 GDP는 이미 EU 및 USMCA (미국-멕시코-캐나다 협정 — 구 NAFTA) 회원국의 GDP를 초과합니다.전반적으로 세계 GDP에서 '자유' 및 '대부분 자유' 경제가 차지하는 비중은 2006년 56% 에서 2021년 46% 로 크게 감소했습니다.*전 세계적으로 연결된 산업은 경쟁과 혁신을 촉진하지만, 니어쇼어링 (Near-for-local business) 이라고 하는 시장 가까이에 생산을 배치하면 지역 경제의 탄력성과 지속 가능성이 높아집니다.이러한 메가트렌드를 “글로컬라이제이션”이라고 하며, 그 전제 조건은 경제적 자유, 표준화, 무역에 대한 기술적 장벽 (TBT) 감소, 디지털 경제를 지원하는 정책입니다.글로벌라이제이션의 성공은 디지털 기술에 대한 접근성에 크게 좌우됩니다.에서 구상하는 바와 같이 안전하고 신뢰할 수 있는 업계 전반의 디지털 정보 교환 에스타이늄 협회, *를 통해 글로벌 공급망의 배출량을 줄이고 순환 경제를 수립 및 최적화하여 지역 차원에서 자원 효율성을 최적화하는 전략을 개발할 수 있습니다.다음과 같은 업계 관계자가 시작한 표준을 성공적으로 구현했습니다. IEC 63278 시리즈 국제 표준, 산업 디지털 트윈 아키텍처의 글로벌 상호 운용성을 허용하여 지역 경제의 순환성을 개선합니다.디지털 제품 패스포트는 이러한 발전의 또 다른 이점이 될 것입니다.*탈세계화는 실행 가능한 옵션이 아닙니다.따라서 정부와 기업은 전략적 다자주의를 통해 국제 협력을 더욱 강화하고 재편해야 합니다.*

세계화에서 글로컬라이제이션까지글로벌 산업 생산에서 거래되는 글로벌 상품의 비율 (지수 01/1991 = 100) c)현지화 및 지역화 증가• 니어쇼어링• 강대국 경쟁

c) 출처: 세계 무역 경보, 경제 정책 분석국

맨 위로 돌아가기

메가트렌드 4: 환경 변화

현재 상황에서 매년 90~1,000억 톤의 원료 광물이 추출되고 처리됩니다.이 양은 2060년까지 1,900억 미터톤으로 두 배가 될 것입니다.해양 생태계의 플라스틱 폐기물은 정부의 야심찬 약속에도 불구하고 2030년에 65% 증가할 것으로 예상됩니다.도시 지역의 물 부족은 전 세계적으로 증가하여 2050년까지 아시아의 13억 인구가 영향을 받을 것으로 예상됩니다 (2016년에는 6억 9천만 명).아프리카의 물 부족으로 피해를 입은 인구는 2016년 8천만 명에서 2050년 3억 1,100만 명으로 거의 4배 증가할 것입니다.인위적 지구 온난화의 많은 원인을 해결하는 데 진전이 있었지만, 현재의 정책으로는 산업화 이전 수준에 비해 지구 온난화를 +1.5°C로 제한하는 것만으로는 충분하지 않을 것입니다. 적어도 금세기에는 그렇지 않을 것입니다.*

현실 세계와 디지털 세계를 결합하면 더 적은 자원으로 더 많은 일을 하는 지속 가능성의 패러독스를 해결할 수 있습니다.더 아조레스 섬 테르세이라 이에 대한 좋은 예를 제공합니다.Terceira는 예상 에너지 소비 및 생산량을 강력한 배터리 기반 에너지 저장 시스템과 결합하여 탄소 배출량을 연간 3,600톤 이상 줄이는 것을 목표로 합니다.*

포괄적 디지털 트윈은 대체로 탄소 배출량 제로를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.지역 교통의 탈탄소화가 이제 현실이 되고 있습니다.수소 기술은 철도 운송을 기후 친화적으로 만들고 있습니다. 이제 열차당 연간 520톤의 CO2를 절감할 수 있습니다.장거리 열차의 무배출 운행은 더 이상 먼 꿈이 아니라 현실이 되고 있습니다.*

주로 디지털 여권, 암호화 토큰 및 데이터 분석을 통해 지원되는 순환 경제 솔루션은 리소스 효율성을 개선할 수 있는 또 다른 기회입니다.제품 탄소 발자국 (PCF) 을 사용하면 공급망의 제품 수준에서 표적 배출량 관리가 가능합니다.* 예를 들어, 산업용 회로 차단기의 테스트 사례 분석 결과 최대 탄소 배출량 증가 37% 재활용 수지는 제품의 이산화탄소 발자국을 5.3% 줄였습니다..*

또 다른 예로 리튬 기반 자동차 배터리 시장이 성장하고 있는데, 2030년에는 4,400GWh에 달할 것으로 예상되며 2050년에는 11,000GWh까지 증가할 것으로 예상됩니다.수명이 다한 배터리의 재활용률은 2030년 7% 에서 2050년 최대 43% 까지 점진적으로 증가할 수 있습니다.* 데이터 분석, 순환형 재료 흐름, 제품 설계에 지속 가능성 기준의 통합이 핵심이 될 것입니다.실제로 우리는 기후 변화와 환경 오염을 막을 수 있는 도구를 가지고 있습니다.더 적은 리소스로 더 많은 일을 할 수 있습니다.

계속되는 기후 변화전 세계 연간 평균 기온 변화 (°C) (d)현재의 정책으로는 금세기의 지구 온난화를 +1.5°C로 제한하기에 충분하지 않습니다.

d) 출처: 국립 해양 대기청 (2022), 세계 20세기 평균과의 편차

맨 위로 돌아가기

메가트렌드 5: 디지털화

디지털화는 모든 산업에 널리 퍼져 있고 위에서 언급한 많은 과제에 대한 솔루션을 제공하기 때문에 그 자체로 메가트렌드입니다.모든 산업에서 소프트웨어는 산업용 장비의 두 배에 달하는 속도로 성장했으며 연평균 성장률은 15% ~ 19% 에 달합니다..*인터넷 연결은 꾸준히 확장되고 있습니다.2022년에는 34억 개의 IoT 통신 인터페이스가 설치되었지만, 더 많은 산업 및 인프라 장치가 연결됨에 따라 2032년에는 이 수가 최대 96억 개의 장치로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.* 2030년에는 전 세계 인구의 100% 가 인터넷에 액세스할 수 있게 될 것입니다.세계 2위 경제 대국인 중국의 엣지 컴퓨팅 시장은 2026년 시장 규모가 24억 달러에 달하며 분석 기간 동안 연평균 35% 의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.* AI로 제어되는 기계는 자율적이고 지능적인 시장 참여자가 될 것이며, 이로 인해 IT/OT 분야의 자동화 및 로봇 공학이 증가할 것입니다.*또한 플랫폼 경제는 B2B에 진입하고 있습니다.철도 회사의 경우 승객에게 티켓을 판매하고, 좌석 예약을 관리하고, 재고 가용성을 추적하는 작업은 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 승객은 간편한 예약 프로세스를 선호합니다.이러한 프로세스의 디지털 혁신으로 모듈화 및 확장성이 향상되었습니다. 서비스형 모빌리티 (MaaS) 플랫폼.스페인과 네덜란드에서는 점점 더 많은 사람들이 방문 여행 옵션을 선택하도록 장려하고 있습니다.한 운송 사업자의 경우 MaaS 플랫폼을 통해 처음 5년간 1억 5,600만 유로의 추가 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.이는 eScooter, 택시 회사, 카셰어링 및 기타 운송 업체와 같은 협력 파트너를 찾는 프로세스를 가속화함으로써 달성될 것입니다.다른 곳에서는 완전히 확장 가능하고 모듈식입니다. 웹 기반 플랫폼 이미 105억 개의 트립 쿼리를 처리하고 주요 제공업체를 위해 연간 3억 장의 티켓을 발행하므로 용량, 활용도 및 수익을 최적화하는 동적 가격 책정이 가능합니다.*디지털 트윈과 신흥 산업용 메타버스 (IMV) 또한 업계는 최소한의 천연 자원을 사용하여 실시간으로 디지털 세계에서 실제 데이터를 테스트할 수 있습니다.개방적이고 상호 운용 가능하며 협업이 가능합니다.무한한 데이터가 유한한 자원을 대체할 것입니다.전 세계 인구의 상당수가 현재 은퇴를 맞이하고 있다는 점을 감안할 때 지원 및 향상된 사용자 경험을 제공하는 지원 기술에 대한 필요성이 크게 증가할 것입니다.여기에는 플러그 앤 플레이 디지털 솔루션, 산업용 AI, 실행 가능한 디지털 트윈, 엣지 컴퓨팅, 자동화 및 로보틱스, 5G 및 사이버 보안이 포함됩니다.스마트 컨버터와 같은 전력 전자 장치도 전력 시스템 데이터 및 제어를 위한 디지털 액세스 포인트이기 때문에 중요합니다.또한 AI 기반 산업 메타버스는 사람들이 협업하고 실제 문제에 대한 새롭고 더 나은 솔루션을 찾을 수 있는 새롭고 몰입도 높은 실사 공간을 열 것입니다.

계속되는 Digital TransformationIoT 통신 인터페이스 e) (단위: 단위: 단위)연결된 산업 및 인프라 장치의 수가 지속적으로 증가하고 있습니다.

e) 출처: Gartner 연구를 기반으로 Siemens에서 생성하고 계산을 수행했습니다.

Gartner는 미국 및 전 세계에서 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표 및 서비스 마크이며 허가를 받아 여기에 사용되었습니다.모든 권리 보유.

가트너 예측 2023년: 사물 인터넷, 엔드포인트 및 통신, 전 세계, 2022-2032년, 2Q23 업데이트 — 부문별, 의료 제공업체, 제조 및 천연 자원, 스마트 빌딩, 운송별 전 세계 IoT 엔드포인트 설치 기반.

맨 위로 돌아가기

*출처 및 참고 문헌은 에 나열되어 있습니다. 메가트렌드 페이퍼

지멘스 메가트렌드

이러한 도전을 극복하기 위한 핵심 기술과 다자간 협력의 필요성을 강조하면서 다섯 가지 메가트렌드가 세상을 바꾸고 있습니다.

수많은 컨테이너와 트럭이 있는 분주한 화물 도시로 활발한 물류 허브를 나타냅니다.