Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
バッジと証明書が表示されたコンピューター画面の前に人が立っています。
EDAラーニングサービス

バッジと証明書

デジタルバッジはあなた自身を成長させます 技術的 スキルは、いつでも、どこでも、誰にでも見え、検証できます。

共有可能なデジタルバッジは、あなたが私たちのコースをマスターしたことを示します。レベル1と2の認定資格は、専門家としての信頼を高め、ツールの知識を検証し、職業上の成長を示すことができます。

レベル1の認定資格

私たちのいずれかを受講して、技術的な知識とスキルを検証して、キャリアを前進させてください レベル1のバッジ試験 そしてバッジを獲得します。さらに、テクノロジートラックで一連のレベル1バッジを修了すると、Pathwayバッジを獲得できます。

パスウェイバッジは、学習と能力開発の道のりの次のステップを概説します。


今すぐ登録してください 無料です そしてSiemens 認証済みデジタルバッジを獲得してください。

LSSバッジの画像-レベル1認定

レベル2の認定資格

レベル2の認定は、時間制限付きの監督付き試験とシナリオベースの質問があり、高度な知識とスキルを証明することを目的としています。あなたの専門知識を最高レベルで証明するのに役立つ包括的な試験が用意されています。

青と白の配色で中央にロゴが入ったレベル2のトレーニングバッジの販促用画像。

私たちのトレーニングサービスについて質問がありますか?

私たちはあなたに答えるのを待っています!

xceleratoracademy_eda.disw@siemens.com までメールでお問い合わせください

または

1-800-547-3000または1-503-685-8000で私たちに連絡してください

Siemens Xcelerator・アカデミーのラーニング・サービスのメインページに戻る