寄生生物抽出
寄生抽出は、電子デバイスの最適化と成功の保証の基本です。これにより、エンジニアは製造されたデバイスに現れる前に潜在的な問題を予測して軽減することができます。
寄生抽出とは何ですか?
寄生抽出は電子設計の重要なプロセスです。これには、物理的な構成や環境との相互作用のために回路設計に自然に発生する、意図しない、理想的でない電気部品を特定して定量化することが含まれます。寄生成分と呼ばれるこれらの不要なコンポーネントには、通常、寄生容量、抵抗、インダクタンスが含まれます。このプロセスには詳細な分析が含まれます。多くの場合、回路の電磁挙動をモデル化してシミュレートできる高度なソフトウェアツールによって行われます。これらのツールは、寄生成分がシグナルインテグリティ、タイミング、消費電力、および全体的な機能への影響を含め、回路の性能にどのように影響するかを予測します。
関連製品: Calibre xRC、 Calibre xACT 寄生虫抽出、 Calibre xL エクストラクション、 Calibre xACT 3D 寄生虫抽出
メリットを理解してください
回路設計に寄生抽出を使用する利点は何ですか?
最適化された回路性能
回路内のすべての寄生成分を正確にモデリングして、回路の性能を最適化してください。
設計の信頼性の向上
潜在的な問題が重大な回路障害に発展する前に早期に発見し、詳細な抽出が可能になり、設計の成功に対する自信が高まります。
デバイスの信頼性と寿命の向上
寄生効果を正確にシミュレートして軽減することで、デバイスは意図した仕様どおりに動作し、予期しない障害を大幅に減らし、デバイスの動作寿命を延ばし、ユーザーの信頼を維持できます。
回路要素
このセクションでは、基本的な回路要素と、その機能と用途の例を紹介します。基本的な回路要素は次のとおりです。
キャパシタンス:
キャパシタンスとは、システム内の2つの導体間に電位差がある場合にシステムが電荷を蓄える能力です。実際の回路では、この特性はコンデンサと呼ばれる部品によって示されます。コンデンサは、絶縁材料または誘電体で分離された2つ以上の導電板で構成されています。
- 機能性: コンデンサは、電気エネルギーをプレート間の静電界として直接蓄えます。回路が必要とするときに、蓄えられた電荷を放電してエネルギーを放出します。
- アプリケーション:一般的にエネルギー貯蔵ユニットとして使用されますが、電圧変動を平滑化するフィルタリングアプリケーション、共振回路の調整、電子機器の電力フローの管理にも機能します。
インダクタンス:
インダクタンスは電気導体の特性であり、それを流れる電流の変化により、導体自体(自己インダクタンス)と近くの導体(相互インダクタンス)の両方に起電力(電圧)が誘導されます。インダクタはインダクタンスを示す回路部品で、通常は導線のコイルで構成されています。
- 機能性: インダクタは流れる電流の変化に抵抗します。電流が流れると、磁場の形でエネルギーを蓄えます。
- アプリケーション: これらのインダクタは、変動する電圧を管理するために、フィルター、トランス、電源レギュレーションに使用されます。
レジスタンス:
抵抗は、電流の流れを妨げる材料の特性です。電子の流れに逆らう原因となる材料固有の特性です。抵抗器は、特定の抵抗を供給するために回路で使用される部品です。
- 機能性: 抵抗器は電流が流れると電気エネルギーを熱に変換します。電荷の流れを調整したり、信号レベルを調整したりするなどの用途があります。
- アプリケーション:「抵抗器は、電流の制限、電圧の分割、回路のプルアップ/プルダウンノードに広く使用されています。
回路の一般的な接続は、次の2つのカテゴリに要約できます。
直列接続: 直列接続とは、コンポーネントが端から端まで接続されているため、電流は同じですが、それぞれの電圧は異なる場合があります。シリーズの合計抵抗は、個々の抵抗の合計に等しくなります。
パラレル接続: 並列接続とは、コンポーネントが同じ2点にわたって接続され、異なる電流を流す可能性があるが、同じ電圧の対象となる接続です。並行して、抵抗とインダクタンスは減少し、部品が追加されるにつれて静電容量は増加します。
これらの基本特性を理解して操作することで、エンジニアは望ましい動作をする回路を作り、特定の応答を実現し、電子アプリケーションの安定性と効率を確保することができます。それらは複雑な電子システムを開発するための基礎を形成します。
寄生要素
寄生要素は、回路を構成する固有の物理的特性が原因で発生する意図しないコンポーネントとして現れます。これらには以下が含まれます:
寄生キャパシタンス: これは、隣接する導体がうっかり容量効果を生み出し、電気エネルギーを意図せず蓄えたときに起こります。
寄生インダクタンス: この現象は、回路のループが誤って電磁石として機能し、回路の電流に影響した場合に発生します。
寄生抵抗性: これは、摩擦が動きを妨げるように、回路の一部が電気の流れに望ましくない抵抗をもたらす場合に発生します。

左から右へ:寄生容量、寄生インダクタンス、寄生抵抗の表現。
ルールベースの寄生抽出ツール
ルールベースの寄生抽出ツールは、幾何学的および電気的特性に基づいた定義済みのルールとアルゴリズムを使用して寄生効果を推定します。これらのツールは、単純な幾何学的パラメータ(幅、間隔など)と接続情報を適用して寄生分をすばやく推定することで機能します。ルールは経験的データと基本的な電気的原理から導き出されます。主な利点はスピードです。これらのツールは、必要な計算能力が少なく、大規模な回路を迅速に処理できるため、予備チェックやそれほど複雑ではない設計に最適です。ルールベースのツールは通常、理想的でない動作がより重要になる高周波または非常に高度な半導体設計では正確性に欠けます。設計の初期段階や、高速で計算コストが低いことが優先されるが、精度は低い、それほど重要ではないアプリケーションに適しています。
ツールの例:シーメンスのCalibre xRC とCalibre xACT。
フィールドソルバーの寄生抽出ツール
フィールドソルバーツールは、マクスウェルの方程式を解いて電磁場をシミュレートし、正確な寄生値を導き出すことに基づいています。これらのソルバーは、レイアウトの3D構造とその材料特性を考慮します。通常、有限要素法(FEM)、境界要素法(BEM)、有限差分法(FDM)などの数値的手法を使用して、非常に正確な寄生推定を行います。このようなツールは高精度で、特に高周波設計や寄生効果が目立たない複雑な形状では重要です。ただし、これには高い計算コストがかかり、実行時間が長いことが主な制限であり、一部の設計プロセスではボトルネックになる可能性があります。計算コストは高くなりますが、精度と詳細な寄生効果が不可欠な高度なアプリケーション(RF、アナログ、ミックスドシグナル設計など)に不可欠です。
ツールの例:シーメンスのCalibre xL とCalibre xACT 3D。