Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenterの構造動力学シミュレーションについて議論する人々のグループ。
Simcenter

構造動力学シミュレーション

構造力学応答の理解、分析、改善を行います。

包括的な構造動力学シミュレーションの実行

ほとんどの機械や車両は、構造性能に影響を与える可能性のある振動やその他の励起を受けます。歴史的に、さまざまな製品の構造力学を理解するために物理試験法が使用されてきました。しかし、テストには費用と時間がかかり、航空機や船のような大きな構造物ではおそらくあまり現実的ではありません。シミュレーションは、自動車、宇宙船、ジェットエンジン、船舶、電子機器、産業機械の構造ダイナミクスを理解する上で重要な技術になっています。

Simcenterは、システムに動的負荷がかかったときの応答を理解、分析、改善するための包括的なソリューションを提供します。Simcenterは、50年以上にわたる動力学解析の経験に基づいており、過度の振動や応力を効率的に把握して回避することができます。騒音、振動、ハーシュネス(NVH)エンジニアリング、ローターのダイナミクスと相関に関する専用の分析ツールを利用できます。

航空機の構造設計と分析

統合された構造設計プロセスを通じて耐空性を確保してください。

A diagram of an aircraft structural design and analysis process.

Simcenter 3D:最新の

Simcenter 3Dの最新版を最初に発見してください

毎月の最終週に公開されたブログ

構造力学とは何ですか?

構造力学ソリューションは、エンジニアが動的荷重を受けたときのシステムの応答を理解し、分析し、改善するのに役立ちます。一般的な動的解析は、過度の振動や応力を効率的に把握して回避するためによく使用されます。

騒音、振動、ハーシュネス(NVH)

NVH分析により、設計の騒音と振動の性能を把握できます。エンジンの音や路面からの振動など、問題の原因を特定し、質的な影響を判断できます。

ローターダイナミクス

ローターダイナミクスシミュレーションの結果を視覚的かつグラフィカルに効率的に評価できるガイド付きワークフロー。これにより、ローター設計が要件を満たしているかどうかを簡単に判断できます。

相関関係

シミュレーションとテスト結果、または2つのシミュレーションを定量的および質的に比較します。モデルを幾何学的に整列させ、モードと操作の形状、周波数応答関数を比較して、相関指標を表示します。

30日間の無料トライアル:Simcenter 3D

シミュレーションモデルに再現される設計変更を迅速に行い、数秒で再びシミュレーションを行います。

ユーザー事例

Fiat

Siemens ソフトウェアは、フィアットがNVH性能を最適化し、騒音問題を数週間ではなく数日で解決するのに役立ちます。

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions
Case Study

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions

会社:Fiat

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Turin, Italy

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

構造動力学シミュレーション機能

Select...

騒音、振動、ハーシュネス(NVH)

NVHのパフォーマンスは、エンドユーザーの運転体験と品質に対する認識に大きく影響します。Simcenterには、NVH特性を予測し、騒音と振動の問題の根本原因を分析するための統合ツールとソルバーが用意されています。Simcenterを使用すると、インタラクティブなネットワーク表示を通じてサブアセンブリモデルから始めて、NVH用の完全な車両レベルの有限要素(FE)モデルを作成できます。

ウェビナーを見る

車輪とエンジンの3Dモデリングを備えた自動車のワイヤーフレーム

お客様のプロジェクトについて学びましょう

大きな建物と青い空を背景にしたSiemens Energy の施設。

Siemens Energy のローターダイナミクス

Siemens Energy はSimcenter 3Dを使用して、安全基準を維持しながらローターダイナミクスを最適化しています

ユーザー事例を読む
Realize LIVEのブレイクアウトセッション中にプレゼンテーションをしている男性。

リアライズライブ:エアバスH130バブルウィンドウ

AeroFem GmbhがエアバスH130用のバブルウィンドウをどのように開発したか見てください
リアライズライブ、アムステルダム2025年

構造動力学シミュレーション製品の詳細

詳細はこちら

よくある質問 (FAQ)