Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
データを取得するためにSCADASハードウェア一式を載せて車を運転するエンジニア。
Simcenter

路面荷重データの収集

高品質の道路負荷データの配信を加速してください。

車両応答を測定するための優れた方法

道路負荷データ収集(RLDA)は、特定の運転プロファイルを複製することにより、予想される市場の公道または試験場で正確な車両応答を測定するための優れた方法です。そして、これは車両耐久性エンジニアリングを成功させるための重要な出発点です。

今日、耐久性試験チームは、できるだけ多くの車両について、高品質のデータをできるだけ早く提供しなければならないという大きなプレッシャーにさらされています。複雑で時間のかかる従来のシステムを使用すると、人生に少しストレスがたまることがあります。これが、ますます多くのチームが私たちのRLDAソリューションのような最先端の方法に切り替えている理由です。極端なテスト条件下でも信頼性の高いデータを取得できるだけでなく、さまざまなテストタイプを簡単にセットアップできるユニバーサルシグナルコンディショニングが組み込まれています。コンパクトで設置が簡単で、さまざまなアナログおよびデジタルセンサーと接続でき、チャンネル数も柔軟です。

このソリューションは技術者に優しく、最初から正確な測定が可能で、耐久性の習得プロセス全体を通じて、初心者と経験豊富なユーザーの両方をシームレスにガイドします。

耐久性試験用のSimcenter テストラボネオ

Simcenter Testlab Neoの耐久性試験機能について詳しく学んでください。

道路負荷データ収集のために車両を計測するTest エンジニア。

テストの効率を最大 50% 向上させます

プロセスのあらゆる段階で有効性を高めることで、現場でのデータ収集を次のレベルに引き上げてください。

ユーザー事例

Roush

Roushは、Simcenterソリューションでエンドツーエンドのテストの新しい可能性を切り開きます。

Global auto engineering company uses Siemens solutions for efficient durability testing
Case Study

Global auto engineering company uses Siemens solutions for efficient durability testing

会社:Roush

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Detroit, Michigan, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

路面荷重データ収集製品の詳細を確認する