Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ポラリオンALM-PLMインテグレーション

Polarionは、電気、機械、ソフトウェアシステム全体でエンドツーエンドの品質を設計し、まとまりのある製品ecosystem しています。ALMとPLMのデータとプロセスを多方向にリンクできるため、製品開発組織が分野を超えてシームレスに連携できるようになります。

ALMとPLM 統合のメリット

ALMとPLM 統合により、すべての資産を包括的に可視化できるため、エンジニアはライフサイクルのすべての段階で重要な情報をすばやく検索して見つけることができます。このテクノロジーは、完全なトレーサビリティを確保しながら、ファームウェアとハードウェアを正確に関連付けます。これにより、手動検索に費やす時間を短縮し、製品と評判の両方を損なう可能性のあるコストのかかるエラーを防ぐことができます。統合されたアプローチにより、世界中に分散したユニット間での効果的なコラボレーションが可能になり、保守、修理、運用(MRO)チームが部品をすばやく見つけて欠陥修正を管理できるようになります。これらのプロセスを合理化することで、組織は壊れた製品の動作不能時間を減らし、業務の中断を最小限に抑え、効率とコスト管理に目に見える改善をもたらします。

polarion-alm-plm-integration-mhero-1280x720
polarion-alm-plm-integration-GettyImages-913784122-1280x720

電気、機械、ソフトウェアシステムにわたるエンドツーエンドの品質

年間100億個以上のマイクロプロセッサが生産されており、その95%がほぼすべての業界で組み込みコンポーネントとして導入されています。IoTの採用が加速するにつれて、接続されたシステム間の製品開発の必要性はかつてないほど高まっています。

従来のツールでは、機械、電気、ソフトウェアの開発がサイロ化され、PLMとALMのプラットフォームが分かれていると、コストのかかる切断、やり直し、遅延、製品の安全上のリスクが生じます。Polarionは、ALMとPLM データを双方向にリンクする統一されたまとまりのあるecosystem によって、そのギャップを埋めます。

10年以上にわたる調査に基づいて、PolarionはALMとPLM 統合を5段階に分けて検討しました。これは、顧客がニーズを評価し、適切なソリューションに投資するために使用する分類法です。

polarion-alm-plm-integration-user-1280x720

ALM-PLM ユーザーエクスペリエンス

  • 移行、複製、集約なしで、アプリケーション間で有意義な関係を維持します
  • ドメイン関連の通信を自動的に作成し、PLMコンセプトの強制移行なし
  • 既存のワークフローを移行するのではなく、調整してください
  • エンジニアのアプリケーションから、必要なデータおよび関係の作成/表示機能をエンジニアに提供します
  • データをオーバーロードすることなく、パーソナライズされたドメイン関連のコンテンツを公開できます。
  • 手作業でメンテナンスを行わずに、エンジニアリング活動に沿った関係を把握して自動的に作成します

ALMとPLM 統合の機能

ALMとPLM 統合には、慎重な計画と調整が必要ですが、大きな価値があります。開発チームは協力して、共通の目標を持って革新し、競合他社に負けない効率と品質で顧客が望むものを提供します。

レベル1:リンクとトレース

Polarion ALMとPLMの統合では、ALMとPLMデータ資産の間に物理的または論理的な関係を作成する機能をリンクと呼びます。トレースは、この関係を自動的にナビゲートする機能を指します。

レベル2:変化して広める

このレベルでは、ALM-PLMは開発および生産チェーンにおける設計変更の影響を管理し、その逆も同様です。また、関連するハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントの障害を、そのような障害の原因となった可能性のある要素までさかのぼることができます。

レベル3:行動してコミュニケーションをとる

このレベルでは、プロセスの統合を実現します。この統合の例としては、タスク割り当て、進捗管理、プロジェクト管理などがあります。

レベル4:整列と統一

このレベルでは、リリース、ブランチ、ベースライン、パラメータなどのソフトウェア概念を製品固有のものに合わせて、独自の組み合わせ構成を確立します。このレベルでは、ユーザーが好みの使い慣れた開発ツールで作業できるように、ユーザーエクスペリエンス(UX)の統合もサポートしています。

レベル5:協力して報告してください

この最後のレベルでは、複数の分野のエンジニアが協力して専門分野を統合し、最適なマルチシステムソリューションを開発することができます。プロセスの改善は、プロジェクトのステータスを一元的に表示し、ユーザーがボトルネックや問題をすばやく特定し、途中で効果的な修正を実施できるようにする指標ダッシュボードによって推進されます。