Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DDR インターフェースの分析

DDRインターフェイスには複数の信号グループが含まれており、それぞれに固有の信号品質要件があります。また、信号グループ間の相対的なタイミング関係もあり、それを満たす必要があります。設計が意図したとおりに機能することを確認するには、すべてのグループのすべての信号を分析する必要があります。ここに表示されている画像には、時計、コマンド/アドレス、データ、データストロボ、ステータスなど、64を超える信号があります。1つの信号で信号品質やタイミングに問題があると、インターフェイス全体が動作しなくなる可能性があります。

幸いなことに、DDRインターフェースはインターフェース要件を文書化したJEDEC仕様に関連付けられていますが、インターフェースのDRAM側のみを対象としています。JEDECはコントローラーのI/O信号やタイミング要件を指定していないため、コントローラーごとに固有の動作があり、分析時に考慮する必要があります。たとえば、コントローラーは、インターフェイス、バイト、ニブル、または個々のビットベースでデスキューイングを実行することも、まったく実行しないこともあります。

インターフェースが機能することを保証するには、すべての信号とグループ間の関係(コントローラー固有の動作を含む)について、信号品質とタイミングの要件が満たされていることを確認する必要があります。これには、すべての信号をシミュレートし、波形データを後処理して、目の測定値とタイミング計算に使用するための相互接続飛行時間を抽出する必要があります。DDRインターフェース全体に対してこの分析を行うのは難しいです。何十もの信号が関係しているからです。分析ステップが複雑で数が多いため、この分析は完全に自動化されているのが理想的です。

DDR設計と検証では、DDR4とDDR5インターフェイスを分析して、JEDEC仕様を計算しています。これはHyperLynxのスクリーンショットです。

レイアウト後のフルインターフェースの自動検証

複数の画面にグラフ、チャート、データを視覚化するコンピューターインターフェース

HyperLynxは、自動レイアウトトポロジー抽出と高度なDDRプロトコル対応シミュレーション、包括的な波形ポストプロセッシング、レポート生成を組み合わせることで、フルインターフェースのDDRポストレイアウト検証を完全に自動化します。

HyperLynx DDR検証では、複数レベルのレイアウトモデリングの精度が得られるため、さまざまな物理現象をオン/オフして、システム全体のパフォーマンスに対する個々の影響を確認できます。自動解析フローはHyperLynx Advanced Solversと完全に統合されており、理想的ではないリターン経路、リターン電流の分担、同時スイッチングノイズ(SSN)の影響を正確にモデル化できます。何よりも、レイアウトモデリングは完全に自動化されています。対象となる信号と、信号をアグレッサーと見なす基準を指定するだけで、あとはHyperLynxが行います。

HyperLynx DDRポストレイアウト検証では、選択したDRAMテクノロジーとコントローラーの特性に基づいてプロトコル固有の分析を行い、何が合格し、何が失敗し、どの程度合格したかを示す詳細なHTMLレポートを作成します。

レイアウト前の設計分析

HyperLynx DDRのレイアウト前のPCB設計分析では、提案されたレイアウトを示し、トレース信号のサブセットを解析します。

適切なルーティング戦略が定義されると、制約をグラフィカルにキャプチャして、自動的にレイアウトに取り込むことができます。

DDRの速度が上がるにつれて、電圧とタイミングのマージンは低下し続けるため、レイアウトを開始する前にシミュレーションで設計空間を徹底的に調査することが不可欠です。ほとんどのDDR分析手法は、ほとんどレイアウト前の分析に焦点を当てています。プリレイアウト分析では、インターフェース全体の動作を示すために少数の信号が分析されます。

レイアウト前の分析では、実際にレイアウトしたり製造したりできない理想的な表現ではなく、実際に構築される設計をモデル化することが非常に重要です。HyperLynxはZ-ZeroのZ-Planner(TM)ソフトウェアと緊密に統合されており、デザインのスタックアップとトレースの特性が、特定のファブベンダーで実現できる物理的な現実を反映していることを確認しています。

レイアウト前分析はインタラクティブなプロセスで、設計者はレイアウトトポロジーの提案を作成し、分析を実行し、結果を確認して反復します。システムのコンテキストで実際に測定されるので、分析プロセスで設計の電圧とタイミングマージンを報告することが重要です。HyperLynxのレイアウト前解析はLineSim回路図エディタから実行され、設計者は配線順序、終端、配線層、ビアジオメトリ、トレース長/形状/間隔が設計のパフォーマンスに及ぼす影響を調べることができます。

レイアウト前とレイアウト後の統合分析

レイアウト前分析は、レイアウト前の調査が包括的であり、レイアウトのルールが完全に守られている場合に、システムが正しく機能するための一連のレイアウトガイドラインを定義します。レイアウト後の検証では、実際にレイアウトされたままのデザインの動作を分析し、ガイドラインが正しく守られていなかったり、単に十分に網羅されていなかったりするケースを特定します。

どちらの分析形式も重要です。レイアウト前の調査は、レイアウト作業を最適化し、過剰なやり直しを避けるのに役立ちます。レイアウト後の検証は、デザインがプロトタイプ検証の準備が整っていることを確認するのに役立ち、デバッグ、更新、再製造に時間と費用がかかるラボで失敗するような問題がないことを確認するのに役立ちます。

レイアウトを事前に調査することで、設計がどのように機能し、営業利益率がどの程度になるかについての期待が確立されます。レイアウト後の検証では、レイアウト前の調査と同じ分析プロセスを実行し、結果を報告する必要があります。そうすれば、2つの結果セットを簡単に比較できます。分析プロセスは複雑でステップ数が多いため、完全に自動化されているのが理想的です。それこそまさにHyperLynx DDR分析が行うことです。同じ結果を同じ形式で報告する同じ自動分析フローを使用して、レイアウト中に発生した問題を迅速に特定して解決することができます。

HyperLynx信号の最適化と検証を示すレイアウト前の分析ソフトウェアイメージ。

包括的なシミュレーション結果報告

財務情報や分析情報を表示するグラフ、チャート、データテーブルを備えたSoftware インターフェイス

HyperLynx DDR分析は、分析された信号を一覧表示し、何が合格し、何がどの程度失敗したかを示す包括的なレポートを生成します。

結果は、データ読み取り、データ書き込み、アドレス/コマンド、差動信号、DQ/DQSスキュー、アイダイアグラムプロットなどのタブ別に整理されたハイパーリンク付きのHTML形式で表示されます。別のサマリータブでは、レポート全体がマスターリザルトテーブルにまとめられます。レポートの各タブには、インタラクティブな波形ビューアで測定の詳細を確認できるハイパーリンクとともに、JEDECパラメータとコントローラ固有のパラメータの必須値と測定値が表示されます。結果はフィルタリングやソートが可能で、設計者は最小値/最大値をすばやく決定し、問題のある領域を特定できます。

独立したインタラクティブなアイダイアグラムビューアーは、レポートの主な結果を表形式で表示するので、デザインはテーブル内の信号行を選択してアイダイアグラムをプロットできます。この表は、HTMLレポートと同様に、フィルターやソートが可能です。プロトコル固有の適切なアイマスクを表示して、信号の電圧とタイミングマージンを表示できます。

プロトコルに対応した高度な DDR 分析

フルインターフェースのDDR分析は、プロトコルやデバイス固有の複雑なプロセスです。正確な分析プロセス、波形測定、タイミング計算は、使用しているDRAM技術とコントローラーによって異なります。HyperLynxは、バッファ付き(登録済み)DDR5メモリを含む、DDR-2,3,4,5およびLPDDR-2,3,4,5テクノロジーのプロトコル要件を理解しています。HyperLynxは、タイミングモデルと分析ウィザードのセットアップオプションを組み合わせて、コントローラーの機能と分析の設定方法を設定します。分析ウィザードで指定されるController 機能には、1T/2Tアドレスタイミング、読み取りと書き込みのレベリング、動的終端設定、DQ/DQSスキューイング機能などがあります。

データレートが上がるにつれて、信号とPower Delivery Network(PDN)との相互作用がより重要になり、設計の利用可能な営業利益のかなりの部分を消費する可能性があります。これらの影響をモデル化するには、信号/電力供給複合ネットワークの正確なシミュレーションモデルが必要です。HyperLynx DDR解析は、HyperLynx Advanced Solversハイブリッドソルバーとシームレスに統合され、これらのシミュレーションモデルを生成します。Power-Aware分析では、理想的でない信号リターン経路、リターン経路の電流分担、および同時スイッチングノイズの影響を分析に含めるか除外して、営業利益への影響の大きさを定量化できます。

DDR5メモリは、デバイスレシーバーにイコライゼーション回路が含まれているため、DDRモデリングとシミュレーションにおけるまったく新しい章です。これには、新世代のDDR5(IBIS-AMI)シミュレーションモデルとシミュレーション技術が必要です。さらに、DDR5ではアイマージンを1e-16の確率で計算することが義務付けられていますが、これは従来のDDRシミュレーション技術では不可能です。HyperLynxは、最新の機能を備えたDDR5 IBIS-AMIシミュレーションモデルを完全にサポートし、複数のシミュレーション方法をサポートして、シミュレーションの速度と精度の間のさまざまなトレードオフを提供します。HyperLynxでは、IBIS-AMIモデルを、立ち上がり/下降インピーダンスとエッジレートが異なるシングルエンドのアナログドライバーで使用することもできます。これはIBIS-AMI仕様自体にはネイティブには含まれていません。

HyperLynx DDR4とDDR5のスクリーンショットは、DRAMチップセットのプロトコル分析とタイミング計算を示しています。

HyperLynxのDDR5アドバンストアナリシスは、立ち上がり/下降の非対称性のモデリングと1e-16までの結果の計算を同時にサポートし、DDR5仕様の最も厳しい要件を満たします。

DDRxの設計と検証

Resources