Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

パワー・インテグリティの重要性

消費電力の増加と相まって、層数が多く、マージンが狭く、電圧が低いため、パワーインテグリティ分析は現代のシステム設計に欠かせない要素となっています。電力供給が不十分だと、コンポーネントにロジックやシグナルインテグリティの問題が発生し、ボードが故障する可能性があります。

優れたPCBパワーインテグリティ(PI)は、電子回路を確実かつ効率的に動作させるために非常に重要です。これは、今日の高電力、低電圧のICに特に当てはまります。優れたPCB PIは次のことに役立ちます:

  • 安定した動作: パワーインテグリティにより、すべてのコンポーネントに安定したクリーンな電力が供給されます。電源の変動やノイズにより、コンポーネントが誤動作したり、予期しない動作をしたりする可能性があります。
  • ノイズと干渉の軽減: 適切に設計された配電ネットワークは、信号間の結合を最小限に抑えるのに役立ちます。これは、少量のノイズでも動作を妨げる可能性がある高速回路では特に重要です。
  • 熱管理: 適切な配電は熱放散の管理に役立ちます。PIの設計が不十分だと、過熱してコンポーネントやボード自体が損傷する可能性があります。シグナルインテグリティ:コンポーネントに電力を供給する同じシステムが信号のリターンパスも提供するため、パワーインテグリティはシグナルインテグリティに直接影響します。電力供給ネットワークが適切に設計されていないと、クロストークやリターンパスの結合によって信号が劣化し、回路の性能が損なわれる可能性があります。
  • コンポーネントの寿命: 安定した電力供給は電子部品へのストレスを軽減し、寿命を延ばし、故障の可能性を減らすことができます。
  • EMICompliance 信頼性: 多くの業界では、製品の排出量について厳しい規制要件があります。優れたパワーインテグリティを確保することで、これらの基準を満たし、最終製品の信頼性を高めることができます。

電圧調整モジュール(VRM)で始まり、ICの電源ピンで終わる相互接続とコンポーネントの集まりは、配電ネットワーク(PDN)として知られています。配電ネットワークの適切な設計と分析は、安定したパフォーマンスを実現し、システム全体の正常性を維持するための鍵です。

パワーインテグリティ分析には、基本的に2つの形式があります。

  • DCパワーインテグリティ(DC PI) 定常状態でのPDNの挙動を分析します。IRドロップと電流密度を計算して、ICの電源ピンに適切な電圧が供給され、システムに損傷を与える可能性のある熱ストレスを引き起こすような方法で電流が集中しないようにします。DC PIは主に、電源コンポーネント、電源プレーン、および電力が層から層へと流れることを可能にする関連するステッチビアに焦点を当てています。
  • ACパワーインテグリティ(AC PI) 内部スイッチング活動の結果としてICが必要とする電力の変動による過渡状態におけるPDNの動作を分析します。このような急速で高周波のイベントが発生すると、電力に対する需要が瞬時に発生しますが、電源自体が電気的に遠すぎるため、デカップリングコンデンサの階層によって供給されなければなりません。AC PIは主に、電源プレーン、ステッチビア、デカップリングコンデンサの位置と値、コンデンサのファンアウト、IC電源ピンの位置に焦点を当てています。

パワーインテグリティがシグナルインテグリティに及ぼす影響

PIとSIの相互作用は、しばしば複雑で混乱を招きます。シングルエンドのDDRバスが多くの一般的な差動SerDesチャネルと同じデータレートに達しているため、この相互作用をよりよく理解することが現代の設計者にとって重要になります。パワーとシグナルインテグリティがどのように相互作用するかの例を調べて、考えられる軽減策をいくつか調べてください。

hyperlynxのパワーインテグリティとPCB解析のシグナルインテグリティの比較
パワーインテグリティ分析

HyperLynx PI に関するよくある質問