Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities 搭載 Oxoia

Oxoia はAIを活用したソフトウェアプラットフォームで、商業ビル、特殊用途、多目的ビルのエネルギーコストとCO2排出量を削減します。このプラットフォームは、既存のSiemens ビルディングオートメーションに接続し、AIを使用してセンサーデータ、占有率、室内の気候、天候を相互に関連付け、HVACの運用を自動的に調整したり、施設管理者に優先順位を付けた推奨事項を提示したりします。
100を超える建物に導入されたOxoia は、通常の12か月で最大 35% の省エネ効果を実証しています。ハードウェアの交換は不要です。インストールは1日以内に完了します。このプラットフォームは、サービスパートナー向けのホワイトラベルソリューションとしても利用できます。

なぜでしょうか なぜ建物は今でもエネルギーを浪費しているのか、そしてそれにはいくらかかりますか。

施設管理者や建物の所有者は、限られた資源の中でエネルギーコストの上昇とCO2排出量の目標に直面しています。Oxoia は、既存のシーメンスのビルディングオートメーションシステムに接続し、AIを使用してセンサーデータ、占有率、天候を相互に関連付け、HVACの動作を自動的に調整することでこれに対処します。100以上の建物に導入されたOxoia は、最大35%の省エネを実現することが確認されています。

回答はありません

利点

  • 迅速な導入:1日以内に設置でき、既存のどのHVACシステムとも互換性があります。セットアップ中に操作が中断されることはありません。
  • 迅速な節約:エネルギー削減は、設置後最初の数週間で測定可能になります。
  • 先行投資なし:すべてのハードウェアは年間サブスクリプションとして提供され、請求されます。購入も、既存の機器の交換も必要ありません。
  • 部屋の気候:建物の運用は、お客様が定義した目標に従って、安定した、または改善された室内の気候条件を維持しながら最適化されます。
  • 迅速な投資収益率:参考プロジェクトに基づくと、直接的な省エネにより、投資は12か月以内に償却されます。

主要な機能

Case Study

回答はありません

プロジェクトで最大 35% の省エネが実証されています

Oxoiaは100以上の建物に導入されており、最大35%の節約が確認されています。参考プロジェクトには、オフィス、学校、スポーツホール、ホテル、小売施設が含まれます。

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

商業ビルの運営コストを最小限に抑えます

Oxoia は既存のシーメンスシステムに接続し、加熱と冷却の同時実行や過剰な換気などの非効率性を特定します。施設管理者は優先順位の高い推奨を受けるか、システムに自動的に動作させます。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

シーメンス・ビルディング・オートメーション(例:Desigo CC /Connect Box)に対応

セントラルHVACシステム(暖房、換気、冷却、温水)