Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

電気工学コンサルタントのためのResources

電圧降下計算機、コンジットフィル計算機、ディビジョン26の仕様、ホワイトペーパーなど、電気コンサルタント向けのツールとリソースをご覧ください。

SpecWriterオンラインが利用可能になりました!

Siemens 新しいSpecWriterツールにより、コンサルティングエンジニアは仕様を自由に作成してカスタマイズできます。ワード文書をコピーして貼り付け、後で編集する日はもうありません。SpecWriterを使用すると、必要な仕様を正確に作成でき、無料です!

ユーティリティ給電盤への太陽光発電所の接続

ソーラーインバーターは、UL891のユーティリティ給電盤の一般的な入力になっています。このホワイトペーパーでは、NEC第2023版を参照して、インバータ入力の接続場所、必要な過電流保護、スイッチボードスルーバスのルールに関するルールについて説明しています。スルーバスのアンペア数の計算例も含まれています。その目的は、組み立て可能でNECに適合する配電盤の設定を支援することです。

MCCBをWLとペアリングする必要がある場合は、3VAを使用してください!

  • コンパクトなデザイン
  • ユニバーサルアクセサリーの豊富な品揃え
  • 熱磁気および電子トリップユニット
  • DAS、通信、計測などの高度なETU機能。
  • 3VAについてもっと学びましょう
3VA-WL
Select...

ディビジョン26の仕様

26 25 00 密閉型バスアセンブリ-ディビジョン26仕様

このセクションでは、単線図および/またはライザー図に概説されているように、AC電気機器用のkWh収益クラスのマルチカスタマーメータリングで使用する低電圧メーターを定義します。

26 09 13 03 50 電力監視 — テナントサブビリング

26 25 00 密閉型バスアセンブリ-ディビジョン26仕様

このセクションでは、定格600V以下のACシステム用の低電圧屋内および屋外バスウェイ、継手、およびプラグインユニットについて説明します。

26 25 00 密閉型バスアセンブリ

電気自動車充電器の仕様Resources

契約第26条の要件は、指定どおり商用VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ ACと呼ばれる電気自動車供給装置(EVSE)に適用され、契約図面に示されているように、契約によって提供および設置されるものとします。

私たちのサービスを活用してください

ここでは、低電圧配電と電気設備技術に関する重要な情報、文書、住所を見つけることができます。

Select...