Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation 搭載 HASHLYNK

HASHLYNKは、現代のエネルギーシステムで再生可能エネルギーを効率的に利用するための統合ソリューションを開発しています。HASHLYNKは、産業グレードのハードウェアとインテリジェント制御ソフトウェアを組み合わせることで、余剰の再生可能エネルギーを使用可能な熱と計算能力に変換し、システム全体の効率と経済的実行可能性を高めます。ソリューションは、既存のインフラストラクチャにシームレスに統合できるように設計されており、スケーラビリティ、自動化、長期的な信頼性に重点を置いています。HASHLYNKは、プラントエンジニアリング、電気・建築技術、ソフトウェア開発、経営管理の専門知識を持つ学際的なチームによって構築されています。

なぜでしょうか 余剰電力を収益と使用可能な熱に転換します。

EcoHashは、HashLinkController によって管理され、Siemens スのシステムと統合可能な制御可能な計算負荷を通じて、余剰再生可能電力を収益と使用可能な熱に変換します。生成された計算能力はビットコインネットワークに提供されます。EcoHashは、柔軟なエネルギー資産をサポートしながら、削減を減らし、€/kWhの価値を高め、現場で使用するための熱を供給し、プロジェクトの投資回収期間を短縮します。

利点

  • 送電網の輸出が制限されている場合や許可されていない場合でも、余剰電力を制御可能な計算能力に変換することで、送電網の固定価格買取よりもkWhあたりの価値が高くなる。〜0.20ユーロ/kWh(4年間の平均)
  • 熱回収による付加価値:最大80°Cの電力を最大95%の効率で供給し、暖房費を削減し、再生可能エネルギーの自家消費量を増やします。
  • €/kWhのリターンの増加、削減の回避、熱回収による迅速な投資回収。ユニットあたり20〜60kWまで拡張可能で、カスケード接続による拡張も可能です。
  • 自律的な余剰負荷制御 — 余剰エネルギーを検出し、自動的にコンピューティングと熱に送ります。手作業によるバランシングが不要になり、既存の資産やSiemens Energy マネージャーのセットアップにシームレスに統合できます。
  • すべてのkWhから得られる双方向の価値-余剰ユニットは、使用可能な熱を供給しながらコンピューティング収益を生み出し、無駄なエネルギーを収入に変え、暖房費を節約します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

配電の削減と削減

EcoHashは、送電網が混雑しているときに余剰の再生可能電力を吸収し、それをコンピューティングと熱に変換します。これにより、削減量が減り、配電が安定し、kWhあたりの価値が高まります。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Skylanceルーターには、選択した設定オプションに応じてLANまたはSIMが必要です

ヒートタイイン≥1インチ。接続オプションごとに準備が必要です

100kW以上の再生可能容量、または年間100,000kWh以上の余剰エネルギーが必要です

設置には約10m²の乾燥した耐候性のある場所が必要です

NHヒューズ断路器による160A以上の400V、3相接続