Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

画像から品質まで

イメージ・スルー・クオリティとSiemens Financial Services による制御された印刷。

学校でもオフィスでも、プリンターとコピー機はコラボレーションをサポートし、仕事を円滑に進めるという重要な役割を果たします。今日の印刷ソリューションはよりスマートで、ユーザーは日常業務に集中しながら、バックグラウンドで確実に動作するように設計されています。

1991年に設立されたドキュメントソリューション会社、 イメージ・スルー・クオリティ(ITQ)は、テクノロジーとともに移行し、お客様に最も費用対効果が高く効率的なソリューションを提供しています。同社は、人々のプリンターの使用方法を分析し、書類の流れを合理化し、システムが最適に使用されていることを確認することで、顧客が回避できる印刷コストを節約しています。企業は、文書をより効果的に配布しながら、印刷を減らし、無駄を減らします。

同社は、人々のプリンターの使用方法を分析し、書類の流れを合理化し、システムが最適に使用されていることを確認することで、顧客が回避できる印刷コストを節約しています。企業は、文書をより効果的に配布しながら、印刷を減らし、無駄を減らします。

学校向けリース

リースファイナンスプランでは、はるかに幅広い機器を学校に提供できるようになり、予算管理とキャッシュフローの緩和に役立ちます。新しい国際財務報告基準(IFRS 16リース)を管理対象学校に導入し、教育担当国務長官(SoS)によって付与された関連する一般同意書は、維持管理対象学校とアカデミーの両方に待望のリースの機会をもたらします。

ITQのセールスディレクターであるエディ・チャップリンは、一般的な廃棄物発生源の1つを強調しています。「ユーザーは印刷ボタンを押して、他のことに気を取られたり、単に書類を集めなかったりすることがよくあります。毎日、各プリンターの横に紙の山がたまります。現代の印刷管理ソリューションはこれを不可能にします。書類は収集時にのみ印刷されるか、一定時間が経過するとリクエストは削除されます。カードやPINを使って印刷する安全な印刷ソリューションを導入すると、通常、印刷量を約20%削減できます。」

ホットデスクとハイブリッドワーキングにより、高度な印刷管理がより重要になっています。エディは続けます。「ユーザーが定期的にオフィスにいても、一日中そこにいる場合でも、各マシンはプリンターに接続できなければなりません。これがまだ問題になっていることがどれほど多いかは驚きです!私たちは、ラップトップが自動的に最寄りのプリンターを見つけ、WiFi経由でドライバーをダウンロードするソリューションを提供しています。」

ITQの多様な顧客基盤には、ホテル、出版社、学校、メーカー、さらには教会も含まれます。コスト管理に役立つように、ほとんどすべてのお客様に、信頼性が高くメンテナンスされた印刷ソリューションを手頃な価格で利用できる機器をリースするオプションが提供されています。

ITQは35年以上にわたってSiemens Financial Services (SFS) と提携してきました。SFSはずっと優先プロバイダーの地位を維持してきました。

フレキシブルファイナンスのメリット

エンドカスタマー向け

  • 多額の初期費用をかけずに、安全で最新の印刷ソリューションにアクセスできます
  • アップグレードを容易にする柔軟な契約

ITQについては

  • 当日支払い、簡単なプロセス、そしてヒューマンサポートへのアクセスにより、円滑な販売完了が可能です

連絡を取る

SFSのファイナンスソリューションの詳細をご覧ください。