サムスンファウンドリーの補償範囲表
Samsung Foundryは、3D/2.5D向けの統合パッケージソリューションや柔軟で効率的なクラウドベースの設計環境など、高度なプロセステクノロジーを幅広く取り揃えているお客様に、競争力のあるプロセス、設計技術、IP、大量生産能力を提供します。
のパートナーとして サムスン・アドバンスト・ファウンドリー・Ecosystem (SAFE™)プログラムでは、Siemens EDA はSamsung Foundryと共同プロジェクトを行い、共通の顧客が信頼する高度なプラットフォームとテクノロジーにより、ますます洗練されたデザインを実現できるようにしています。

✔: 認定済み; WIP: 作業中(最終更新日:2023年4-29日)
[1]:パワーインテグリティとEMのmPower 有効化準備状況を更新します...
[2]:キャリバー・スマートフィルはPOR(記録計画)が20nm以下で、ダミーフィルが20nm以上です。
[3]: キャリバースマートフィルデッキは28FDS PDKでのみ使用できますが、他の28nmPDKでは使用できません。
●: Siemens、まだ認証されていないプロセスノード用の技術ファイルを提供します。ご要望はAprisa 製品チームにお問い合わせください。
Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000