Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
シーメンスのプロモーション画像。目立つロゴとキャッチフレーズをあしらった、未来的で洗練されたデザインが特徴です。

独自のタンパク質源のデジタル化

Digital Twin シーメンスの技術により、ナセコモは高品質の動物飼料の提供に焦点を当てた昆虫養殖フランチャイズを設立することができました。

昆虫は多くの動物にとって珍味です。鶏や豚は昆虫を土から根付かせ、魚は水から飛び降りて昆虫を捕まえ、犬でさえ昆虫を追いかけたりスナップしたりするのを楽しんでいます。ブルガリアに拠点を置くナセコモ社は、動物飼料として昆虫を養殖するフランチャイズモデルを構築した。Digital Twinシーメンスのテクノロジーは、業務の標準化とサステナビリティ目標の達成に不可欠でしたシーメンスのXceleratorは、デジタルトランスフォーメーションを加速することで競争上の優位性をもたらします。

科学者たちは、世界中に200万から3,000万種の昆虫がいると推定していますが、報告されているのはそのうちの90万種にすぎません。しかし、ナセコモで注目されているのは、一般にブラック・ソルジャーフライと呼ばれるエルメチア・イルセンスという1つの種だけです。昆虫は最も持続可能な動物性タンパク質源の1つであり、持続可能な方法で生産された昆虫由来のタンパク質、油、フラス(貴重な肥料)の需要は大幅に増加すると予想されています。産業規模の昆虫ベースのバイオコンバージョンのパイオニアとして、ナセコモは将来のフランチャイズパートナーに技術とノウハウを提供することで市場に貢献することを目指しています。

デモンストレーションセンターとして開始

同社は当初、ブルガリアのソフィア近郊に産業実証センターを開設しました。このセンターでは、ブラック・ソルジャー・フライのライフサイクルの幼虫期に焦点を当てていました。幼虫には、農業やビールなどの飲料生産で発生する有機副産物の餌が与えられます。孵化後10~12日で、処理に最適な大きさと重さに達します。その時点で、幼虫は白くなります。次は、プロテインミールと昆虫油を作る工程です。その過程で出るフラスや残り物は肥料として作られます。ナスコモのプロセスは全体として循環経済モデルの典型である。バイオコンバーティング昆虫を利用して有機性廃棄物から動物飼料を生産し、その過程で残ったものは肥料となる。ナセコモのアプローチは、AI主導のフランチャイズビジネスモデルの下で事業を拡大することである。2025年には、同じくブルガリアで最初のフランチャイズ工場の建設工事が開始されます。同社は、実証センターの一部であるマルチフライセンターからの技術、飼料の準備方法、ブラック・ソルジャー・フライの新生幼虫を含むフランチャイズパッケージ一式を提供しています。特に、これらの幼虫は、隣接するフライ・ジェネティクス・プログラムで開発された遺伝的進歩の恩恵を受けている。「私たちは、2030年までに年間250万トンのタンパク質需要を満たすために、指数関数的な成長を目指しています。Nasekomoの共同創設者兼CEOであるマーク・ボラードは、「フランチャイズは事業拡大を加速させるための重要な戦略です」と述べています。シーメンスのクリエイティブ・フューチャー・デジタル・プラットフォームを利用することで、Nasekomoは100を超える生産現場をサポートできるようになります。

基礎としての標準化

すべてのビジネスパーソンが、標準化がフランチャイズの繁栄の礎であることを証明するでしょう。経済的にスケールアップしたい未来の食品分野の企業にとってはなおさらです。ナセコモはシーメンスと提携して標準化の基礎を築きました。この提携は2年以上前に一連のワークショップで始まりました。ナセコモの仲間は、ブラック・ソルジャーフライに関する幅広い生物学的知識、特に管理された環境における幼虫期の理解に貢献してくれました。シーメンスは、プロセス産業IT/OT コンバージェンス、データセキュリティ、サイバーセキュリティ、食品・飲料の専門家を招きました。シーメンス・スロベニアのシニア・デジタライゼーション・アドバイザーであるロック・コーレン氏は、「このような多様なチームを結成することで、実行可能なデジタル化戦略を考え出すことができました」と述べています。Nasekomoの共同創設者兼共同CEOであるマーク・ボラードにとって、パートナーシップの開始時に際立ったことが1つありました。「シーメンスとのコラボレーションを開始して間もなく、適切なシミュレーションの必要性がすぐにわかりました。」つまり、1 つのことです。 Digital Twin.シーメンスの専門家は作成に取り掛かりました Digital Twin Tecnomatixを使用したプロダクションの Plant Simulationソフトウェア。最初のデジタルツインはナセコモ実証プラントのもので、その後の各プラントでは Digital Twin 当たり前のように作っていきます。標準化の考え方は、SCADAシステム用のSimatic WinCC Open Architectureや、ITとOTを統合するための共通のアプローチなど、すべてのサイトでシーメンスの同じテクノロジーを選択することにも及びます。この高度なデジタル化により、シーメンス・エコシステムのパートナーと共同で作成され、シーメンス・エクセレレーター・マーケットプレイスで入手できる、オープンで相互運用可能なデジタル・ツールやソリューションにアクセスできるようになります。

細部までデザインし、全体像を把握する

しかし、シーメンスとの関わりは、プラント全体の設計とシミュレーションだけでは終わりません。そこには、工場内のすべてのコンポーネントと機械の設計とデータ管理も含まれます。だからこそ、ナセコモはシーメンス・エクセラレーターを信頼しているのです。 Software ポートフォリオ、すなわちデザイン用のソリッド・エッジとNX、そしてTecnomatix Plant Simulation製造プロセスの改善用。Solid EdgeとNXはどちらもDesigncenterスイートの一部であり、設計の反復を迅速に行えるため、迅速な変更と迅速なプロトタイプ作成が可能になります。「時間の節約とデータ損失の回避には安定性が重要です。Solid Edgeは非常に安定しています」とBolard氏は言います。「さらに、当社のPDMシステムと統合することで、効率的なデータ管理とバージョン管理が可能になります。さらに、その正確な製図ツールにより、エンジニアは詳細な2D図面や注釈を正確に作成できます。

より良いエネルギーバランス

ザ・ Digital Twin Nasekomoのフランチャイジーからのデータは、ブルガリアにある同社の本社のオペレーターに中継されます。そこからオペレーションを監視し、リモートサポートやメンテナンスを提供します。堅牢な Industrial Cybersecurity安全な通信を確保するためのコンセプトが整っています。何よりもまず、目標はフランチャイジーの事業をより持続可能なものにすることです。その一例が、シマティック・エナジー・マネジメントによるエネルギーフローの管理と制御の改善です。 Softwareまた、余分な熱をプロセスに戻す方法を特定することもできます。もう1つは、以下を使用して生産による製品の二酸化炭素排出量を決定することです。SiGREENは、サプライチェーンと生産上の排出量を管理および報告するための包括的な製品二酸化炭素排出量ソリューションです。

次のステップ:昆虫の枠を超えて

ナセコモの現在の建築への注力 Digital Twin昆虫育種植物については、まだ始まったばかりです。昆虫養殖のプロセスを最適化するために設計されたこれらの高度な技術は、将来的に幅広い用途に利用される可能性を秘めています。トマト栽培の監視と管理から、養鶏場の最適化、さらにはキノコ生産条件の管理まで、デジタルツインテクノロジーの柔軟性はさまざまな農業分野を変革することができます。「これらのシステムを今日開発することで、ナセコモは食品業界全体に適用可能な、よりスマートで効率的なソリューションへの道を開いています」と Marc Bolard 氏は言います。

2024 年 11 月連絡先:ロック・コーレン
名前って何?

ナセコモは単に昆虫たんぱく質を専門に扱う業者の名前ではなく、ブルガリア語で「昆虫」という意味でもあります。同社は、飼料や農業用のタンパク質、油、肥料の供給源としてクロバエを栽培する工場のネットワークを構築することで、より持続可能な未来に向けて取り組んでいる起業家、科学者、エンジニアの集まりです。ナセコモ