Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

デジタルCNC ショップフロア管理

統合されたツールとNCプログラム管理により、CNC 作業の準備と製造現場のワークフローを合理化します。効率を高め、セットアップ時間を短縮し、完全な透明性を実現して、一貫したデータフローとより生産的でデジタルに接続された製造環境を実現します。

スピード、柔軟性、イノベーションに対する要求が高まる一方で、メーカーは従来の製造現場の慣行の限界に達しつつあります。作業準備、工具管理、NCプログラム処理における手作業で分断されたプロセスでは、データに一貫性がなく、可視性も悪くなります。その結果、特に工具関連のプロセスでは、総加工時間の最大10%がセットアップに費やされる可能性があるため、非効率な部分はダウンタイムを引き起こすまで隠れたままになります。デジタルCNC ショップフロア管理は、工具、NCプログラム、機械データを1つの接続環境にまとめることで、作業準備の迅速化、セットアップ時間の短縮、リソース利用の向上、より機敏で高性能な製造現場を実現します。

CNC ジョブの準備と実行のグラフィック-概要

利点

より良い意思決定のために透明性を高めましょう

機械、ツール、ワークフロー全体に透明性をもたらして、非効率性を特定し、実用的な洞察を得て、現場でより多くの情報に基づいたデータ主導の意思決定を行えるようにします。

セットアップ時間と生産コストを削減します

工具や機械の使用を最適化すると同時に、手作業やセットアップ時間を削減して、効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑え、全体的な生産コストを大幅に削減します。

製造現場の柔軟性と回復力を強化します

製造現場のレジリエンスと柔軟性を強化して、変化する需要に迅速に適応し、一貫したパフォーマンスを確保し、将来を見据えたデジタル接続された生産環境を構築します。

一貫したツールデータ管理

ツールがない、重複している、または見つけにくいですか?ツールデータに一貫性がないか、不完全だと、計画が非効率になり、コストがかさみます。一元化されたデジタルツール管理アプローチにより、ツールの在庫、場所、状態を完全に把握できます。これにより、一貫性のある信頼できるデータにより、正確な計画が保証され、過剰在庫や不足が防止され、ツールコストが削減され、セットアップ時間が短縮されます。

製造現場のMACHINUMポートフォリオ

自動ツール要件計画

必要な工具は、適切な機械で適切なタイミングで入手できますか?可視性が不明確で、手作業で調整していると、遅延や過剰なバッファにつながることがよくあります。統合されたツール要件計画では、マシンデータを使用してニーズを早期に特定し、タイムリーなプロビジョニングを行い、検索の手間を軽減し、セットアップ時間と製造現場での非効率性を最小限に抑えます。

「Mcenter」で撮影した写真(2022年12月)

デジタル対応ツールの準備

ツールの組み立てと測定プロセスに時間がかかりすぎますか?データはシステム間で手動で転送されますか?工具補正データを手動で入力すると、エラーにつながることがよくあります。デジタルツール管理は、組み立てに必要なすべてのデータを提供し、測定結果をツールに直接リンクし、機械制御に自動的に転送することで、労力を減らし、エラーを排除し、品質を向上させます。

私のリソースを管理してください

一貫したNCプログラム管理と安全な交換

NCプログラムは今でも手作業で転送され、紙ベースのプロセスで管理されていますか?バージョン、在庫状況、マシン割り当ての可視性は限られていますか?NCプログラム管理は、リリースされたプログラムを一元化し、安全な配布を保証し、マシンからのフィードバックによる改訂管理を可能にします。これにより、システム全体の一貫性、トレーサビリティ、データ整合性が向上します。

製造現場のMACHINUMポートフォリオ

安全で効率的な機械のセットアップ

工具の積み下ろし時に機械のセットアップに時間がかかりすぎますか?ツールデータを手動で入力したためにエラーが発生していませんか?デジタルツール管理により、ローディングの制御、自動データ転送、および製造現場の文書の完全なデジタル配信が可能になります。統合されたダイアログは、オペレーターを段階的にガイドします。セットアップ時間を短縮し、エラーを排除し、安全で一貫した機械セットアップを保証します。

私のリソースを管理してください
デジタル化は不可欠です。1台または2台のマシンで始めることができますが、成功し続けるためには今から始めなければなりません。そして、それが私たちがしたことです。
ステファン・シュライヒャー, 株主および諮問委員会メンバー, シュライヒャー・ファールツォイGmbH テイル有限会社KG

よくある質問 (FAQ)