Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Siemens マイクログリッド・Solutions ズとの再生可能エネルギーの統合を表すさまざまなアイコン
現実世界のアプリケーション

再生可能エネルギーの統合にはマイクログリッドSolutions を使用してください

アドバンストマイクログリッドController は、物理、データ、制御をシームレスに統合して、施設の現場の需要と発電資産を最適化し、持続可能性と効率の目標を達成するのに役立ちます。

A wind turbine at Akita Port in Japan, with a cloudy sky in the background.

チャレンジ

信頼性の高い監視と制御は、マイクログリッドの安定運用にとって最大の課題です。

解決策

Microgrid Control はこれらの課題を満たし、いつでもエネルギー需要に基づいて運転を制御することができます。送電網とエネルギー消費量の変動のバランスをとることで、エネルギーとお金を節約し、独立した電源を維持できます。

電力網の信頼性の高い制御と監視を行ってください

マイクログリッドは、自律的な電力供給が必要な場合や、より高いレベルのグリッドや供給コストの最適化が必要な場合に信頼できる代替手段です。系統連系運転により、ハイピーク時とローピーク時の両方で再生可能エネルギー源からエネルギーを供給することができます。マイクログリッドコントロールは、グリッドの監視と制御という重要なタスクで世界中で試され、実証されています。

A seaside wind farm with multiple wind turbines generating electricity.

年中無休の安全

Microgrid Control は、独立した電源をサポートし、送電網とエネルギー消費量の両方の変動のバランスを取ります。

統合してお金を節約しましょう

オープンインターフェースと国際標準のおかげで、このソリューションは無制限の移行をサポートし、メンテナンスは簡単なプラグアンドプレイ機能で行われます。

すべてから目を離さないでください

Microgrid Control は、停電検知、ブラックスタート、自動グリッドモード、バックアップ発電機の自動起動などにより、送電網の監視と制御における機能的セキュリティを向上させます。