Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
さまざまなコンポーネントと接続を備えた制御回路の視覚的なイラスト。

配電盤の実用的なヒント

複雑な構成でも、適切な電源ユニットを迅速かつ確実に選択して寸法を決めます。統合コントロールパネル — 私たちの専門家のヒントを活用してください

制御回路の簡単な計画

業界や要件に関係なく、効率的な電源は、あらゆる種類の機器を稼働させるための基本的な前提条件です。要求の厳しい生産プロセスは、コントロールパネルコンポーネントへの電源が常に必要な品質に維持されている場合にのみ維持できます。
このコントロールパネルのヒントでは、TIA選択ツールなどのインテリジェントツールをサポートに使用する方法と、制御回路を正しく保護することの重要性について説明しています。

TIAセレクションツールのSITOPアシスタント

自分のプロジェクトに適した電源ユニットを見つけるにはどうすればいいですか?

適切な電源ユニットを選択するのは時間がかかる場合があります。特に、無停電電源装置のSITOP DC-UPSと24V電源の選択的保護についても寸法を記入する必要がある場合は特にそうです。このビデオでは、TIAセレクションツールのSITOPアシスタントを使ってこれがいかに迅速かつ簡単にできるかを示しています。

オフライン版をダウンロードする

EPLANマクロ:エンジニアリングの時間を節約するにはどうすればいいですか?

TIA選択ツールを使ったEPLANマクロの生成

最適化された調整されたプロセスにより、制御盤を設計する際の時間と費用を節約できます。TIA選択ツールは、制御回路のEPLANマクロを作成するときに役立ちます。詳細を調べてビデオを見てください。

サイトップ Eプランの典型的な

また、効果的なエンジニアリングを実現するために、事前に準備されたEPLANの標準仕様も提供しています。これらには、マクロの構造と使用方法に関する情報が含まれています。それらは以下のオンラインサポートで見つけることができます SITOP 24 Vエンジニアリングモジュール

EPLAN eBuildでプロジェクト文書を作成しています

eBuildとSITOPライブラリを使用すると、ePlanユーザーはプロジェクトドキュメントをすばやく簡単に作成できます。このライブラリを使えば、単相:2.5A〜40A、三相:5A〜40Aの出力で、SITOPスマートおよびSITOPモジュラー範囲の電源ユニットを構成できます。これがどのように機能するか、この短いビデオで見ることができます。

サイトトップマネージャー

DC-UPSを使用して制御回路に安全な24V電源を設定する方法を教えてください。

停電のたびにプラントが停止する可能性があり、かなりの時間と費用がかかります。さまざまなタイプのエネルギー貯蔵ユニットと通信インターフェースを備えたSITOP DC-UPSシステムの無停電24V電源ユニットは、バッファ時間とシステム統合に対するあらゆる要求に応えます。無料のSITOP Managerツールは、通信機能を備えたデバイス(産業用イーサネット/PROFINET、USBポート)の試運転、エンジニアリング、監視に利用できます。