Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
湖の向こうのオーロラの画像。

Siemens バッテリー・パスポート

より透明で持続可能な電池業界への道を切り開いています。

バッテリーパスポート

世界が化石燃料から電化に移行するにつれて、電池とその材料の需要が急増しています。EUは、この変化を持続可能にするために積極的な措置を講じています。バッテリー指令の最近の更新により、2027年までにすべての電気自動車、軽量輸送手段、および産業用バッテリー(2kWh以上)に義務付けられるバッテリーパスポートの概念が導入されました。

バッテリーパスポートとは何ですか?

バッテリーパスポートは、個々のバッテリーのデジタル記録として機能し、原材料の初期調達から改修、リサイクルまで、バッテリーのライフサイクル全体を記録します。バッテリーの組成、製造、性能、環境への影響に関する情報が含まれています。この情報は、たとえばQRコードを介してアクセスでき、電池業界の透明性と説明責任を高めるのに役立ちます。バッテリーパスポートは、バッテリーの持続可能な使用とリサイクルを促進します。

バッテリーパスポートはバッテリーのライフサイクルを追跡しますが、同様のデジタル製品パスポート(DPP)は、繊維、電子機器、建設などの他の業界にもまもなく適用されるようになります。EUのより広範な循環戦略の一環として、DPPは今後数年間で義務化され、より持続可能で説明責任のある製品経済の構築に役立つでしょう。

Illustration of the Siemens battery passport.

2025年8月です

二酸化炭素排出量宣言

2kWhを超えるバッテリーの二酸化炭素排出量の申告が必須になります。

2027年2月

バッテリーパスポートは必須です

欧州連合で販売されている2kWhを超えるバッテリーには、フルバッテリーパスポートが必要です。

2027年以降

他の業界のデジタルパスポート

ESPRなどのEU規制に基づき、さらにデジタル製品パスポートが必要です。

Siemens バッテリー・パスポート

Siemens、バッテリーのライフサイクル全体をデジタルで文書化するための包括的なバッテリーパスポートを提供しています。これにより、経済事業者はバッテリーパスポートを作成、管理、輸出したり、サプライヤーに不足データの記入を依頼したり、規制遵守を確保したりできます。

ユーザーフレンドリーなインターフェースはトレーニング時間を最小限に抑え、堅牢なAPIs とCatena-Xコネクタはサプライチェーン全体でシームレスなデータ交換を保証します。当社のCatena-X認定ソリューションは、データ主権や相互運用性などのCatena-Xの原則に準拠しており、相互接続されたecosystems における信頼性と互換性を強化しています。

バッテリーはSiemens デジタル製品パスポートの最初のユースケースですが、このプラットフォームはDPP 4.0サブモジュールを組み込むことで、バッテリー用途以外にも拡張できるように設計されており、さまざまな業界の新しい製品パスポート規制や基準にシームレスに適応するソリューションを提供します。

Image of the Siemens Battery Passport.
メリットを発見してください

Siemens バッテリー・パスポート・ソリューション

Select...

私はバッテリーを搭載した製品(2kWh以上)をEUで販売しています。

バッテリーパスポートは単なるツールではありません。ゲームチェンジャーです。透明性と品質へのこだわりを示すことで、ブランドの評判を高めます。正確なバッテリーデータをすぐに入手できるので、調達からアフターセールスまでの業務を合理化し、効率と顧客満足度を高めながら、EUバッテリー規制を遵守できます。これは、競争の激しい市場で製品を際立たせる機会です。

バッテリーパスポートをビジネスに確実に導入する方法について、質問があるか、ガイダンスが必要ですか?

よく寄せられる質問

私たちの専門家チーム、マリア・マルゾ、パトリック・バーニンガー、ベロニカ・カーピエルが回答しました。

Siemens バッテリー・パスポートSaaS:利用可能になりました

Siemens バッテリー・パスポートSaaSソリューションの最初のバージョン が販売可能になりました。企業が規制上の要求を満たし、サプライチェーンの透明性を高めるのに役立つように設計されています。

Icon of a battery.

私たちは提供しています 6か月のスターターパッケージ 最初のバッテリーパスポートを作成し、本格的な導入を計画しながら、チームやサプライヤーのオンボーディングをスムーズに行えるように、技術的および運用上の支援をご案内します。

スターターフェーズが終わったら、私たちに移行してください 柔軟な企業ライセンス購読モデル。生産ニーズに合わせてサイズ(S、M、L、XL)を用意しています。年間ライセンスには、APIアクセス、ユーザーアカウント、および一定数のデジタル製品パスポート(DPP)が含まれており、長期的なコンプライアンスと運用目標をサポートします。

持続可能な製造業

自動車のバッテリーパスポート

Siemens バッテリーパスポートを使用すると、経済事業者は規制要件を確実に遵守しながら、バッテリーパスポートを作成、管理、輸出することができます。間もなく認定されるCatena-Xネイティブソリューションであるため、サプライチェーンの統合が容易になり、サプライヤーや顧客との効率的なデータ交換が可能になり、バッテリー生産の循環に貢献します。

バッテリーパスポートステージのプレゼンテーションのビデオスチル。
ブログ

ソーシングリソース

この記事では、効率的なバッテリーリサイクルがコストと排出量の削減にどのように役立つかについて説明しています。

バッテリーリサイクルのアイコン。